5 fundamentos robóticas para pequenas e médias empresas

Veja como a robótica pode funcionar para pequenas e médias empresas através desses 5 fundamentos básicos.

5 fundamentos robóticas para pequenas e médias empresas
5 fundamentos robóticas para pequenas e médias empresas

Para pequenos e médios fabricantes, qualquer ganho em produtividade pode ter um grande impacto. A automação oferece vantagens significativas, mas muitas pequenas e médias empresas acreditam que a automação, principalmente a robótica, está fora de alcance.

Essas organizações não podem investir em robôs grandes e complexos que não se adaptam ao espaço limitado dentro das fábricas e que, além disso, ainda exigem pessoal especializado para programar e manter.

Mas a nova geração de robôs colaborativos (ou cobots) está mudando esse cenário para pequenos fabricantes, ajudando-os a competir de maneira mais eficiente, oferecendo novas oportunidades para trabalhadores, aumentando segurança, ergonomia, qualidade e flexibilizando a linha de produção.

Neste artigo, vamos explorar 5 fundamentos da robótica colaborativa que tornam os cobots muito úteis nas linhas das PMEs.

Fundamentos da robótica colaborativa para PMEs

1. Implementação rápida

Implementar um robô industrial tradicional leva muito tempo. E esse tempo gasto, com a paralisação da linha e demora na entrega e instalação do robô, é algo que as PMEs não podem arriscar.

Quando você está pronto para automatizar, seja com um técnico ou operador sem treino, é necessário que o processo de desempacotamento, instalação e programação de tarefas simples ocorra em poucas horas.

Braços robóticos colaborativos, como os da Universal Robots, podem pesar apenas 11kg e conseguem ser instalados em menos de um dia.

Shane Strange, especialista em integração e automação com a fabricante de torneiras RSS Manufacturing and Phylrich em Costa Mesa (Califórnia, EUA), teve essa experiência:

Quando o robô da Universal Robots finalmente chegou à fábrica, nós desempacotamos e encontramos uma estação para ele, e em 45 minutos já o tínhamos montado, ligado e estávamos programando o robô com ações simples de movimento e pick-and-place [manuseio].

Shane Strange, Especialista em integração e automação na RSS Manufacturing and Phylrich

2. Facilidade de programação sem habilidades especiais

A maior parte das PMEs não têm um programador robótico na equipe - e não podem arcar com os custos de contratação de um.

Mas uma das vantagens mais inovadoras dos cobots reside no fato de que trabalhadores com pouca ou nenhuma experiência prévia em robótica e programação podem aprender rapidamente como operar o robô através de treinamentos online e ferramentas intuitivas.

Quando a fabricante de eletrônicos Scott Fetzer Electrical Group, de Nashville (Tennessee, EUA), instalou um cobot da Universal Robots, a gerente de linha Sebrina Thompson afirmou que qualquer um capaz de trabalhar com um smartphone pode usar os braços robóticos.

Veja o vídeo de case abaixo (ative as legendas automáticas para gerar uma tradução instantânea).

3. Colaborativos e seguros, mesmo em espaços confinados

Robôs industriais convencionais exigem muito espaço graças à necessidade de células de segurança e outras modificações de linha, o que adiciona custos, bloqueia espaço operacional e reduz a flexibilidade no chão de fábrica.

E os gerentes também precisam ficar atentos aos riscos de segurança caso algum funcionário entre no espaço de operação do robô convencional enquanto ele funciona.

Mas pequenos fabricantes não podem dedicar grandes áreas às operações robóticas. Por isso, os robôs colaborativos hoje são uma solução eficiente, já que podem trabalhar lado a lado com humanos após uma vistoria de segurança em operações complementares.

Por exemplo, a tecnologia inovadora de sensor de força embutida nos cobots da Universal Robots faz com que os braços robóticos parem de operar caso entrem em contato com algum humano, e 80% dos mais de 50.000 cobots implementados ao redor do mundo trabalham sem células de segurança (após apreciação de risco obrigatória).

Complementar ao sensor de força, ainda existem 17 configurações de segurança nativas.

Os robôs colaborativos podem assumir tarefas repetitivas, perigosas e melhorar a segurança no espaço de trabalho, mesmo em fábricas com pouquíssimo espaço disponível.

Richard Clive, operador de máquinas na fabricante de prateleiras Etalex, em Montreal (Canadá), disse: “Com o braço robótico colaborativo da Universal Robots eu posso dizer que [o processo] é ao menos 100% seguro. Antes você tinha que pôr as mãos próximas da prensa… e um acidente poderia ocorrer a qualquer momento. Com a Universal Robots, não há chances de qualquer um sair machucado.”

4. Instalação flexível para múltiplos usos

Robôs industriais convencionais costumam ser dedicados a tarefas específicas e podem limitar pequenos e médios fabricantes que normalmente possuem pequenos lotes de produção e exigem mudanças rápidas.

Em contraste, os robôs colaborativos são leves, ocupam pouco espaço nas fábricas e são fáceis de redesignar para novas tarefas sem mudar o layout da linha de produção.

E com a habilidade de reutilizar programas para tarefas recorrentes, os cobots permitem processos de fabricação com mínimo tempo de linha parada, implementação e esforço - tudo isso graças à programação facilitada e design amigável.

Matt Bush, diretor de operações para eletrônicos da fabricante Scott Fetzer Electrical Group, Nashville-EUA, foi desafiado a criar uma força de trabalho robótica móvel quando confrontado à necessidade de células de segurança.

A solução? Montar os braços robóticos colaborativos da Universal Robots sobre rodas.

“Quando nossos trabalhadores chegam pela manhã, a tarefa deles não é mais realizar operações monótonas. Eles pegam o robô e o posicionam em qualquer que seja a obrigação do dia.”

Com uma estratégia similar, Joe McGillivray, um dos donos da fábrica de injeção plástica Dynamic Group, Minneapolis-EUA, disse: “Nós podemos rapidamente reinstalar esses robôs em tarefas completamente diferentes em pouquíssimo tempo. Nós temos a maioria deles - todos na verdade - em bases que podemos transportar por aí em rodas e os deslizar de prensa a prensa, aplicação a aplicação. Isso tem sido muito positivo para nós.”

5. Menor custo total de aquisição (TCO)

Qualquer investimento em automação para pequenas e médias empresas deve ser considerado pelo aspecto financeiro.

E a Universal Robots dá todas as vantagens de uma automação robótica avançada com o menor custo total de aquisição para robótica quando comparada a uma solução de automação industrial convencional.

Os cobots exigem pouca manutenção quando operados da maneira correta, podem trabalhar em sistemas lights-out (luzes apagadas), não se cansam, possuem precisão de 0,03 a 0,05mm e ainda possuem a já citada flexibilidade para reutilização em diferentes tarefas.

Por conta disso, tornam-se investimentos valiosos a médio e longo prazo para todos os fabricantes interessados em otimizar processos para competir no mercado global do mundo atual.

Quer saber mais sobre como a robótica colaborativa pode ser usada para levar benefícios a fábricas de todos os tamanhos e segmentos ao redor do mundo? Fale conosco!