Movimentação de materiais

O rápido crescimento do comércio eletrônico e do atendimento exige inovação colaborativa. Desde a coleta de lixo até a embalagem e tudo o mais, os cobots melhoram e simplificam os fluxos de trabalho, mantendo a rastreabilidade e a qualidade.

Manuseio DE material DE aplicação

Atenda às demandas de fabricação com a automação cobot

As demandas de fabricação e distribuição estão em constante crescimento. À medida que os materiais e produtos se movem pelos armazéns, chão de fábrica e transporte, os cobots fornecem uma solução eficiente para garantir que estejam bem protegidos contra danos.

Os robôs colaborativos podem lidar com tarefas repetitivas de manuseio de materiais em todos os setores, que normalmente incluem carregar e descarregar peças, mover peças do ponto A ao B, empilhar e desembalar caixas, paletizar e despaletizar e classificar. Com ferramentas de fim de braço precisas e seguras que podem ser implantadas de forma flexível, os cobots podem segurar com segurança os itens e automatizar movimentos repetitivos através das rotas de transporte desejadas. Isso libera o tempo e a energia dos trabalhadores humanos, que podem gastar seu tempo em funções mais qualificadas.

Cobots de manuseio de materiais em ação

Veja como os cobots foram implantados no manuseio de materiais para ajudar as empresas a simplificar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade - sem comprometer a qualidade.

Agilize suas operações

Agilize suas operações

Simplifique suas operações de manuseio de materiais, embalagem e paletização, coleta de lixo, rotulagem e montagem de kits com robôs colaborativos. Alivie os trabalhadores do trabalho repetitivo e do trabalho pesado automatizando as tarefas de manuseio de materiais com braços robóticos colaborativos leves. A automação ajuda a combater os custos crescentes de novas embalagens de produtos e ciclos de vida encurtados, além de facilitar o acompanhamento dos picos sazonais, apesar da escassez de mão de obra.

Pinças inovadoras

Pinças inovadoras

Cobots com pinças inovadoras, visão computacional e sistemas de aprendizado de máquina podem captar uma ampla gama de objetos, mesmo em ambientes não estruturados, como lixeiras ou sacolas. A digitalização de SKU facilmente integrada e a capacidade de pegar bolsas ou produtos de quase qualquer tamanho ou forma tornam as operações de comércio eletrônico, atendimento, armazenamento, logística e cadeia de suprimentos mais simples, rápidas e eficientes.

Tarefas repetitivas

Tarefas repetitivas

A interface intuitiva e fácil de programar do robô UR torna o braço perfeito para aplicações de pequeno volume, bem como tarefas altamente repetitivas. Pode reprogramar e reimplantar o robô conforme necessário nas suas operações. Se o seu fluxo de trabalho mudar, o braço robótico de manuseio de materiais pode ser implantado de forma rápida e fácil em novas constelações devido ao seu tamanho pequeno e design leve.

Complete seu cobot

Nossos robôs industriais colaborativos exigem complementos para atingir todo o seu potencial. Este mundo de produtos adicionais em um ecossistema inteiro por conta própria. Nós, da Universal Robots, temos muito orgulho do nosso ecossistema, que se chama UR+.

Por que a Universal Robots?

Provado. Aprovado. Confiável.

Provado. Aprovado. Confiável.

A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Flexível

Flexível

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

Seguro para o trabalhador, amigável para o trabalhador

Seguro para o trabalhador, amigável para o trabalhador

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas dependem de robôs colaborativos para...

  • Aumentar a produtividade
  • Adaptar-se às mudanças na demanda de produtos
  • Melhorar o bem-estar e a retenção dos colaboradores
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442