Inspeção de qualidade

Aumente sua consistência e mantenha altos níveis de qualidade do produto com robôs colaborativos (cobots) por meio de inspeções mais seguras, rápidas e precisas. Padronize procedimentos e agilize fluxos de trabalho com braços robóticos acessíveis e ágeis.

Inspeção de qualidade de aplicação

Melhore a garantia de qualidade com cobots

A inspeção de qualidade é a guardiã vigilante da reputação de uma empresa, garantindo que apenas os melhores produtos cheguem aos consumidores. De verificações visuais básicas a imagens térmicas de alta tecnologia, análise química e testes destrutivos rigorosos, a inspeção de qualidade é tão versátil quanto os produtos que protege. Cada processo combina várias técnicas, formando um fluxo de trabalho que captura inconsistências antes que elas se tornem erros dispendiosos.

Sem um controle de qualidade robusto, os fabricantes arriscam tudo, desde a menor insatisfação do cliente até graves implicações de saúde e segurança, abrindo portas para o aumento de sucata, atrasos na produção, penalidades regulatórias e danos à marca. Alcançar consistência na inspeção de qualidade é fundamental, mas quase impossível de manter manualmente. Compactos, seguros e excepcionalmente precisos, os cobots apresentam uma solução ideal - oferecendo precisão repetitiva e versátil em uma variedade de tarefas de inspeção de qualidade sem a necessidade de robótica tradicional dispendiosa e complicada.

Inspeção de qualidade cobots em ação

Precisão

Precisão

Para obter uma inspeção de qualidade consistente e precisa, os funcionários devem manter um foco intenso, pois mesmo pequenas variações nas medições podem afetar os resultados. Esse nível de precisão é difícil de manter manualmente, com tarefas repetitivas levando à fadiga, processos mais lentos e, por fim, erro humano e ineficiência. Algumas peças são particularmente complexas de examinar, e defeitos minúsculos ou ocultos são facilmente negligenciados durante a inspeção manual.

Qualidade

Qualidade

Os braços cobot da Universal Robots capacitam as empresas a automatizar praticamente qualquer tarefa de inspeção manual de qualidade sem os custos típicos dos robôs tradicionais - desafiando a programação, a configuração ou a instalação de células de trabalho dedicadas e blindadas.

Equipados com câmeras aprovadas pela UR para medições 3D não destrutivas, esses cobots oferecem consistência incomparável com um desvio de precisão de apenas ±0,03 mm. Com fácil implementação em ambientes industriais já existentes, programação intuitiva e um período de retorno rápido de apenas 195 dias em média, os cobots são uma solução transformadora para precisão, eficiência e confiabilidade nos processos de inspeção de qualidade.

Complete seu cobot

Nossos robôs industriais colaborativos exigem complementos para atingir todo o seu potencial. Este mundo de produtos adicionais em um ecossistema inteiro por conta própria. Nós, da Universal Robots, temos muito orgulho do nosso ecossistema, que se chama UR+.

Por que a Universal Robots?

Provado. Comprovado. Confiável.

Provado. Comprovado. Confiável.

A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Flexível

Flexível

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

Seguro para o trabalhador, amigável para o trabalhador

Seguro para o trabalhador, amigável para o trabalhador

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas dependem de robôs colaborativos para...

  • Aumentar a produtividade
  • Adaptar-se às mudanças na demanda de produtos
  • Melhorar o bem-estar e a retenção dos colaboradores
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442