Lixamento e polimento com robôs colaborativos

As tarefas de polimento e lixamento exigem um nível de precisão muito específico, muitas vezes com um toque mais delicado. Os robôs colaborativos da UR, com controle de força, oferecem uma solução flexível que ajusta automaticamente a posição para atingir a força ideal em cada operação.

Acabamento da aplicação

Cobots no lixamento e polimento: transforme seu processo de acabamento industrial

Superfícies lisas, obtidas por meio de processos de acabamento como lixamento e polimento, fazem muito mais do que melhorar a estética e tornar os produtos mais agradáveis ao toque. Veja algumas vantagens desse acabamento profissional:

  • Aumenta a segurança.
  • Facilita a limpeza.
  • Reduz a chance de corrosão.
  • Eleva a resistência ao desgaste.
  • Diminui o atrito em peças móveis.
  • Melhoram a aderência de revestimentos.

Por outro lado, para os operadores humanos, essas atividades costumam gerar fadiga e desgaste físico, especialmente em tarefas repetitivas e delicadas. Isso pode comprometer a consistência do processo, afetar a qualidade final do produto e aumentar a incidência de defeitos.

Em geral, os sistemas tradicionais de automação para acabamento costumam ser caros e pouco flexíveis. Porém, os robôs colaborativos surgem como uma alternativa muito mais versátil.

Os cobots podem ser reprogramados com facilidade para acompanhar mudanças nas necessidades de produção. Portanto, além de aumentar a segurança no ambiente de trabalho, eles também ajudam os fabricantes a responder com mais agilidade às demandas do mercado, mantendo um alto padrão de acabamento e ganhando eficiência.

Casos de sucesso: Lixamento e polimento com cobots na prática

Mais segurança com cobots nas tarefas de lixamento e polimento

Mais segurança com cobots nas tarefas de lixamento e polimento

A etapa final de acabamento é essencial para garantir a forma, a aparência, a funcionalidade e a qualidade ideal de um produto. A consistência nesse momento faz toda a diferença, já que variações de pressão, velocidade ou ângulo durante o lixamento, o polimento ou o envidraçamento podem impactar desde o apelo visual até a usabilidade, a durabilidade e o desempenho da peça.

Os cobots conseguem manter um desempenho constante por longos períodos, sem os riscos à saúde associados à exposição humana a substâncias químicas tóxicas. Além disso, ajudam a cumprir padrões de qualidade com mais facilidade e permitem escalar a produção de forma eficiente.

Precisão automatizada com acabamento de alto padrão

Precisão automatizada com acabamento de alto padrão

Atingir altos padrões de qualidade nunca foi tão acessível. Os robôs colaborativos, por serem versáteis, compactos e fáceis de usar, entregam resultados consistentes com alto nível de precisão. De tarefas delicadas de acabamento a aplicações mais robustas na indústria metalúrgica, a Universal Robots ajuda empresas a expandirem suas operações sem abrir mão do toque artesanal que as diferencia no mercado.

Complete sua solução com o ecossistema UR+

Para extrair o máximo potencial dos cobots, a Universal Robots oferece o UR+, um ecossistema completo de produtos e soluções compatíveis, desenvolvidos para facilitar a integração e ampliar as possibilidades de aplicação.

Por que a Universal Robots?

Provado. Aprovado. Confiável.

Provado. Aprovado. Confiável.

A Universal Robots já implantou mais de 100 mil robôs colaborativos em diferentes segmentos da indústria. Empresas de todos os tamanhos, de grandes grupos globais a oficinas de usinagem locais, utilizam os cobots de 6ª geração da UR para aumentar produtividade, qualidade e satisfação das equipes.

Flexibilidade

Flexibilidade

Os cobots da UR se destacam pela programação intuitiva, facilidade de uso e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. O retorno sobre o investimento costuma ser medido em meses, não em anos.

Segurança e colaboração no chão de fábrica

Segurança e colaboração no chão de fábrica

A Universal Robots desenvolveu um dos conjuntos de segurança mais completos do mercado. São 17 funções de segurança configuráveis, que se adaptam às necessidades da fábrica e à análise de risco de cada aplicação, permitindo que pessoas e robôs trabalhem lado a lado com total segurança.

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas já contam com robôs colaborativos para transformar suas operações e alcançar melhores resultados. Com eles, é possível:

  • Aumentar a produtividade de forma consistente
  • Adaptar-se rapidamente às mudanças na demanda
  • Melhorar o bem-estar das equipes e reter talentos
  • Superar os desafios da escassez de mão de obra

Tudo isso com mais eficiência, flexibilidade e segurança no dia a dia da indústria.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442