Automatisering på Ornua
Automatisering på Ornua
Irländska mejerikooperativet Ornua har använt UR20 cobot i palleteringsapplikationer och hanterar en mängd olika produkter som väger upp till 12 kg (26,5 lbs). Den ökade nyttolasten och den utökade räckvidden hos den nya, större UR20 cobot har gjort det möjligt för företaget att automatisera en uppgift som utgjorde en verklig risk för repetitiva belastningsskador för anställda. Ornua valde en UR20-driven palleteringslösning från Robotiq, PE20, på grund av dess användarvänlighet och förmåga att fungera sömlöst tillsammans med arbetare samtidigt som man hanterar olika mejeriprodukter.
En av Ornua: s mest arbetsintensiva verksamheter var pallning vid slutet av linjen. Denna viktiga men fysiskt krävande uppgift innebar att hantera en mängd olika mejeriprodukter, från sex till 12 kg (13,2 till 26,5 lbs) förpackningar och rejäla 10 kg (22 lbs) block av ost.
Manuell lastning och lossning av dessa produkter utgjorde en verklig risk för repetitiva belastningsskador för deras dedikerade anställda. Jobbet krävde konstant böjning, räckvidd och lyft – en ansträngande och omergonomisk process som kan resultera i hälsoproblem över tiden. Det blev uppenbart att automatisering inte bara kunde lindra belastningen på deras arbetskraft utan också möjliggöra deras anställdas övergång till mer värdeskapande roller.
Ta en närmare titt på processen och viktiga detaljer för en framgångsrik övergång från manuella processer till automatisering med samarbetsrobotar

Ornua bestämde sig för att hitta en lösning som effektivt kunde hantera utmaningen att pallettera sina olika mejeriprodukter. Deras sökning ledde dem ursprungligen till flera leverantörer som erbjuder robotsystem, men dessa system skulle ha isolerat det mänskliga elementet helt från processen, vilket inte var lämpligt för deras behov. Med tanke på mejeriprodukters natur och behovet av flexibilitet i sin verksamhet behövde de en lösning som möjliggjorde mänsklig interaktion och tillsyn.
Det var då Ornua kom i kontakt med RARUK och Robotiq och introducerades för Universal Robots samarbetsrobotar, som är utformade för att fungera sömlöst tillsammans med arbetare. Ornua såg löfte i Universal Robots UR20 robot, en kraftfull cobot med 20 kilo nyttolastkapacitet och räckvidd på 1750 mm (68,9 tum), vilket gör den idealisk för deras palleteringsbehov. Med Jack Cottons ord, "När jag fick reda på om UR20 var vi ganska glada på grund av dess förmåga att lyfta upp till 20 kg".

Lösningen som Robotiq tillhandahöll för Ornua – PE20 – byggdes helt runt UR20 cobot. Den utför en enkel plock- och placeringsuppgift, plockar mejeriprodukterna eller de förpackade mejeriprodukterna från transportören och lägger dem på en pall i rätt mönster.
Robotiq's dedikerade programvara för palleteringsapplikationer – Material Handling Copilot – hjälper till att göra installationen snabb och enkel. Till skillnad från traditionella robotar som kräver omfattande programmering erbjuder Robotiq ett användarvänligt gränssnitt.
Étienne Samson, Robotics Applications Director på Robotiq, förklarar "Att ha en lösning som vi har innebär att ha en visuell inställning, så att du inte behöver programmera kodrader. Du öppnar bara palleteringsgränssnittet, anger din boxdimension och vikt och mönstret, och sedan trycker du bara på start, och roboten gör allt automatiskt".

Responsen från Ornua: s medarbetare och ledning var mycket positiv. UR20 visade sig vara en användarvänlig, anpassningsbar och effektiv lösning. Faktum är att Andrew Mason, Automation Sales Manager på RARUK, när han pratade med kundernas feedback om UR cobots, sa "feedbacken från kunder som använder Universal Robots är att de är användarvänliga. Vi har många kunder som är återkommande kunder; De köper multiplar”.
Strax efter installationen bröt en liten applåd ut när UR20 färdigställde sin första pall. Det var ett passande firande för ett kooperativ som var engagerat i innovation, effektivitet och välbefinnande för sin arbetskraft. Med UR20 vid sin sida är Ornua väl förberedd att fortsätta leda vägen i den irländska mejeribranschen, en pall i taget.
Med den framgångsrika implementeringen av UR20 ser Ornua nu fram emot en framtid där automatisering spelar en ännu viktigare roll i deras verksamhet. Som Jack Cotton förklarar, "Jag hoppas efter installationen av denna cobot att verksamheten kommer att vara mycket mer öppen för att lägga till mer automatisering". Möjligheterna är spännande, med potentialen för automatisering som sträcker sig till andra områden inom mejeribranschen.
Étienne Samson, Robotics Applications Director at RobotiqBehovet av automatisering inom industrin är tydligt, och det kommer bara att växa. Framtiden för automatisering är ljus.