Dallas College
Dallas College
Dallas College's mekatronikprogram sätter studenterna på snabba vägar till lukrativa karriärer genom sitt partnerskap med Universal Robots (UR). Genom att integrera samarbetsrobotar (cobots) i praktiska tillämpningar som CNC-maskinbetjäning, förpackning och palletering får eleverna praktisk erfarenhet av automatisering och förbereder dem för att möta kraven från dagens föränderliga arbetskraft.
"Jag sa till dem att jag behövde ta examen först." Marcus Russell, en tidigare student vid Dallas College's fast track mekatronikprogram, berättar hur Walmart kontaktade honom sex veckor in i sitt 12-veckors program för att anställa honom för att programmera och driva Universal Robots-drivna pallastare vid en av deras anläggningar. Han övertygade de anställande cheferna att låta honom ta examen först. "Jag fick också erbjudanden från Tesla, men jag ville inte flytta till Austin", tillägger han och förklarar hur den lokala Walmart-möjligheten gjorde det möjligt för honom att överföra sin nyfunna UR cobot kunskap direkt till arbetsplatsen.

Marcus Russell är en av många framgångsrika Dallas College-examinerade som skolans professor i tillverkning och mekatronik, Bafford Howard, har sett genom programmet. "Vi försöker introducera lärande som kommer att öka elevernas fantasi, ta dem till nästa nivå", säger han.
För Dallas College mekatronikstudenter som Geoffrey Lockett gör programmets praktiska tillvägagångssätt hela skillnaden. "Jag är ingen traditionell klassrumsinlärare", säger han. "Här är allt hands-on. Jag gillade att räkna ut hur man flyttar roboten, roterar den och plockar upp saker. Det du ser på TV - det är äntligen verkligt.” Hans klasskamrat Elisa Harris blev förvånad över hur tillgänglig tekniken kändes. "Jag trodde att det skulle bli riktigt komplicerat", säger hon. "Men det mesta finns på surfplattan. Det tog mig bara några minuter att börja flytta armen och programmera den för att plocka upp lådor."

Användarvänlighet är en stor anledning till att Dallas College valde UR cobots. "Inlärningskurvan är minimal", säger Brian Turner, en mekatronikinstruktör på högskolan. "Gränssnittet är intuitivt, vilket hjälper eleverna att förstå grunderna i robotprogrammering snabbt."
Aaron Paul, regional vice president för Advanced Technologies Consultants (ATC), tillhandahöll UR cobots vid Dallas College. "Innan vi började arbeta med UR sålde vi några industrirobotar här och där, men vi har nu installerat UR cobots i hundratals skolor", säger han och tillägger att det inte är den enda framgångsfaktorn att vara lätt att använda. "UR är branschens främsta cobot, så de lär sig inte bara på en undervisningsrobot. De lär sig på roboten som de mest sannolikt kommer att se i branschen."

Raphael Smith, dekan för tillämpad vetenskap vid Dallas College, har följt uppkomsten av cobots noga och betonar vikten av att ligga steget före branschtrender: "Marknaden för cobot växer, och vi vill återspegla det. Vårt mål är att förbereda studenterna för vad de kommer att stöta på i branschen både nu och i framtiden."
Dallas College arbetar också direkt med företag och tillhandahåller personalutbildning. Professor Howard säger att flera anställda har fått befordringar efter att ha utbildat sig i UR cobots: "De har kunnat flytta in i olika positioner; Innan de var tekniker är de nu arbetsledare."

En annan fördel med cobots i klassrummet är det snabba antagandet av fakulteten. Dallas College-dekan förklarar hur instruktörer är mindre skrämda av robotarna på grund av deras användarvänlighet: "Instruktörer känner sig mer säkra på att låta eleverna arbeta med robotarna eftersom de inte kommer att lämnas att svara på frågor som de inte kan svara på", säger han.
Samarbetet mellan Universal Robots innebär att de kan arbeta tillsammans med studenter utan behov av skyddsbarriärer. "Robotarna stannar om de stöter på något motstånd, så det finns inget behov av de hårda säkerhetsåtgärder som krävs av traditionella robotar. Detta gör dem mer tillgängliga och säkra att använda i en klassrumsmiljö", säger Howard och förklarar: "Om elever stöter på roboten stannar den och roboten fortsätter inte förrän eleverna är redo att aktivera den igen."

Dallas College använder Universal Robots Edu-kit för att få studenter introducerade till cobots och få dem att ta examen med en Universal Robots certifiering. Satsen innehåller vanligtvis en UR3 eller en UR5 cobot modell och levereras med komponenter som bords-transportörer, 3D-printade delar, som gör det möjligt för eleverna att öva på uppgifter som pick-and-place operationer.
"Jag älskar den småskaliga versionen", säger mekatronikinstruktör vid Dallas College, Brian Turner. "Det är en ögonöppnare eftersom vi nu kan överföra dem till en större version utan att de känner sig antydda", förklarar han och hänvisar till högskolans större, "riktiga" fabriksinställning där UR10 och UR20 cobot modeller plockar lådor från transportörer och antingen pallar dem eller placerar dem på autonoma mobila robotar (AMR) från Mobile Industrial Robots.
EDU-kit levereras med UR: s Learning Management System (LMS), som erbjuder omfattande laboratorieövningar. När instruktörerna är certifierade får de tillgång till lärplattformen, som ger alla verktyg de behöver för att vägleda eleverna genom läroplanen och hjälpa dem att få certifieringen.
Innan eleverna kommer till lärplattformen kan de gå igenom modulerna UR Academy som är öppna för alla med en internetanslutning. "Den läroplanen var förstklassig för mig", säger professor Howard. "Vi kan be eleverna att studera Academy moduser hemma och när de kommer till skolan släpper vi loss dem i labbet med LMS och certifieringssatserna."

Trots sin användarvänlighet erbjuder Universal Robots avancerade funktioner som gör det möjligt för studenter att ta itu med komplexa branschuppgifter. "Robotarna är enkla att lära sig, men det betyder inte att de är förenklade", förklarar Paul. "Eleverna kan faktiskt göra mer komplexa saker som man skulle kunna se i industrin – uppgifter som kan vara mer utmanande på andra system. Det är också enkelt att ansluta UR-robotarna till externa enheter på grund av in- och utgångarna."
Support bara ett samtal bort
Det är viktigt att eleverna alltid har tillgång till alla UR-robotar på Dallas College. Professor Howard betonar hur tekniskt stöd genom ATC och UR har varit enastående: "När vi har problem har de rätt där. Det är bara ett telefonsamtal bort. Inte i ett callcenter eller något sådant. De ställer de rätta frågorna och de får oss igång igen", säger han och påminner om ett problem med ett läromedel. "Vi meddelade dem och nästa dag hade vi ett nytt läromedel, över en natt. Det är mycket ovanligt i branschen."

Dallas College-dekanen säger att skolan kommer att fortsätta att investera i cobots. "Vi kommer att få större cobots och större inomhusanläggningar inuti, så att vi kan fortsätta att utbilda våra elever för nya cobot miljöer", förutspår han.
För dem som kanske känner att robotteknik är utom räckhåll eller slutar stjäla människors jobb, har Marcus Russell ett meddelande: "Se vad jag har gjort. Universal Robots kan ta vem som helst som har tillräckligt med fantasi och göra dem till programmerare", säger han och tillägger: "Många människor är oroliga för att robotar tar deras jobb, men om du fixar och programmerar robotarna kommer det att finnas fler jobb för det. Så människor behöver bara ändra sig om vilken typ av jobb och karriärväg de vill komma in i."