--

Injektionsmolder realiserar 400% ökning av produktiviteten genom att använda mångsidiga cobots

AIM Processing

I Korthet

Stapla brickor, plocka delar från transportörer och sköta maskiner är bara några av de många tråkiga uppgifterna AIM Processing har nu de samarbetande robotarna från Universal Robots (UR) hantering. Inför brist på arbetskraft ville Colorado injektionsmoln ha en mångsidig automatiseringslösning som snabbt kunde flyttas mellan arbetsstationer för att ta itu med en mängd uppgifter i en inställning med hög blandning/låg volym. Svaret var en mobil plattform med en UR5e cobot utrustad med Flexx Reference, en funktion som gör att cobot kan återanvändas på några minuter, vilket ger en fyrfaldig ökning av produktiviteten med en återbetalning på mindre än 15 veckor.

Affärsomvandlingen

AIM Processing producerar över 1300 olika delar för mer än 100 olika kunder inom en mängd olika branscher. "Varje dag är ny här med mycket få produktionsupplag under lång tid", säger ägaren Jon Gelston, som också stod inför en extremt knapp arbetsmarknad. "Det fick oss verkligen att titta på automatisering, för att hitta sätt att öka vår produktion och kontrollera våra kostnader", säger Gelston, som började söka efter en mångsidig och modulär automationslösning. Hans team hade stött på Universal Robots på en mässa några år tidigare. "Det slog oss som något som hade potential att fungera i vår miljö", säger ägaren av AIM Processing, som gick vidare och köpte en UR5e cobot.

AIM Processing

Industri Plastic & Polymers
Land United States
Antal anställda 54
Cobots använda UR5e

Från vår allra första tillämpning överträffade cobot våra förväntningar när det gäller produktivitetsökning.

Jon Gelston, Owner, AIM Processing
Utmana att flytta cobot mellan applikationer

Utmana att flytta cobot mellan applikationer

"När vi väl fick igång det var det en vacker sak och vi ville flytta runt roboten mellan applikationerna", säger Gelston. "Utmaningen var dock att nästa gång skulle vi ställa in det och hela tiden skulle vi behöva spendera för att lära om de waypoints som roboten rör sig genom i ledigt utrymme", förklarar han och betonar hur noggrannhet till 0,5 mm var nödvändigt vid vissa punkter. "Det är en sak att få något att fungera en gång, men utan en dedikerad produktionslinje och UR5e låst till en exakt position, hur skulle vi sätta upp det här igen?"

Applikationer

Applikationer

En av applikationerna har till exempel UR5e som plockar och placerar brickor framför en kartesisk robot som pallar små delar i fack på brickan. Företaget kunde inte bara starta ett lagrat program som tidigare använts för samma applikation, eftersom robotens position fortfarande kan vara något avstängd - vilket gör att hela applikationen inte är synkroniserad.

Vad genomgången avslöjade

Vad genomgången avslöjade

Företaget ringde upp Seth Leinbach, försäljningsingenjör med lokal UR cobot distributör, In-Position Technologies, som gjorde en fabriksgenomgång med Gelston. "Vi tittade på flera applikationer och ingen var tillräckligt hög volym för att motivera en dedikerad robotcell", säger Leinbach. "Jon hade också många frågor om hur man återanvänder en robot och hur man matchar koordinatsystem för UR till formsprutningsmaskinen, och direkt tyckte jag att det var en perfekt passform för en UR+ -lösning av Flexxbotics som heter Flexx Reference."

Flexx Referenslösning

Flexx Referenslösning

För att se till att cobot är placerad exakt samma varje gång den återvänder till en applikation, använder AIM Processing Flexx Referenslösning från Flexxbotics. När du placerar cobot i Flexx Reference's Lockout Assembly, ett 6-graders mekaniskt parningssystem, fångar systemet cobot's koordinater med ett klick på en knapp i Flexx Reference-programvaran på cobot's teach pendant. Alla cobot: s programmerade waypoints och rörelser i rymden uppdateras sedan i förhållande till den fångade positionen i låsningsenheten. Användaren kan nu låsa upp cobot och starta programmet utan att behöva lära om några positioner.

Fyrfaldig produktivitetsökning

Fyrfaldig produktivitetsökning

Sedan företagets första utplacering av cobot har AIM Processing lanserat mer än ett dussin specifika applikationer, där UR5e tenderar att formsprutningsmaskiner, stapla brickor och plocka delar från transportörer. Det första målet var att automatisera plockning och placering av brickor för den palleterande kartesiska roboten. Tidigare var detta en aktivitet som inträffade var 90: e sekund med en person som satt och väntade på att flytta brickorna i ett par sekunder.

"Fördelen med att automatisera denna uppgift var inte bara det uppenbara undvikandet av arbetskraft. Vi kan nu köra maskinen med mycket högre kapacitet och genomströmning i en 24/7-drift i motsats till bara 40 timmar i veckan. Det gav oss i princip en fyrfaldig ökning av vår produktionsproduktivitet", säger Gelston och tillägger att en annan fördel är konsistens: "När det gäller vår delproduktion är cykeltiderna exakt desamma, till den andra, vilket leder till en konsekvent produkt."

ROI inom 15 veckor

ROI inom 15 veckor

Jon Gelston får ofta frågan hur mycket han betalade för UR5e cobot – och ännu viktigare, hur snabbt den kommer att betala tillbaka sig själv. "Mitt svar är alltid att det inte kommer att betala sig självt om du inte använder det", säger han och betonar hur den modulära distributionen verkligen hjälpte till att driva hem avkastningen:

"En del av osäkerheten med att köra en mängd olika delar under varierande varaktighet gör det svårt när det gäller att försöka beräkna återbetalning; men vad jag kan berätta är att på vår allra första ansökan fann vi att efter att vi körde den femte gången hade vi betalat för själva roboten, vilket innebar en avkastning inom 15 veckor", säger ägaren av AIM Processing som bara distribuerade en andra UR5e för att ströva runt på fabriksgolvet där automatisering behövs.

Utbildning & UR Academy

Utbildning & UR Academy

AIM Processing Team hade grundläggande förståelse för logikflöde och programmering innan de arbetade med Universal Robots, "men mycket lite direkt erfarenhet av robotprogrammering" som ägaren Jon Gelston uttrycker det, med betoning på de resurser han hittade genom den fria online-delen av UR Academy. "Det fanns självutbildningsmoduler i både video- och läsformat som var till stor hjälp för oss att hitta och lära av när det gäller applikationer och förbättringar i förfaranden som skulle gynna en mängd olika av våra applikationer", säger han och medger att; "Vår första ansökan var förmodligen, enligt våra standarder nu, inte särskilt komplicerad; men på den tiden kändes det som det var. "Genom att utnyttja de resurser som vi hittade i UR-utbildningsdatabasen och supportwebbplatsen, samt Universal Robots community av mervärdesåterförsäljare och tilläggskomponenter, möjliggjorde det verkligen att projektet blev en stor framgång ", säger Gelston.

AIM Processing hade inga arbetsceller med tillräckligt hög produktionsvolym för att motivera fast automatisering. Detta främjade företaget att distribuera UR5e från Universal Robots; en mångsidig automationslösning som de snabbt kan flytta runt fabriksgolvet där det behövs.AIM Processing ägare Jon Gelston hade grundläggande förståelse för logikflöde och programmering innan han arbetade med Universal Robots, "men mycket lite direkt erfarenhet av robotprogrammering" som han uttrycker det.

UR+ produkter som används

Automatiseringsutmaningar lösta:

  • Möjlighet att enkelt flytta cobots mellan applikationer
  • Möjlighet att enkelt interagera med kringutrustning som gripdon och visionkameror
  • Möjlighet att automatisera produktion med hög blandning/låg volym

Viktiga värdefaktorer:

  • 400% produktivitetsökning
  • Roi på 15 veckor
  • Förbättrad produktkvalitet

Uppgifter lösta med kollaborativa robotar

  • Gränssnitt med kartesisk robot för att plocka och placera brickor med färdiga produkter.
  • Visionstyrd plockning av delar från transportörer.