Svetsning med en robot kan öka noggrannhet och minska avfall för de flesta svetsningsuppgifterna.

HUVUDSAKLIGA LÄRDOMAR
Svetsning med en robot kan öka noggrannhet och minska avfall för de flesta svetsningsuppgifterna. Coboten är designad för att vara flexibel, lätthanterlig och enklare att hantera än traditionella industrirobotar. Cobotar kan automatisera många olika svetsuppgifter och den klarar även av lödning. Robotsvetsning är ett bra sätt för företag att bli ännu mer konkurrenskraftiga genom att det bidrar till ökad effektivitet och produktivitet. Här följer allt du behöver veta om svetsande cobotar.
Svetsning handlar om repeterbarhet och precision. För produktionslinjer med hög genomströmning är det avgörande att se till att varje enskild produkt går ut med högsta kvalitet för kundnöjdhet och säkerhet. Svetsning är en komplicerad uppgift och det krävs särskild kompetens för att utföra det. Men det är också repetitivt, potentiellt farligt och fysiskt krävande. Misstag kan inte bara leda till att en operatör riskerar att skada sig – de kan också leda till produkter av lägre kvalitet och kostsamt avfall.
Robotsvetsning erbjuder ett sätt att automatisera denna uppgift och säkerställa konsekventa kvalitetsnivåer oavsett hur stor arbetsbelastningen är. Det handlar inte om att ersätta skickliga operatörer, med en svetsande cobot som hanterar de repetitiva uppgifterna kan svetsaren ägna sig åt med komplicerade och unika uppgifterna. Cobotarna är användarvänliga och det går snabbt att lära sig hantera dem, jämfört med deras större traditionella robot-kusiner, vilket gör att de är utmärkta för att hjälpa till att stärka er automationsexpertis och utveckla er verksamhet.
Många företag inom tillverkning känner pressen på grund av stigande priser, komplexa leveranskedjor och brist på kvalificerad arbetskraft. Därför behöver företag utforska hur teknik kan hjälpa dem att fortsätta växa. Cobotar med svetsapplikationer gör det möjligt att kunna öka produktion och samtidigt spara kostnader.
Genom att tillföra en svetsande cobot in till din produktion kan ni:
LÖSA ARBETSKRAFTSBRIST
Det råder brist på svetsare. Att kunna rekrytera tillräckligt med kvalificerad personal är en av de vanligaste utmaningar som företag som arbetar med svetsning möter i dagsläget. Tyvärr så är det en situation som inte ser ut att lätta inom en snar framtid då svetsare är ett bristyrke. Företag som använder automatiserade processer kan inte bara underhålla eller utöka sin verksamhet utan att behöva anställa ytterligare mänskliga medarbetare – de kan också attrahera och behålla kvalificerad personal genom att låta svetsaren arbeta med den senaste tekniken och få göra de med avancerade eller speciella uppgifterna.

MINSKA MÄNGDEN AVFALL
Skickliga medarbetare har fantastiskt precision och erfarenhet, men de kan fortfarande göra misstag, särskilt vid monotona och repetitiva uppgifter. Som en svetsoperatör hos en av våra tillverkande kunder sa:
"Även om jag är en bra svetsare, vid något tillfälle blir även jag trött. Mina ögon blir trötta och min rygg börjar värka. Det här händer inte med en cobot."
Vid manuell svetsning är det inte ovanligt att man kan behöva kassera material på grund av att produkten inte går igenom kvalitetstest. Med en robotsvetsningsapplikation görs färre misstag, vilket gör att det skapar mindre mängd avfall.
REGELBUNDEN PRECISION
Mycket svetsningsarbeten är repetitiva uppgifter med stora volymer, en cobot kommer att utföra det på samma sätt oavsett hur många gånger den gör uppgiften. Oavsett hur erfaren och skicklig en mänsklig svetsare är så kan alla ha en sämre dag, bli sjuk eller bli distraherad av något som händer på arbetsplatsen – och det kan påverka resultatet.
För vår kund MT Solar är det repeterbarhet som gör att de kan upprätthålla konsekvent produktkvalitet. Ägaren Jordan säger att företagets kunder också är imponerade:
"Våra kunder blir alltid glada när vi säger 'Hej, du vet väl att den delen svetsades av en robot.'. De tittar på produkten och inser att den är både av hög kvalitet och den ser exakt likadan ut som den förra."
HÖGRE EFFEKTIVITET
Din cobot behöver inga pauser. Det gör robotsvetsning till ett bra verktyg för skala upp din produktionsprocess, och en viktig del i att kunna möta ökad efterfrågan.
Flywheel Supply’s cobot kan köra dygnet runt och varje dag. Detta har inte bara ökat företagets produktion, utan det har också gjort det möjligt att kunna utveckla personal och förse dem med mer varierande arbetsuppgifter.

LÄGRE KOSTNADER
Vanligtvis uppnår kunder som använder en cobot från Universal Robot ROI på mindre än ett år. Det är tack vare att cobotarna är flexibla, enkla att använda och att de kräver färre säkerhetsfunktioner. Dessutom kan man öka produktionstakten utan att behöva anställa ytterligare personal. MT Solar kunde till exempel möta en 300 % säsongsmässig ökning av efterfrågan utan att behöva anställa någon extra personal.
FÖRBÄTTRAD ARBETSPLATSSÄKERHET
Cobotar bidra till en säkrare arbetsmiljö. De kan ta över tråkiga, smutsiga och potentiellt farliga uppgifter, dessutom har coboten inbyggda säkerhetsfunktioner som förbättrar säkerheten på arbetsplatsen.
En cobot kan utföra många olika svetsningsuppgifter:
En av de huvudsakliga fördelarna med en cobot som svetsar är flexibiliteten och användarvänligheten. Med de rätta mjukvarulösningarna, ändmekanismerna och applikationskiten från vårt UR+ ekosystem kan erfaren personal programmera coboten till att utföra en stor variation av uppgifter på bara 30 minuter.
Cobotar är lätta och har ett mindre fotavtryck än traditionella robotar. Detta innebär att det är enklare att integrera en cobot i existerande arbetsflöden utan att det tar upp för mycket dyrbart golvutrymme. Trots att cobotar generellt kräver färre säkerhetsfunktioner så som burar, än andra traditionella industrirobotar, är en noggrann säkerhetsbedömning fortfarande nödvändig före implementation.
Att få tag på kvalificerade svetsare blir allt svårare. För den lilla smidesverkstaden Vattholma Mekano blev lösningen en ny mekanisk kollega – som kan använda befintlig svetsutrustning. Den nya kollegan, en kollaborativ UR10e-robot som utrustats med plug-and-play svetspaketet Smoothtool, gör högkvalitativa svetsfogar om och om igen. Att roboten är lätt att flytta till svetsobjektet, istället för att flytta objektet till roboten, är en stor fördel för Vattholma Mekano som ofta MIG-svetsar tunga skopor till grävmaskiner. Med roboten får man en bättre arbetsmiljö samtidigt som den frigör värdefull tid för mänskliga medarbetare – upp till 30 procent uppskattar ägaren. Läs mer om Vattholma Mekano och deras lösning.
Cobotsvetsning och automatiserad lödning öppnar upp många möjligheter för företag i alla storlekar. Det kan vara ett kraftfullt verktyg för de som vill utvecklas, ett sätt att minska kostnader och ett sätt att minska avfall för dem som vill effektivisera sin produktion. Vad än er motivation är, så finns vi här för att hjälpa till. Kontakta oss för att få veta mer.