Cobotar driver på hållbar tillverkning

Hållbarhet står högt på den globala och politiska agendan, inte minst då länder och regioner sätter upp energi- och utsläppsmål som en del av att bidra till minskad klimatförändring. Universal Robots (UR) arbetar för att göra sina egna arbetssätt och produktion mer hållbara

Cobotar driver på hållbar tillverkning
Cobotar driver på hållbar tillverkning

Hållbarhet står högt på den globala och politiska agendan, inte minst då länder och regioner sätter upp energi- och utsläppsmål som en del av att bidra till minskad klimatförändring. Universal Robots (UR) arbetar för att göra sina egna arbetssätt och produktion mer hållbara. Men Universal Robots vill även bidra till andras hållbarhetsarbete genom utvecklingen av URs cobotar, kollaborativa robotar. Användningen av cobotar i tillverkning bidrar till ökad hållbarhet på flera sätt, de mest påtagliga är avfallsminskning, minskning av energiförbrukning, utrymmeseffektivitet och lokal produktion.

TBD

Minskar mängden avfall

Som en del av att eliminera defekter och svinn under tillverkningsprocessen, använde den italienska elverktygstillverkaren RUPES cobotar från UR för att arbeta tillsammans med personal vid montering. Det resulterade i minskat avfall, lägre driftskostnader, förbättrade arbetsförhållanden, allokering av arbetare till mer värdefulla uppgifter och ökad produktivitet.

Ett av de mest effektiva sätten att minska svinnet att förbättra kvaliteten på tillverkningsprocessen. Cobotar är beprövade verktyg för att minska avfall och öka effektiviteten inom flera olika typer av tillverkningsföretag och processer, allt från termoplaster och precisionsoptiktillverkning till svetsning och bilproduktion.

Dessutom tillhandahåller UR+ ekosystemet certifierade applikationer och komponenter ett brett utbud av specialiserade kvalitetskontrollsystem som kan användas för att minska avfallet och förbättra kvaliteten på färdiga produkter.

Minskar energiförbrukningen genom fjärråtkomst

Att digitalisera är en viktig del i att göra tillverkningsprocess mer hållbara. Detta underlättas genom att man lätt kan integrera komponenter, programvara och säkerhetstillbehör med cobotarna. Exempel på det är fjärrövervaknings- och åtkomstlösningar. Fjärrövervakningsverktyg låter användare spåra och övervaka cobotarnas prestanda utan att behöva gå på plats. Verktyget ger information om nyckeltal som sedan kan användas för att justera cobotarnas prestanda, vilket resulterar i förbättrad produktionseffektivitet och minskad elförbrukning. Fjärråtkomstverktyg gör det även möjligt för tillverkare att programmera sina cobotar på distans, vilket sparar resekostnader och minskar miljöpåverkan från automatiseringsinstallationen.

Miljövänliga fotspår

Traditionell automation kommer vanligtvis med ett stort fotavtryck och kräver ofta betydande förändringar av produktionsanläggningen. I vissa fall krävs nybyggnation för att skapa plats åt roboten. Däremot har URs cobotar ett litet fotavtryck och baserat på riskbedömningen kräver de flesta cobotar inget säkerhetsskydd, vilket gör dem lätta att flytta mellan applikationer samtidigt som kostsamma omkonstruktioner av anläggningar elimineras.

TBD

Varje millimeter av skånska företaget FlatFrogs digitala whiteboards kvalitetstestas av cobotar från UR.

Det mest avgörande för beslutet förFlatFrog att investera i en cobot var att den går att använda i kontorsmiljö mitt bland människor, coboten behöver inga säkerhetsavgränsningar eller skydd. Flexibiliteten var också viktig. FlatFrog hade sedan tidigare en stationär industrirobot som med sin säkerhetsbur upptar ett halvt rum inne på testavdelningen. UR10:an är monterad på en ställning som kan köras runt vid behov. På morgonen kan de komma på att de behöver köra ett par tester, flytta coboten dit de behöver den och kommer igång direkt.

Närproducerat

Att minimera avstånden i leveranskedjorna minskar transportkostnaderna och utsläppen. Tillsammans med osäkerhet i leverans för de globala leveranskedjorna har dessa miljöaspekter ökat incitamenten till lokalproducerat. URs cobotar bidrar till detta genom att tillåta tillverkare att konkurrera med lägre löneländer och hålla produktionen nära.

TBD

Cobotarna hos Mönsterås Metall tar över monotont arbete, såsom att mata CNC-maskiner med aluminiumämnen var trettionde sekund, samtidigt som produktionstakten ökar.

Gjuteribolaget och Mönsterås Metall gör bättre affärer än någonsin tidigare, trots konkurrens från bolag i låglöneländer. Produktionsvolymen ökar, samtidigt som produktionskostnaden minskar. De har också lyckats frigöra tid för operatörerna, som i dag ägnar sig åt mer värdeskapande arbetsuppgifter. Lösning för dem var cobotar.

Så maximeras energieffektiviteten

Generellt förbrukar cobotar mindre energi än traditionella robotar. Det finns enkla steg som tillverkare kan vidta för att minimera energiförbrukningen, ett exempel är att köra coboten med 70–80 % av dess maximala hastighet och nyttolast, detta minskar energianvändningen och förlänger cobotens livslängd. Och när det kommer till applikationsdesign, överväga optimeringsstrategier eftersom detta också kommer att minska elförbrukningen när coboten är igång.

Ola Mellström

Ola Mellström

Ola Mellström är Universal Robots försäljningschef i Sverige. Han är stationerad i Jönköping och arbetar nära integratörer, återförsäljare och kunder. Ola har tidigare arbetat med maskinskydd för robotceller på Troax och som försäljningsingenjör på Atlas Copco Tools. Han bor i Habo med sin fru och fyra söner, är ledare för ett innebandylag på fritiden och gillar att springa och spela padel.