A indústria de plásticos continua a evoluir com as demandas dos clientes por processos adicionais de valor agregado e novos processos, como a impressão 3D. E os robôs colaborativos da Universal Robots estão ajudando a enfrentar esses desafios. Um poderoso software intuitivo permite que os cobots UR sejam rapidamente implantados e movidos para novas aplicações, conforme necessário. Com os cobots da UR lidando com as tarefas repetitivas, os operadores qualificados são liberados para assumir tarefas mais complexas.
As operações de injeção e moldagem por sopro não geram dinheiro, a menos que o molde esteja fechado. Mas carregar e descarregar máquinas é um trabalho maçante, repetitivo e propenso a lesões que é desafiador para a equipe. Isso o torna ideal para automação. Os braços robóticos da UR estão disponíveis em uma variedade de capacidades de alcance e carga útil. Eles podem ser integrados em instalações existentes com produção de alto mix e baixo volume que não pode ser automatizada de forma econômica com robôs tradicionais e maiores.
Os cobots flexíveis também podem ser reimplantados em todas as instalações de fabricação de plásticos para automatizar muitos outros processos. Isso inclui processos secundários, como desgaseificação, moagem, remoção de sprue e polimento, bem como a aplicação de etiquetas ou decalques em peças de plástico. Os cobots também podem lidar com processos de montagem, embalagem e paletização, trabalhando com segurança ao lado dos operadores após uma avaliação de risco.
Os cobots estão transformando a moldagem por injeção na fabricação de plásticos, automatizando tarefas tediosas, como manutenção de máquinas, colocação de peças e verificações de qualidade. Cobots como o UR5e e o UR10 garantem tempos de ciclo consistentes, reduzem as taxas de sucata e aumentam a eficiência. Sua flexibilidade permite que os fabricantes alternem entre linhas de produção de alto mix e baixo volume sem tempo de inatividade, aumentando significativamente o rendimento.

Os cobots móveis, como o UR5 e o UR10, estão revolucionando a fabricação de plásticos em empresas como a EVCO Plastics. Ao lidar com tarefas como montagem, embalagem e manutenção de máquinas, os cobots permitem a produção 24 horas por dia, 7 dias por semana. A sua mobilidade permite uma implementação flexível em vários processos, melhorando a eficiência da produção.

Para empresas com necessidades de produção de alto mix e baixo volume, os cobots são ideais para lidar com tarefas repetitivas, como retirar peças de transportadores e montar componentes. Sua capacidade de serem facilmente reprogramados os torna perfeitos para aplicações que exigem trocas frequentes, aumentando a produtividade em operações como moldagem por injeção na AIM Processing.

Em indústrias como plásticos, polímeros, cerâmica e vidro, onde os trabalhadores muitas vezes enfrentam tarefas fisicamente exigentes, os cobots fornecem alívio ergonômico. Os cobots automatizam o manuseio de itens grandes e delicados, como chapas de vidro ou plásticos moldados, melhorando a segurança do trabalhador e aumentando a produtividade, operando continuamente sem fadiga.
Fale com um dos nossos especialistas em automação hoje!
Uma variedade de modelos da Universal Robots está disponível para atender às necessidades de automação, desde tarefas de precisão até requisitos de longo alcance e alta carga útil.
A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Os nossos 17 protocolos de segurança podem ser configurados para satisfazer os vários requisitos de segurança da sua fábrica ou instalações e a sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que a sua equipa de fabrico trabalhe em segurança lado a lado com os cobots da UR.
Milhares de empresas confiam nos robôs colaborativos da UR para...
· Aumentar a produtividade
· Adaptar-se às mudanças na demanda de produtos
· Melhorar o bem-estar e a retenção dos funcionários
· Pessoal devido à escassez de mão-de-obra