Metal e Usinagem

O novo normal na fabricação requer uma automação verdadeiramente flexível para atender aos ciclos de vida dos produtos mais curtos e às mudanças nas demandas dos clientes. Robôs colaborativos atendem a essas demandas de flexibilidade de frente.

Automação versátil para diversas aplicações

No cenário de fabricação de hoje, posições não preenchidas e equipamentos ociosos podem corroer rapidamente a receita e os lucros. Trabalhadores qualificados como soldadores, carregadores de máquinas, montadores e manipuladores de materiais são cada vez mais difíceis de contratar e reter, prejudicando a produtividade. Robôs colaborativos oferecem uma solução confiável, mantendo a utilização da máquina e a produtividade altas ao trabalhar ao lado da sua equipe, 24 horas por dia. Os cobots da UR lidam perfeitamente com tarefas como manutenção de máquinas, soldagem, paletização, parafusamento, lixamento, rebarbação, acabamento de superfícies e muito mais, liberando sua equipe qualificada para funções de maior valor e mais gratificantes – um verdadeiro ganha-ganha.

Obter ebook

Fábrica virtual

Faça um tour virtual e experimente como a robótica está aumentando a precisão e a eficiência nos processos de metal e usinagem. Veja as soluções de automação que estão remodelando as operações de fabricação e impulsionando a produtividade.

Visite a fábrica virtual

Histórias de caso

Aumentar o tempo de atividade e a flexibilidade na manutenção de máquinas

Aumentar o tempo de atividade e a flexibilidade na manutenção de máquinas

Os cobots estão transformando a manutenção de máquinas, automatizando tarefas repetitivas de carga e descarga em máquinas CNC, fresagem, tornos e freios de prensa. Seu tamanho compacto e implantação flexível garantem uma operação contínua, mesmo em ambientes sem luz. Isso melhora o tempo de atividade, otimiza a utilização da máquina e permite que trabalhadores qualificados se concentrem em tarefas mais valiosas, aumentando a produtividade sem a necessidade de pessoal adicional.

Automação de soldagem eficiente em várias técnicas

Automação de soldagem eficiente em várias técnicas

Os cobots estão abordando a escassez global de soldadores qualificados, automatizando as tarefas de soldagem em várias técnicas, incluindo MIG/MAG, TIG, soldagem a ponto, brasagem e corte a plasma ou oxi-combustível. Os soldadores cobot compactos se encaixam facilmente em células de soldagem padrão e aumentam a capacidade de produção sem os altos custos da automação tradicional. Com a capacidade de programar soldas precisas e consistentes, os cobots estão melhorando a qualidade e a produtividade da solda.

Automatização da embalagem e paletização para maior eficiência

Automatização da embalagem e paletização para maior eficiência

Os cobots oferecem uma solução confiável e flexível para automatizar as tarefas de embalagem e paletização de fim de linha. Esses robôs podem lidar com uma ampla variedade de formatos de embalagem, padrões de empilhamento e tipos de carga, reduzindo a fadiga do trabalhador e aumentando o rendimento. Os cobots são perfeitos para indústrias que enfrentam escassez de mão de obra ou períodos de alta demanda, garantindo que as empresas possam atingir as metas de produção com eficiência.

Automação versátil para tarefas de montagem complexas

Automação versátil para tarefas de montagem complexas

Os cobots se destacam na automação de tarefas complexas de montagem, como parafusamento, rebitagem, encaixe por pressão e pick-and-place. Ao aliviar os trabalhadores de tarefas repetitivas e ergonomicamente desafiadoras, os cobots ajudam a aumentar a eficiência, reduzir erros e manter processos de montagem de alta qualidade. Sua flexibilidade permite uma rápida reimplantação para diferentes tarefas, garantindo um piso de produção versátil.

Remoção eficiente de material com robôs

Remoção eficiente de material com robôs

Robôs colaborativos fornecem uma solução ideal para automatizar tarefas de remoção de material, incluindo moagem, rebarbação, fresagem e perfuração. Ao assumir tarefas repetitivas e potencialmente perigosas, os cobots melhoram a segurança do trabalhador, garantindo resultados consistentes e de alta qualidade. Esses robôs são facilmente programáveis para vários processos de remoção, tornando-os uma escolha flexível para indústrias que buscam melhorar o rendimento e reduzir lesões.

Escolha o robô colaborativo certo para as suas aplicações

Uma variedade de modelos da Universal Robots está disponível para atender às necessidades de automação, desde tarefas de precisão até requisitos de longo alcance e alta carga útil.

Porquê a Universal Robots?

Tentado. Testado. Confiável.

Tentado. Testado. Confiável.

A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Flexível

Flexível

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

Seguro para o trabalhador, amigável para o trabalhador

Seguro para o trabalhador, amigável para o trabalhador

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Os nossos 17 protocolos de segurança podem ser configurados para satisfazer os vários requisitos de segurança da sua fábrica ou instalações e a sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que a sua equipa de fabrico trabalhe em segurança lado a lado com os cobots da UR.

Obtenha a sua brochura de Metal e Maquinação

Quer saber mais sobre robôs colaborativos no setor de metal e usinagem? Obtenha a brochura Metal&Machining mais recente.

Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contacto em Iberia: +34 933 158 076