A Seng Heng Engineering, fabricante de terceira geração com 70 anos de experiência, é uma fornecedora de soluções de fonte única de fixadores, usinagem pronta para uso e produtos de revestimento resistentes à corrosão. Devido à crescente escassez de mão de obra, a Seng Heng Engineering instalou dois robôs colaborativos UR10e (cobots) da Universal Robots na linha de produção para automatizar os processos de CNC e gravação. O fabricante testemunhou um aumento significativo na produtividade e eficiência após a implantação de cobots UR. Agora, os cobots estão trabalhando 24 horas por dia em conjunto com os trabalhadores humanos, aliviando os humanos de tarefas anteriormente realizadas manualmente e aumentando a eficiência do trabalho.
A transformação dos negócios
O fechamento das fronteiras em torno do Sudeste Asiático devido à pandemia de COVID-19 causou um gargalo na linha de produção da Seng Heng Engineering. A empresa fabrica conectores personalizados, como parafusos e porcas de alta qualidade, que fixam equipamentos críticos de petróleo e gás de segurança onshore, offshore e submarina. Cada um dos fixadores é gravado com informações como número da peça, informações do material e número de série para facilitar a referência e a rastreabilidade. Com a escassez de mão de obra, os processos altamente intensivos resultaram no declínio da eficiência nos processos de gravação. Além disso, a Seng Heng é uma das poucas empresas de fixadores no Sudeste Asiático a ser certificada pelo American Petroleum Institute (API) para produzir parafusos críticos para a indústria de petróleo e gás, o que significa que as indústrias regionais e a cadeia de suprimentos contam com eles para conexões confiáveis e de qualidade em seus equipamentos.
Além disso, os processos de usinagem de Controle Numérico por Computador (CNC) não foram otimizados anteriormente, pois a carga e descarga de fixadores na máquina CNC eram conduzidas manualmente. Estes são processos repetitivos que podem levar até cinco minutos antes da conclusão de cada fixador. Os crescentes desafios e a paixão da empresa por uma melhoria contínua de seus produtos, padrões de qualidade e serviços levaram a Seng Heng Engineering a explorar soluções de automação.