--

Cobots desenvolvem habilidades de integração e economizam 50.000 elevadores, curvas e torções por ano para os trabalhadores

OPW, A Dover Company

Resumidamente

A fabricante de manuseio de fluidos OPW Company, A Dover Company, comprou um UR5e para desenvolver habilidades de integração interna. A empresa rapidamente transformou essas habilidades em novas aplicações, da montagem à paletização. As múltiplas etapas de montagem precisas para um cabeçote corrediço (válvula de entrada) apresentaram um alvo principal para melhorias significativas de qualidade e eficiência com o UR5e. Com o sucesso sob suas correias, a equipe voltou-se para a paletização com um UR10e e depois um UR20, economizando aos funcionários 50.000 curvas, torções e elevações – e produzindo economias anuais significativas em ganhos de segurança e produtividade.

O investimento empresarial

"Analisamos a automação por três razões", diz Stephen Ciampanelli, diretor de operações da OPW Fluid Transfer Solutions, um segmento da OPW, A Dover Company, A Dover Company. “O primeiro é a ergonomia - queremos que nossos funcionários voltem para casa em segurança. A segunda é a redução de resíduos, como qualquer ambiente de fabricação. E o terceiro é devido à escassez de mão de obra pós-pandemia que todas as empresas estão enfrentando." O foco da empresa é fazer com que os funcionários agreguem valor na montagem e teste de produtos para garantir que os clientes obtenham o melhor produto possível. Tarefas repetitivas e de baixo valor agregado, como empilhamento de paletes e manuseio de materiais, eram alvos ideais para a automação.

OPW, A Dover Company

Indústria Metal and Machining
País USA
Número de funcionários 210 at this site
Cobot usado UR5e, UR10e, UR20
Veja como o OPW desenvolveu habilidades internas valiosas e, ao mesmo tempo, aumentou a produtividade, a segurança e a economia.
Oportunidade de melhoria de eficiência leva à primeira implantação de cobot

Oportunidade de melhoria de eficiência leva à primeira implantação de cobot

O OPW identificou seu conjunto de cabeçote corrediço (válvula de entrada) como uma tarefa que poderia ser tratada por um cobot UR5e. O conjunto requer várias etapas precisas para manter a concentricidade de todas as peças. As peças que não foram montadas com precisão foram frequentemente encontradas durante a montagem final, exigindo um extenso retrabalho. O cobot agora alcança uma concentricidade consistente ao longo de todo o processo e aumenta significativamente o rendimento do conjunto de primeira passagem.

As paletizadoras UR melhoram a segurança dos funcionários e os ganhos de produtividade

As paletizadoras UR melhoram a segurança dos funcionários e os ganhos de produtividade

Após esse sucesso, a OPW voltou-se para a paletização. Com mais de 30 células de montagem - todas as quais exigem que os funcionários empilhem paletes com caixas pesando até 30 libras - havia uma oportunidade clara. O OPW começou com uma paletizadora UR10e e depois adicionou uma paletizadora UR20, que juntas economizam aos funcionários 50.000 curvas, torções e elevações por ano. E as melhorias ergonômicas proporcionam mais benefícios do que apenas funcionários satisfeitos.

Ciampanelli diz: "Somos capazes de ser mais competitivos quando não estamos confiando em qual funcionário virá em seguida. Há muita repetitividade em nossos negócios, portanto, se pudermos usar soluções de automação como os robôs para assumir essas tarefas repetitivas, isso nos permitirá levar as pessoas que temos e usar suas habilidades para tarefas de maior valor agregado para o negócio.”

Como eles fizeram isso

Veja como a OPW aproveitou o treinamento da UR para obter sucesso na integração interna para montagem e paletização
Recursos de treinamento e suporte, programação intuitiva e amplo ecossistema oferecem integração rápida

Recursos de treinamento e suporte, programação intuitiva e amplo ecossistema oferecem integração rápida

Os projetos de automação na OPW foram implantados com sucesso internamente, apesar da experiência limitada em robótica. O primeiro robô foi um investimento nos fabricantes de ferramentas internos da empresa, para ajudá-los a se tornarem integradores que poderiam então implantar novas soluções sem a necessidade de integradores externos.

A Allied Automation e a UR forneceram recursos de suporte e treinamento para colocar a equipe em funcionamento rapidamente. Vários membros da equipe são "certificados pelo núcleo" através da Allied Automation e da Universal Robots e também fizeram as aulas online gratuitas da UR Academy para os cobots da e-Series.

Seu sucesso foi impulsionado pela disponibilidade de acessórios, ferramentas e garras padrão através do UR+ Marketplace. A interface para os efetores finais UR+ já está totalmente integrada no pendente de ensino dos cobots, permitindo modificações e ajustes fáceis sem programação.

O robô de montagem lida com vários processos em uma única passagem

O robô de montagem lida com vários processos em uma única passagem

O cobot UR5e de montagem invertida está equipado com dois efetores de extremidade – uma garra e uma chave de fenda – para lidar com vários processos de uma só vez. O UR5e pega num cabeçote da haste e coloca-o num cilindro acionado por ar para centralizar todas as peças. Depois de adicionar arruelas, uma gaxeta e outra arruela, o cobot aplica Loctite de uma esponja e, em seguida, com um acessório de chave de fenda, pega um parafuso, mergulha-o em Loctite e o aparafusa no gatilho para vedar tudo e mantê-lo concêntrico. Em seguida, o cobot ativa um botão para ejetar o cabeçote, pegá-lo e colocá-lo na caixa de produtos acabados.

Dois cobots de paletização atendem a necessidades específicas

Dois cobots de paletização atendem a necessidades específicas

A aplicação de paletização exigiu muito menos integração do que o robô de montagem. Como o UR10e era o cobot UR de maior alcance disponível na época, a equipe modificou o cobot para suas necessidades de estender o alcance do cobot para empilhar o mais alto que precisassem.

Quando o novo cobot UR20 chegou para a próxima célula de paletização, não havia necessidade de a modificação atender aos requisitos de alcance e carga útil. O OPW foi capaz de usar os padrões de paletização predefinidos dentro do controlador UR, facilitando o processo. A segunda célula de paletização com a UR20 tem até 25 tamanhos de caixas que são usadas em ambos os lados da área. Um sensor de proximidade identifica o tamanho da caixa e alterna o programa automaticamente, sem necessidade de entrada do operador.

Dizemos aos nossos outros colegas da OPW que, se houver alguma dúvida, se houver alguma preocupação, vá em frente e dê o salto de fé. Não é tão difícil.

Mike Grimm, OPW Fluid Transfer Solutions advanced manufacturing manager.

UR+ produtos utilizados:

Desafios de automação resolvidos:

  • A equipa de integração interna tem agora competências para implementar cobots de forma rápida e eficaz internamente
  • A montagem desafiadora de várias etapas é automatizada para lidar com todos os processos numa única etapa do robô
  • Vários tamanhos de caixa são paletizados automaticamente, sem necessidade de entrada do operador

Principais impulsionadores de valor:

  • Melhorias significativas no rendimento de primeira passagem da montagem para reduzir o retrabalho
  • A paletizadora economiza aos funcionários 50.000 dobras, torções e elevações por ano e US $ 45.000 em economia de produtividade e custos de segurança
  • A programação intuitiva e os recursos de treinamento extensivos desenvolvem habilidades internas valiosas
  • Extensa UR+ Marketplace para acessórios e ferramentas padrão com interface embutida no cobot teach pendant

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Conjunto de gatilho de processo múltiplo (válvula de entrada)
  • Paletização de vários tamanhos de caixa