--

Os cobots ajudam as PME a manter a posição de liderança no mercado

Hailo GMBH & CO.KG

Em suma

A Hailo usa três cobots da Universal Robots para aliviar seus funcionários de atividades extenuantes, garantindo altos padrões de produtos. A empresa implantou um UR5 para equipar escadas com instruções de operação e acessórios, e um UR10 e um UR10e para alimentar corpos de chapa metálica para máquinas de corte e vinco. A moderna tecnologia cobot garante uma produção otimizada em termos de custos e apoia a empresa de médio porte na manutenção de sua posição de liderança no mercado.

A transformação do negócio

Há dois anos, as escadas tiveram que receber instruções de operação. Essa mudança nos padrões levou a Hailo a redesenhar o processo de fabricação da escada. Diante da escassez de mão de obra qualificada, Hailo não considerou anexar os folhetos à mão, em vez disso, a empresa se esforça para delegar trabalho repetitivo e fisicamente mais exigente às máquinas, oferecendo aos funcionários tarefas mais interessantes que prometem maior valor agregado.

Como a instalação em que as escadas são produzidas oferece pouco espaço, Meik Schmidt, gerente de produção da fábrica em Haiger, e o gerente de processo Heinz Hild estavam procurando uma solução de automação compacta que fosse fácil de integrar à linha de produção. Por meio de feiras e revistas, os dois homens tomaram conhecimento da robótica colaborativa que permite uma convivência segura entre homem e máquina.

Depois de examinar vários fornecedores, Hailo finalmente optou por um cobot da Universal Robots: "Ficamos particularmente impressionados com o baixo consumo de espaço dos robôs colaborativos da UR. Uma vez que a avaliação de risco tenha sido concluída com sucesso, eles podem trabalhar diretamente em conjunto com os colegas na linha de produção sem serem separados deles por cercas de proteção", explica Hild. Sua facilidade de uso e a ampla gama de aplicações foram fatores adicionais para a Hailo.

Hailo GMBH & CO.KG

Indústria Metal and Machining
País Europe
Número de funcionários 100-500
Cobots usados UR5, UR10 & UR10e
Vídeo — Robôs UR5, UR10 e UR10e

"Com os cobots da Universal Robots, estamos garantindo nossa competitividade e continuamos sendo um empregador atraente."

HEINZ HILD , Group Leader Process Management and Engineering, Hailo
Parceria para o sucesso

Parceria para o sucesso

Juntamente com o parceiro UR MS Electronics GmbH, a Hailo desenvolveu uma aplicação com um cobot UR5. Ele coloca até 1.100 instruções de operação por turno de oito horas em escadas pré-montadas antes de serem embaladas e levadas para o armazém.

O UR5 está posicionado diretamente ao lado de uma correia transportadora. Assim que uma escada se aproxima no cinto, o cobot pega um livreto de uma revista com uma pinça de vácuo. Ele a move para uma pistola de cola quente aplicando adesivo e, finalmente, a fixa com leve pressão a um dos degraus da escada. Outros modelos de escadas são equipados pelo UR5 com caixas de acessórios que são presas às escadas.

ROI em menos de um ano

ROI em menos de um ano

Devido à boa implementação do UR5 e à rápida amortização dos custos de aquisição, o cobot pagou-se em menos de um ano. A Hailo encomendou o desenvolvimento de duas aplicações adicionais de cobot UR em duas das suas fábricas que fabricam contentores de resíduos. Nas plantas, um UR10 e um UR10e cada alça pintou cilindros de chapa metálica. Os dois cobots pegam os espaços em branco com uma garra dupla especialmente projetada para Hailo. Eles os colocam em máquinas de corte e vinco onde os furos são estampados nos cilindros. A implementação das duas aplicações foi desafiadora: "Tivemos que coordenar a alimentação de várias máquinas de corte e vinco e garantir que a pintura das peças de chapa metálica não fosse danificada durante o manuseio", explica Marc Straußfeld, proprietário e diretor administrativo da MS Electronics.

Team players

Team players

A decisão em favor da robótica colaborativa valeu a pena para Hailo em todos os aspectos. Em vez de inserir laboriosamente os corpos de chapa metálica nas máquinas de corte e vinco à mão, como era o caso no passado, os funcionários hoje só precisam garantir estoque suficiente de peças e monitorar o processo de produção. Eles podem assumir tarefas mais exigentes na montagem final ou em outros departamentos. “Na Hailo, os robôs da UR agora são parte natural da equipe”, resume Schmidt, gerente de produção. "Graças à sua alta precisão de repetição, mantemos nossos altos padrões de produtos e a confiança na marca Hailo - porque não comprometemos a qualidade e a segurança."

Desafios de automação resolvidos:

  • Capacidade de automatizar tarefas no envelope de trabalho com restrição de espaço, sem espaço para proteção de segurança
  • Funcionários livres de tarefas estressantes e repetitivas

Principais impulsionadores de valor:

  • Produção otimizada em termos
  • de custos Garantia de qualidade através da alta repetibilidade dos cobots
  • Seguro e colaborativo, trabalhando lado a lado com os funcionários após uma avaliação de risco bem-sucedida

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Tendência da Máquina de Solda de Manuseio
  • de Materiais

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumentar a produtividade
  • Adaptar-se às mudanças na demanda do produto
  • Melhorar o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Solucionar a escassez de mão-de-obra
Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Fale conosco: +34 933 158 076