--

Os robôs fornecem ao fabricante de vidro uma clara vantagem competitiva

Gern Glas

Em suma

A Gern Glas é um dos maiores fornecedores de vidro plano e espelhos para as indústrias de mobiliário, cozinha, construção e solar da Escandinávia. Para garantir a posição como um fabricante competitivo, a tecnologia robótica foi implementada na linha de produção. Como resultado, o processo de têmpera de vidro de alta energia foi otimizado e os trabalhadores foram aliviados de algumas das tarefas monótonas.

Se os fornecedores de outros países puderem fazer algo um pouco mais barato, existe o risco de os pedidos de alto volume irem para o exterior. Isso também é um fato para o fabricante dinamarquês de vidros e espelhos Gern Glas. A fim de fazer o melhor uso possível da capacidade e manter-se competitiva, a empresa decidiu investir em tecnologia robótica.

Gern Glas

Indústria Furniture and Equipment
País Europe
Número de funcionários 25-50
Cobots usados UR5 and UR10

O Robô Universal é um tipo completamente diferente de robô industrial. Não precisamos cercá-lo como um robô normal. E podemos facilmente movê-lo para trabalhos diferentes sem a necessidade de um programador passar três dias codificando, além de três mecânicos e um guindaste para mover o robô

Glenn Larsen, Technical Manager
Carregamento eficaz do vidro

Carregamento eficaz do vidro

O UR5 e o UR10 acabaram por ser a combinação robótica ideal para Gern Glas, que também estava preocupado com as tarefas monótonas a que seus funcionários estavam expostos todos os dias.

A tecnologia da Universal Robots ofereceu não apenas uma maneira muito mais eficaz de carregar pedaços menores de vidro na correia transportadora para o processo de têmpera de queima de alta energia. Também ajudou a limitar o trabalho unilateral de alimentar peças na máquina.

Os cobots flexíveis e fáceis de usar impressionam

Os cobots flexíveis e fáceis de usar impressionam

“O UR5 agora coloca pedaços de vidro relativamente pequenos no transportador em uma fileira extra ao lado das outras peças. Dessa forma, podemos temperar muito mais vidro para a mesma eletricidade. E o robô está feliz trabalhando em trabalhos monótonos”, diz Glenn Larsen, gerente técnico da Gern Glas, que está muito satisfeito com a maneira como o [braço robótico](https://www.universal-robots.com/ %7BlocalLink: 32062%7D) ajuda a fazer um uso muito melhor da capacidade e evitar problemas de gargalo.

Além do UR5 que alimenta o vidro na correia transportadora, a linha de processo é equipada com um UR10 para jateamento de areia e um UR5 adicional para colagem. Particularmente, a flexibilidade e a facilidade de uso dos robôs impressionaram Gern Glas.

Desafios de automação resolvidos:

  • O robô UR ajudou a limitar tarefas monótonas.
  • ofereceu uma maneira eficaz de carregar pedaços menores de vidro em um transportador para têmpera de vidro, maximizando o espaço no processo de queima de alta energia.
  • Período de retorno: 6 a 12 meses.

Principais impulsionadores de valor:

  • Fácil programação
  • Configuração rápida
  • Implantação flexível
  • Colaborativa e segura

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Pegar e colocar

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumentar a produtividade
  • Adaptar-se às mudanças na demanda do produto
  • Melhorar o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Solucionar a escassez de mão-de-obra
Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Fale conosco: +34 933 158 076