--

Duas UR5 garantem uma entrega mais rápida dos resultados das amostras de sangue

Gentofte Hospital

Em suma

Dois robôs UR5 agora otimizam o manuseio e a triagem de amostras de sangue para análise no hospital universitário de Copenhague, em Gentofte. A solução permite que o laboratório mantenha uma meta de entregar mais de 90% dos resultados dentro de 1 hora, apesar de um aumento de 20% nas amostras que chegam para análise.

O Hospital Universitário de Copenhague, em Gentofte, na Dinamarca, queria explorar como os robôs colaborativos poderiam ser uma solução econômica que automatizasse a triagem manual de amostras de sangue para quatro caminhos diferentes para análise posterior. A aplicação do robô teve que ser colocada em uma área com espaço restrito no laboratório, onde carregadores a granel maiores e automatizados não eram uma opção. O laboratório do hospital queria que os técnicos pudessem interagir com o robô e intervir facilmente se o processo de manuseio precisasse de interferência humana. Diante de um aumento de 20% na quantidade de amostras de sangue que chegam ao laboratório, a gerência também procurou manter a meta do laboratório de ter 90%de todas as amostras de sangue analisadas dentro de uma hora sem ter que adicionar pessoal adicional.

Gentofte hospital

Indústria Medical and Cosmetics
País Europe
Número de funcionários 1000+
Cobots usados UR5
Vídeo — UR5 cobot, Hospital Universitário de Copenhaga, Gentofte, Denamrk

A solução

Os braços robóticos colaborativos da Universal Robots podem operar sem barreiras ao lado das pessoas - uma mudança radical em relação aos robôs industriais tradicionais que permanecem aparafusados em compartimentos de segurança.

O seu design interativo facilita a configuração para uma nova tarefa e o seu sistema de segurança integrado permite que o braço do robô UR pare automaticamente de operar se encontrar objetos ou pessoas na sua rota. Estas características foram críticas para o laboratório de Copenhaga:

“Todas as amostras de sangue chegam num transportador num canto do laboratório sem espaço para erguer cercas de segurança. Precisávamos de uma solução inerentemente segura e fácil de usar que respondesse à programação guiada por visão, pegasse, classificasse e carregasse rapidamente as amostras no módulo de entrada para análise. A Universal Robots atendeu a esses critérios”, diz Steen Stender, médico-chefe do Hospital Universitário de Copenhague, que agora implementou dois robôs UR5.

O primeiro robô UR recolhe uma amostra e coloca-a num scanner de código de barras. Uma câmara de visão fotografa a cor da tampa de rosca e o robô é guiado para colocar a amostra numa das quatro prateleiras diferentes de acordo com a cor. O segundo robô pega as amostras do rack e as coloca no alimentador da máquina para centrifugação e análise. Os robôs lidam com aprox. 3.000 amostras por dia, 7-8 tubos por minuto.

A nossa equipa abraçou entusiasticamente estes robôs. Eles sabem que cada amostra de sangue no laboratório não analisada é um paciente esperando. Entregar quase todos os resultados de amostras de sangue dentro de uma hora significa que nossos pacientes ambulatoriais economizam uma ida ao hospital, pois seu médico agora recebe os resultados durante a mesma consulta. Os resultados das amostras coletadas pela manhã em pacientes internados estão prontos antes das rondas matinais do clínico. Todas as amostras são tratadas como amostras de emergência.

Steen Stender, Chief Physician
Entregas dentro de uma hora

Entregas dentro de uma hora

Os robôs permitiram que o laboratório mantivesse seu tempo de resposta sem pessoal adicional, apesar de um aumento de 20% no número de amostras de sangue que requerem análise. Mais de 90% dos resultados estão prontos menos de uma hora após a chegada ao laboratório.
“A nossa equipa abraçou entusiasticamente estes robôs. Eles sabem que cada amostra de sangue no laboratório não analisada é um paciente esperando. Entregar quase todos os resultados de amostras de sangue dentro de uma hora significa que nossos pacientes ambulatoriais economizam uma ida ao hospital, pois seu médico agora recebe os resultados durante a mesma consulta. Os resultados das amostras coletadas pela manhã em pacientes internados estão prontos antes das rondas matinais do clínico. Todas as amostras são tratadas como amostras de emergência”, conclui Stender.

Desafios de automação resolvidos:

  • Aumento da produção.
  • Funcionários dispensados de lidar com tarefas repetitivas com risco de contaminação.

Principais impulsionadores de valor:

  • Programação fácil
  • Configuração rápida
  • Colaborativo e seguro

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Análises e testes laboratoriais

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumentar a produtividade
  • Adaptar-se às mudanças na demanda do produto
  • Melhorar o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Solucionar a escassez de mão-de-obra
Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contacto em Iberia: +34 933 158 076