Automação na Brandt A/S
Automação na Brandt A/S
A Brandt A/S, uma empresa dinamarquesa bem estabelecida com mais de 60 anos de experiência na indústria de pintura, deu um passo significativo em direção à inovação implementando soluções UR10 cobot em seu processo de produção para alcançar qualidade consistente e aumentar a eficiência. Com a tecnologia do software Mimic da Nordbo Robotics, parceira da UR+, o robô pode replicar os movimentos do operador passo a passo e executá-los com uma precisão sem precedentes. A implementação dos cobots transformou a forma como a empresa lida com as tarefas de pintura, levando a melhorias significativas na produtividade e na qualidade.
Quando a Brandt A/S iniciou sua jornada há mais de seis décadas, especializou-se em pintura de carros. Ao longo dos anos, suas tarefas se expandiram para incluir a pintura industrial e, eventualmente, eles se tornaram especialistas em revestimento em pó.
Apesar dos altos padrões de qualidade e consistência da Brandt A/S, a empresa enfrentou desafios com os processos de pintura manual que nem sempre foram capazes de fornecer a precisão e consistência que a empresa almejava. Isso iniciou a busca por possíveis soluções de automação. "Temos procurado muito por robôs que possamos usar em nosso departamento de retoque", diz o CEO da Brandt A/S, Rene Damgaard Hansen.
Com a introdução de dois novos cobots UR10 em seu processo de revestimento em pó, a Brandt A/S conseguiu alcançar um nível sem precedentes de precisão e consistência. Esses robôs podem realizar tarefas de retoque que antes eram difíceis para os operadores manuais executarem com a mesma precisão. Essa integração da tecnologia robótica não apenas melhorou a qualidade do produto, mas também aumentou a produtividade, liberando os funcionários para tarefas mais complexas.
Analisar mais de perto o processo e os principais detalhes para uma transição bem-sucedida dos processos manuais para a automação com robôs colaborativos

Antes da introdução dos cobots, os funcionários realizavam pintura manual por pulverização 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, a Brandt A/S usa a tecnologia Mimic da Nordbo Robotics que, por meio de um sensor rastreador de pose, registra os movimentos dos pintores e os transfere para o cobot, que realiza tarefas de retoque com precisão sem precedentes. O cobot trabalha em estreita colaboração com os operadores e foi projetado para imitar todos os seus movimentos.
O cobot da Universal Robots é integrado à unidade de programação da Nordbo Robotics e à caixa de pó Gema da G.A. Hansen. Isso permite uma comunicação perfeita entre o robô e o equipamento periférico, resultando em qualidade consistente de funcionamento para funcionamento. Os operadores podem facilmente criar programas no trilho da linha, e o cobot detecta automaticamente o início de cada item, garantindo uma produção contínua e eficiente.
Com o ecossistema UR+, a Brandt A/S tem acesso a uma ampla gama de componentes, pacotes de software e aplicativos testados para se integrar perfeitamente aos cobots UR, incluindo o software Mimic da Nordbo Robotics. Isso permitiu que os operadores programassem o cobot de forma intuitiva, sem a necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados. "Pegamos a pistola de pulverização que os operadores normalmente usam e possibilitamos que eles programassem o robô da mesma forma que usariam as pistolas de pulverização", diz a CCO da Nordbo Robotics, Sabina Kethelz, enfatizando a abordagem amigável e a necessidade mínima de interação do operador, destacando o foco da Universal Robots em fornecer uma solução de automação abrangente e acessível. O sistema também é aprovado para a Zona 22 com aprovação ATEX estendida, que é uma diretiva da UE que o sistema está em conformidade.
Sune McDonald Bertelsen, Country Manager, Universal Robots.Na verdade, não precisa de ter um lote particularmente grande antes de fazer sentido implementar um robô de pintura. E não requer formação extensiva para usar o robô