Quando os trabalhadores executam manualmente a tarefa, há erros que causam sucata. Ao contrário do processo manual, o uso de robôs produz o mesmo número de trabalhos na mesma quantidade de tempo todas as vezes. Ao implantar robôs, você tem tempo livre para realizar tarefas diferentes. Não precisa de se preocupar com eles pararem para se poder concentrar noutras coisas. "Conseguimos melhorar drasticamente a produtividade. Agora operamos 24 horas por dia e, em comparação com antes de instalarmos a Universal Robots, a produtividade do processo de moldagem de chaves de automóveis melhorou 20%", disse o Sr. Yoshizawa. Quando se trata de manutenção, há treinamento e suporte dos parceiros da Universal Robots. Depois de receber o treinamento, você poderá ensinar e fazer a manutenção dos robôs por conta própria. Obter uma melhor compreensão dos robôs também lhe dá confiança para lidar com qualquer coisa que possa dar errado. "No futuro, queremos implantar ainda mais robôs e automatizar o corte do portão no processo de moldagem para aumentar ainda mais a produtividade", concluiu o Sr. Yoshizawa.