Atendimento de máquinas

Traga eficiência, velocidade e precisão a um nível totalmente novo com o atendimento automatizado de máquinas. Aproveite a agilidade dos robôs colaborativos para carregamento e descarregamento contínuos de materiais e monitorização consistente do processo de produção para impulsionar os seus negócios.

Aproveite ao máximo o seu tempo de atividade

O atendimento de máquinas funciona como um canal de produção vital em muitas empresas de manufatura, garantindo um fluxo contínuo de materiais para vários tipos de equipamentos industriais, incluindo controlo numérico por computador (CNC) e máquinas de moldagem por injeção. No entanto, o carregamento incorreto de materiais pode levar a congestionamentos e desalinhamentos de máquinas, resultando em produtos defeituosos, aumento das taxas de desperdício, danos e tempo de inatividade do equipamento, custos inesperados e até mesmo riscos de segurança.

Executar tarefas de atendimento de máquinas hora após hora pode levar à fadiga e, em última análise, a erros que interrompem a produção. Embora a manutenção de máquinas robóticas convencionais possa parecer uma solução, muitas vezes apresenta riscos de segurança para os trabalhadores humanos e carece da versatilidade necessária para algumas tarefas. Os cobots, pelo contrário, podem ser facilmente integrados em configurações existentes, trabalhar ao lado de operadores humanos e ser ajustados para uma ampla gama de aplicações. Com o tempo, os funcionários podem concentrar-se em tarefas de maior valor que mitiguem a monotonia e o risco de lesões, reduzindo a rotatividade de pessoal e aumentando a satisfação dos funcionários.

Máquinas que cuidam de cobots em ação

Desde tempo e recursos economizados, até ao aumento da produção, as empresas de todos os setores colheram os benefícios da integração de braços robóticos nos seus fluxos de trabalho. Veja como os cobots da Universal Robots desempenharam um papel na automação do atendimento de máquinas.

Ferramentas de fim de braço precisas e ágeis

Ferramentas de fim de braço precisas e ágeis

Os cobots da UR podem segurar com precisão e segurança peças, caixas, paletes e outros materiais usando ferramentas específicas de fim de braço. Levando em consideração a carga útil, o ponto central da ferramenta e o centro de gravidade, estas ferramentas podem ser personalizadas ainda mais, com dedos adicionais, montagem sob medida e cabeamento externo para hardware adicional. O nível de precisão e agilidade proporcionado pelos cobots permite maior controlo no atendimento automatizado de máquinas.

Colaboração segura e contínua

Colaboração segura e contínua

Os cobots podem ser programados para transportar com segurança itens em curta ou longa distância dentro de instalações como armazéns, laboratórios e centros de pesquisa. Podem também levantar cargas pesadas ou realizar movimentos ergonomicamente stressantes para que os colaboradores humanos não precisem de o fazer. Os complementos de segurança e proteção, como sistemas de visão e sensores de consciência espacial, podem ser integrados aos braços do robô, permitindo que estes habitem os mesmos espaços que os funcionários sem representar riscos de segurança.

Aumento da produtividade com qualidade consistente

Aumento da produtividade com qualidade consistente

O atendimento automatizado de máquinas pode levar a mais produção em menos tempo. Os cobots podem ser programados para seguir rotas e padrões de transporte eficientes, enquanto trabalham em ritmo sustentado sem pausas, ao contrário dos seus homólogos humanos. O atendimento consistente também evita que as peças sejam danificadas. Esta situação dá origem a resultados de alta qualidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma vez que os tempos de inatividade e as taxas de defeitos do produto são reduzidos, contribuindo para o aumento da produtividade.

Complete o seu cobot

Os nossos robôs industriais colaborativos exigem complementos para atingir todo o seu potencial. Um mundo de produtos adicionais em todo um ecossistema por conta própria. Nós, na Universal Robots, temos muito orgulho do nosso ecossistema, que se chama UR+.

Porquê a Universal Robots?

Testado. Comprovado. Confiável.

Testado. Comprovado. Confiável.

A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de produção. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão a aproveitar os nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade, e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipas de produção.

Flexível

Flexível

Os cobots da UR enfretam as necessidades de flexibilidade com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e criadores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que, geralmente, é medido em meses, não em anos.

Seguro para o trabalhador, amigo do trabalhador

Seguro para o trabalhador, amigo do trabalhador

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Os nossos protocolos de segurança podem ser configurados para satisfazer os vários requisitos de segurança da sua fábrica, ou instalações, e a sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que a sua equipa de produção trabalhe em segurança lado a lado com os cobots da UR.

Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contacto em Iberia: +34 933 158 076