Zantech wprowadza innowacje i ułatwia pracę spawaczy dzięki UR10e cobot

Automatyzacja w Zantech

W skrócie

Zantech to firma rodzinna założona w 1985 roku. Firma jest dostawcą dla branży metalowej i specjalizuje się w cięciu laserowym. Obsługują teraz ponad 1000 aktywnych klientów i zatrudniają 30 osób w Zantech. Mają powierzchnię maszyn nie mniejszą niż 13 500 m2.
Zantech lubi inwestować w jakość i wydajność i skontaktował się z WeCobotem na targach Metavak. WeCobot dostarcza spawalnicze systemy cobot i korzysta z cobots Universal Robots. Aby Zantech mógł wzmocnić swój zespół spawalniczy, przyjrzeli się Universal Robots UR10e cobot.

Firma Business Transformation

Zantech posiadała kiedyś robota spawalniczego, ale nie była postrzegana przez pracowników jako przyjazna dla użytkownika. Osoba, która zaprogramowała robota spawalniczego, nie była osobą, która ostatecznie go obsługiwała. W rezultacie brakowało trochę praktycznego doświadczenia i musi być możliwość zmiany tego!
Robot współpracujący może być łatwo zaprogramowany przez osobę pracującą z nim, co sprawia, że jest znacznie bardziej przyjazny dla użytkownika. Powinno to zwiększyć przyjemność spawania wśród spawaczy i ułatwić im pracę. Ponadto cobot powinien być również elastyczny i zapewniać bardziej spójną jakość spawania.

Zantech

Branża Metal
Kraj The Netherlands
Liczba pracowników 30
Użyty cobot UR10e

Jak to zrobili

Bliższe przyjrzenie się procesowi i kluczowym szczegółom dla pomyślnego przejścia od procesów ręcznych do automatyzacji z robotami współpracującymi

Jak to zrobili

Jak to zrobili

Po kontakcie na targach WeCobot odwiedził Zantech w Oss w Holandii, aby przeprowadzić warsztaty. Podczas warsztatów spawacze mają szansę sami wypróbować cobot i przekazać swój wkład. To sprawiło, że pracownicy Zantech byli podekscytowani swoim najnowszym „kolegą” i zyskali wsparcie. Podkreślono, że cobot pomoże im złagodzić powtarzające się zadania i na pewno nie ma na celu zastąpienia pracownika.

Po udanych warsztatach Zantech postanowił skorzystać z UR10e cobot. Szybko dostarczono cobot, a wdrożenie przebiegło bardzo dobrze. Po jednym dniu szkolenia pracownicy mogli z niego korzystać samodzielnie. „To był decydujący czynnik” - powiedział Bart van der Zande, dyrektor generalny i właściciel Zantech. Ten cobot działa już od ponad sześciu miesięcy i wszyscy nadal są bardzo zadowoleni.

Dion, operator cobot w Zantech, mówi: „Nasze doświadczenie z cobot jest bardzo dobre. Jest łatwy w użyciu, a zaletą spawania za pomocą cobot jest to, że możesz zrobić krok w tył. W ten sposób nie stoisz już z twarzą nad dymem i promieniowaniem spowodowanym spawaniem. A to ułatwia pracę spawacza.„ Bart też to chwali: „Często używamy cobot i wszyscy nasi pracownicy są bardzo entuzjastyczni. A praca, którą wykonuje cobot, również wygląda fantastycznie”.

Często korzystamy z cobot i wszyscy nasi pracownicy są bardzo entuzjastyczni. A praca wykonywana przez cobot wygląda fantastycznie

Bart van der Zande, CEO and owner of Zantech

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Automatyczne spawanie zapewniające doskonałą jakość

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Poprawa spójności jakości produkcji
  • Poprawa satysfakcji z pracy

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Spawanie