--

UR10 cobots przyspieszają złożone procesy w Talbot Technologies

Talbot Technologies

W skrócie

Bezowocna próba z robotami szynowymi spowodowała, że międzynarodowy producent tworzyw sztucznych Talbot Technologies poszukiwał wszechstronnego, elastycznego i skutecznego rozwiązania dla robotów. UR10 z uniwersalnych robotów okazał się właściwym wyborem, przyspieszając bardzo złożony proces i poprawiając jakość produktu.

Transformacja biznesowa

Nowozelandzki producent tworzyw sztucznych, Talbot Technologies, łączy w sobie technologie termoformowania tworzyw sztucznych i formowania wtryskowego, aby dostarczyć szeroką gamę wysokiej jakości produktów. W przeszłości firma w dużej mierze polegała na ręcznym przenoszeniu produktów. Jednak ze względu na szybki rozwój firmy produkcja musiała zostać usprawniona. Po wypróbowaniu robota ze stałą szyną do złożonego procesu etykietowania w formie z niewielkim powodzeniem, Talbot Technologies zdała sobie sprawę, że potrzebuje bardziej wszechstronnego rozwiązania.

„Przyjrzeliśmy się innym robotom, jednak silny zwrot z inwestycji w połączeniu z jego niezawodnością i wszechstronnością sprawiły, że UR10 stał się dla nas bardziej pożądaną propozycją wartości” - mówi Steve Wilson, dyrektor wykonawczy Talbot Technologies.

Najważniejsze informacje

Branża Plastic and Polymers
Kraj Oceania
Liczba pracowników 25-50
Użyty cobot UR10

UR10 umożliwiły nam połączenie funkcji, które wcześniej występowały poza maszyną i na maszynie oraz innych, które występują przed lub po produkcji, pomagając nam usprawnić przepływ procesu

Steve Wilson, Executive Director

Płynny proces integracji z 12-miesięcznym zwrotem z inwestycji

Talbot Technologies postanowił wypróbować dwa elastyczne, sześcioosiowe roboty UR10 firmy Universal Robots, które zostały łatwo zaprogramowane do modelowania w formie, formowania transferowego i współformowania. „UR10 umożliwiły nam połączenie funkcji, które wcześniej występowały poza maszyną i na maszynie oraz innych, które występują przed lub po produkcji, pomagając nam usprawnić przebieg procesu”, mówi Wilson i dodaje:

„Za każdym razem uzyskujemy dokładnie taki wynik, jakiego chcemy, co zapewniło solidny zwrot z naszej inwestycji w ciągu 12 miesięcy. Planujemy dodanie dodatkowych funkcji do tego, co obecnie robią roboty, co sprawi, że inne procesy downstream staną się przestarzałe i zapewnią dalszy zwrot w miarę postępów." Dla Steve 'a Wilsona największym pojedynczym powodem rekomendacji Universal Robots jest rozmiar i elastyczność urządzenia.

Robot współpracujący UR10, Talbot Technologies, Nowa ZelandiaRobot współpracujący UR10, Talbot Technologies, Nowa ZelandiaRobot współpracujący UR10, Talbot Technologies, Nowa Zelandia

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Złożony druk wtryskowy.
  • Okres zwrotu: mniej niż rok.

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Łatwe programowanie
  • Szybka konfiguracja
  • Współpraca i bezpieczeństwo

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Chwyć i umieść formowanie wtryskowe