UR20 cobot paletyzuje kartony na wino na końcu linii

Automatyzacja w Raumland GmbH

Zobacz, jak Raumland GmbH, rodzinna firma trzeciej generacji, butelkuje wina dla przemysłu piwnicznego, analizuje, filtruje, etykietuje i wysyła produkty dla swoich klientów

W skrócie

Raumland GmbH, rodzinna firma trzeciej generacji, analizuje, filtruje, etykietuje, butelkuje i wysyła wina dla wielu producentów wina. Z ponad pięcioma milionami butelek i 2500 różnymi winami przetwarzanymi rocznie, Raumland zajmuje się ogromną różnorodnością swoich operacji butelkowania. Aby skupić się na jakości produktu, zwiększyć wydajność i zmniejszyć obciążenie pracowników, firma rodzinna opiera się na robocie współpracującym. UR20 paletyzuje kartony po winie na końcu linii rozlewniczej, zapewniając płynne działanie.

Transformacja biznesowa

Nie paletyzacja ręczna na końcu linii rozlewniczej od dawna była pragnieniem Raumland. Podczas jednej 8-godzinnej zmiany pracownicy musieli przenieść łączną masę paczki do 40 ton. Dzięki szerokiej gamie win i znacznemu zapotrzebowaniu na różne opakowania, tradycyjna automatyzacja osiągnęła swoje granice. „Każdy dostawca rozwiązań zawsze miał jakąś wadę, niezależnie od tego, czy była to elastyczność, rozmiar systemu, czy cena” - wyjaśnia dyrektor zarządzający Sebastian Raumland.

Raumland GmbH

Branża Food & Beverage
Kraj Germany
Liczba pracowników 10-25
Użyty cobot UR20
Użyte komponenty PE20 Palletizing Solution from Robotiq

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Zwiększona wydajność i zmniejszone zaległości koniec linii
  • Szybkie dostosowanie do różnych typów kartonów i wzorów paletyzacji

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Paletyzacja kartonów po winie na końcu linii rozlewniczej

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Ulga dla pracowników, którzy nie muszą już układać ciężkich kartonów z winem

Jak oni to zrobili

Idealnie zintegrowany cobot UR20 paletyzuje się ramię w ramię z pracownikami.

Rozwiązanie

Przełomem było zastosowanie robota współpracującego – UR20. Doskonale spełnia potrzeby Raumlanda. Jest elastyczny, kompaktowy i szybko dostosowuje się, umożliwiając niezawodną obsługę różnych skrzyń i wzorów paletyzacji. UR20 jest umieszczony na końcu linii rozlewniczej między dwiema europaletami na platformie. Jest częścią Rozwiązania Paletyzującego PE20 od partnera UR+ Robotiq. Za pomocą szerokiego chwytaka próżniowego podnosi dwa kartony na wino jednocześnie z przenośnika taśmowego i precyzyjnie je paletyzuje. Po pełnym załadowaniu palety pracownik wyjmuje ją, podczas gdy cobot kontynuuje układanie na drugiej palecie. Technologia współpracy pozwala robotycznemu ramieniu bezpiecznie pracować wraz z pracownikami bez żadnych obudów ochronnych.

Zanim nowy karton z winem przejdzie przez linię, Sebastian Raumland szybko dostosowuje program robota.

Wydajne i zminimalizowane wąskie gardła

Za każdym razem, gdy przez linię butelkowania przepływa inne wino, Sebastian Raumland dostosowuje program cobot za pomocą zawieszki: „Każdy karton ma swoje własne cechy i zachowuje się inaczej w maszynie. Dlatego zapisaliśmy dedykowany program dla każdego z naszych klientów, abyśmy mogli precyzyjnie sprostać tym wymaganiom. Chciałbym mieć więcej maszyn, które są tak łatwe w użyciu, jak ta.„ Poprzez ciągłe paletyzowanie cobot sprawia, że proces jest wydajny i minimalizuje wąskie gardła na końcu linii. Eliminuje się żmudne i wymagające fizycznie zadanie układania w stosy. - W końcu wszyscy mamy jeszcze dość pracy. Nikt nie stracił pracy - potwierdza Sebastian Raumland.

Cobot doskonale oddaje to, czego potrzebujemy. Jest to elastyczna maszyna, kompaktowa, szybka w konfiguracji i ostatecznie niedroga

Sebastian Raumland, Managing Director of Raumland GmbH
Cobot doskonale oddaje to, czego potrzebujemy. Jest to elastyczna maszyna, kompaktowa, szybka w konfiguracji i ostatecznie niedroga
Oto jak wydajnie paletyzuje się cobot UR20 na końcu linii do butelkowania

Dzięki cobot byliśmy w stanie zautomatyzować zadanie, które było niezwykle uciążliwe. Nikt już nie narzeka na ból pleców. Przynajmniej nie z paletyzacji

Sebastian Raumland, Managing Director of Raumland GmbH
Dzięki cobot byliśmy w stanie zautomatyzować zadanie, które było niezwykle uciążliwe. Nikt już nie narzeka na ból pleców. Przynajmniej nie z paletyzacji

Zastosowane produkty UR+: