Z 35-letnim doświadczeniem, centrum szkoleniowe Pôle formation Bretagne UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) zlokalizowane w Bruz w zachodniej Francji, specjalizuje się w branżach przemysłowych i technologicznych. Szkoła odpowiada na potrzeby firm w regionie, szkoląc młodych ludzi, poszukujących pracy i pracowników w branżach przemysłowych. Aby zapewnić jak najlepsze szkolenie, UIMM zainwestował w dziesięć cobots od Universal Robots. Bezpieczny, łatwy w programowaniu i codziennym użytkowaniu, cobot jest idealnym towarzyszem w klasie. Dzięki internetowej UR Academy trenerzy i uczniowie otrzymują również wszystkie niezbędne narzędzia dydaktyczne do skutecznego nauczania robotyki współpracującej.
UIMM Bretagne otworzyła w Bruz centrum szkoleniowe o powierzchni 2600 m2 poświęcone przyszłym zawodom w przemyśle i metalurgii. UIMM ma na celu przyciągnięcie zarówno studentów zainteresowanych przyszłymi możliwościami zatrudnienia w tych branżach, jak i firm, które chcą przeszkolić swoich pracowników w zakresie oceny ryzyka i nowych technologii.
W tym kontekście centrum chciało dostosować swoje kursy szkoleniowe poprzez integrację najnowocześniejszych technologii, które są obecnie szeroko stosowane w przemyśle. UIMM zdawało sobie sprawę, że robotyka współpracująca należy do tej kategorii i jest obecnie coraz częściej wdrażana w wielu dziedzinach, więc szybko podjęto decyzję o współpracy z liderem robotyki współpracującej: Universal Robots. Oprócz sprzętu cobot, centrum uniwersyteckie poszukiwało również wsparcia dydaktycznego i narzędzi ułatwiających nauczanie kobotyki.
Nordine Medjeroub, Head of Robotics, Pôle formation UIMM BretagneDla ośrodka szkoleniowego takiego jak UIMM bardzo ważne jest posiadanie najnowocześniejszego sprzętu, który zapewni studentom najlepsze szkolenie. UR cobots pasują do tej kategorii

W centrum szkoleniowym UIMM Bretagne znajduje się obecnie około dziesięciu cobots Universal Robots, w tym trzy w centrum Bruz na trzy zajęcia z robotyki, od licencjata po magistra. Elastyczne, wszechstronne i łatwe do przenoszenia w klasach lub z jednego centrum do drugiego, cobots oferują atrakcyjne i interaktywne doświadczenie edukacyjne. Programowanie cobot UR jest wielowarstwowe; uczniowie szybko uczą się rozwijać proste programy, dodając punkty orientacyjne, chwytając ramię cobot i ucząc go pożądanej trajektorii. Uczniowie mogą również głębiej nurkować, programując w Pythonie za pomocą certyfikowanego interfejsu RoboDK API UR+.

Dwie pełnoskalowe zautomatyzowane linie produkcyjne - jedna dla przemysłu metalowego i jedna dla przemysłu spożywczego - zostały stworzone do ćwiczeń praktycznych. Aspekt współpracy robota pozwala na bezpieczne wdrożenie podczas warsztatów, podczas których uczniowie programują cobots do różnych zadań, od prostego programowania trajektorii po operacje pick and place, a nawet pakowanie wspomagane autonomicznym mobilnym robotem MiR z UR cobot zamontowanym na górze.
Éric Lemane, Robotics Trainer, Pôle formation UIMM BretagneGłówne zalety Universal Robots to łatwość wdrożenia, dostarczane narzędzia edukacyjne i aspekt współpracy z robotem
Universal Robots umożliwia zarówno nauczycielom, jak i uczniom korzystanie z wielu narzędzi edukacyjnych dostarczanych wraz z robotami. Mają bezpłatny dostęp do różnych bezpłatnych modułów szkoleniowych online Universal Robots Academy. Dzięki filmom objaśniającym w języku francuskim i praktycznym ćwiczeniom UR Academy daje im możliwość nauki wirtualnej - w klasie lub w domu - przed zastosowaniem tego, czego nauczyli się w klasie.
Cobotics ułatwiają również projekty takie jak „Johnny the horse”; projekt polegający na zrobotyzowaniu tekturowej głowy konia i ożywieniu jej. W tym celu - z pomocą Raspberry Pi (małego komputera jednopłytkowego) - nawiązali komunikację między cobot a głową, oferując kontrolę nad różnymi silnikami znajdującymi się w uszach, oczach i ustach konia. Umożliwia to analizę tego, co koń „słyszy” i „widzi”. W zależności od zebranych danych cobot wykona różne wstępnie zaprogramowane trajektorie, które odpowiadają emocjom takim jak radość, strach czy podniecenie.
Bardzo dobrze cobots zostały przyjęte przez uczniów i nauczycieli, którzy szybko poznają technologię. Uczniowie dodają do swoich CV cenną technologię UR cobot, dzięki czemu są bardziej użyteczni. W ten sposób centrum szkoleniowe UIMM Bretagne poprawiło swoją atrakcyjność i relacje z lokalnymi firmami. W przypadku projektu „Johnny koń” programowanie zakończono w ciągu zaledwie jednego dnia. Było to możliwe dzięki technologii Universal Robots, która wyróżnia się łatwością programowania i dużą elastycznością. Projekt jest nadal w trakcie opracowywania: kolejne wersje będą zawierały nowe trajektorie, aby animacje były jak najbardziej realistyczne.
Na podstawie tego doświadczenia centrum szkoleniowe UIMM Bretagne planuje zainwestować w inne cobots UR, zarówno dla swojego centrum w Bruz, jak i dla innych ośrodków w regionie Bretanii.

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...