Automatyzacja w Ford Motor Company
Ford Motor Company, jeden z globalnych gigantów branży motoryzacyjnej, ma jeden ze swoich głównych zakładów produkcyjnych w Europie, zlokalizowany w Krajowej w Rumunii. UR10 cobots są teraz rozmieszczone na linii montażowej silnika, gdzie smarują wałki rozrządu, napełniają silniki olejem i przeprowadzają kontrole jakości. Roboty cobots pomagają firmie Ford zapewnić szybszą wydajność produkcji, jednocześnie odciążając pracowników od powtarzalnych zadań.
Ford Motor Company szukał rozwiązań, które zwiększą ich ręczną siłę roboczą, generując wartość dodaną w procesie produkcyjnym. W ten sposób firma zdała sobie sprawę z zapotrzebowania na nowe rozwiązania automatyzacji, które mogłyby oferować oszczędność miejsca, współpracę z ludźmi, przemieszczanie się w razie potrzeby, a jednocześnie zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa i szybki zwrot z inwestycji (ROI).
Bliższe przyjrzenie się procesowi i kluczowym szczegółom dla pomyślnego przejścia od procesów ręcznych do automatyzacji z robotami współpracującymi

UR cobots w fabryce Ford były łatwe do wdrożenia, operatorzy poznają cobots UR10 dość szybko za pomocą modułów online Universal Robots Academy, które ich poprowadziły. Roboty współpracujące oferują wiele możliwości, a złożoność procesów, które mogą łatwo wykonać, pracując ramię w ramię z ludźmi, bez narażania środowiska pracy, stanowi argument firmy Ford za przyszłą długoterminową współpracą.

Zakład Ford Romania w Krajowej produkuje setki tysięcy najnowocześniejszych silników i pojazdów Ford rocznie, dostarczanych klientom w całej Europie i poza nią. Tutaj produkowany jest Ford EcoSport SUV i 1,0-litrowy silnik EcoBoost, jeden z najbardziej nagradzanych silników na świecie. Również nowy SUV, Ford Puma, rozpocznie produkcję w fabryce Ford Craiova na początku tego roku.
Josephine Payne, Engine Plant Manager Ford RomaniaNasze aplikacje są oparte na Universal Robots, ponieważ roboty te odpowiadają aplikacjom, których szukamy. Bardzo nam się podobają ze względu na ich niewielki zasięg, łatwość wdrożenia i fakt, że mogą współpracować z naszymi pracownikami.
Jesteśmy na początku naszej podróży z robotami współpracującymi, po naszej pierwszej udanej instalacji zaczęliśmy zastanawiać się nad instalacją kilku kolejnych. Im więcej dowiadujemy się o tych robotach, tym więcej zastosowań zaczynamy dla nich dostrzegać.
W wyniku badań i konsultacji Ford doszedł do wniosku, że cobots oferowane przez Universal Robots spełniają wszystkie potrzeby i kryteria firmy.
Zakład Ford Romania w Krajowej zainstalował obecnie cztery UR10, największy z modeli cobot UR. Trzy z nich zostały zintegrowane bezpośrednio z procesami pracy i pracują wraz z pracownikami na linii montażowej, przejmując powtarzalne zadania. Jeden UR10 wykonuje smarowanie popychaczy wałka rozrządu, drugi napełnia silnik olejem, a trzeci sprawdza silnik za pomocą lampy UV i kamery pod kątem wycieków po napełnieniu go olejem. Kamera wykorzystywana w procesie kontroli silnika to kamera wizyjna Cognex, produkt UR+, komunikujący się z cobot przez Ethernet. UR10 cobot obsługuje go za pomocą chwytaka (chwytaka) specjalnie stworzonego i spersonalizowanego przez inżynierów Ford zgodnie z aplikacją. Czwarta jednostka UR10 jest używana do testów i szkoleń i wkrótce będzie miała przypisaną rolę operacyjną. Dzięki integracji UR10 z systemem sterującym linią montażową proces jest uproszczony. Roboty cobots nie wymagają interwencji człowieka/operatora, chyba że nastąpi zmiana w zwykłych procesach.
„Zespół z Wielkiej Brytanii przeprowadził globalną analizę, który typ cobot najlepiej odpowiada naszym potrzebom w fabrykach silników i pojazdów” - mówi Adrian Calangiu, kierownik regionalny w fabryce silników Ford Romania. "Kiedy wdrożyliśmy cobots, nie mieliśmy zamiaru zastępować ludzi, chcieliśmy pomóc operatorom, którzy wykonują powtarzalne i wymagające zadania, aby cobot działał jako współpracownik operatora, a nie jako jego zastępca. UR cobots mają możliwość pracy w pobliżu operatora, bez narażania jego bezpiecznej strefy. Roboty współpracujące uwalniają go również od monotonnych, powtarzalnych zadań, dając mu możliwość wniesienia wkładu w kreatywny sposób.


Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...