VERDERE BAnengroei verwacht

SimonKollerup, de Deense minister van Economische Zaken, onthulde vandaag het nieuwe thuis van Mobile Industrial Robots (MiR) en Universal Robots (UR), de twee vlaggenschepenvande bloeiende Deense robotica-industrie. De bedrijven delen 32.000 vierkante meter in een nieuwe ‘cobot-hub’ in Odense, het hart van het snelgroeiende robotica-cluster in Denemarken.

Met financiële ondersteuning van hun gezamenlijke Amerikaanse moederbedrijf Teradyne, hebben MiR en UR een 50.000 vierkante meter groot gebouwenterrein in Odense gekocht, waar 36 miljoen dollar zal worden geïnvesteerd in de bouw van een grote cobot-hub in de ‘cobot-hoofdstad’ van de wereld. Collaboratieve robots – of cobots – vormen nu de snelst groeiende tak binnen de industriële automatisering. Cobots zijn een soort gebruiksvriendelijke robots die zonder veiligheidskooien in de nabijheid van mensen kunnen werken. Dit vergroot niet alleen de veiligheid op de werkvloer, maar verhoogt ook de productie.

De nieuwe cobot-hub ondersteunt de missie van Teradyne om de belangrijke leads die zowel MiR als UR wereldwijd hebben opgebouwd, te versterken.

“MiR en UR leiden de wereld in de collaboratieve robot-revolutie die automatisering bereikbaar maakt voor grote en kleine bedrijven,” zegt Mark Jagiela, de directeur en CEO van Teradyne.“Teradyne blijft zwaar investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, oplossingen en saleskanalen. Deze nieuwe faciliteit is een belangrijk onderdeel van onze groeistrategie. We hebben in Denemarken iets heel bijzonders gevonden. De typisch Deense combinatie van innovatief industrieel design en een praktisch zakelijk gevoel is perfect voor deze opkomende sector. Het vermogen om robots te maken die op een gebruiksvriendelijke manier samenwerken met mensen is iets wat we nog nergens ter wereld in deze mate zijn tegengekomen. We zijn erg enthousiast over onze uitbreiding in Odense.”

Het is niet de eerste keer dat de eigenaar van MiR en UR financiële ondersteuning verleent voor robotontwikkeling in Denemarken. Teradyne heeft tot nu toe meer dan een half miljard dollar in de twee jonge Deense roboticabedrijven geïnvesteerd, die allebei een snelle groei doormaken.

DE VISIE VAN DE NIEUWE COBOT HUB

Dit is de visie van de nieuwe Cobot Hub in Odense. Het uiteindelijke architectonische ontwerp is nog niet vastgesteld.
Dit is de visie van de nieuwe Cobot Hub in Odense. Het uiteindelijke architectonische ontwerp is nog niet vastgesteld.

VERDERE BAnengroei verwacht

Het gebouwenterrein in het industriegebied van Odense ligt vlak bij het huidige hoofdkantoor van UR dat ook deel uit gaat maken van de nieuwe cobot-hub. De twee bedrijven blijven aparte entiteitenen willen een aantrekkelijke omgeving creëren die helpt bij het aantrekken van nieuwe werknemers om de groei die de twee bedrijven de komende jaren verwachten, mogelijk te maken.

“Denemarken heeft echt een leidende positie in de wereldwijde cobotmarkt,” vertelt Thomas Visti, de CEO van Mobile Industrial Robots. “Dat er zwaar geïnvesteerd wordt in ’s werelds grootste cobot-hub hier in Odense, is dan ook niet meer dan logisch. Een sterke, professionele omgeving met uitstekende faciliteiten trekt talenten van over de hele wereld.”

MiR heeft het afgelopen jaar honderd nieuwe medewerkers aangenomen, UR kreeg er de afgelopen twee jaar 280 nieuwe personeelsleden bij. De twee bedrijven tellen nu respectievelijk 160 en 450 medewerkers in Denemarken. UR heeft wereldwijd bijna 700 werknemers in dienst, MiR ongeveer 220.

UniEKE THUISHAVEN VOOR TALENT IN DENEMARKEN

JürgenvonHollen, directeur van Universal Robots, ziet enorme potentie in decobotmarkt. “Volgens ABI Researchzaler in deze markt tegen 2030 bijna 12 miljard dollar omgaan. De vraag naar Deensecobotsis al dusdanig groot dat we onze huidige vestiging in Odense aan hetontgroeien zijn, zowel UR alsMiR. Odense heeft een sterk ecosysteem voor talent, dus we zijn blij dat we de kans hebben omopde lange termijn te investeren in de unieke robotica-omgeving die we de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd.”

DEENS ROBOTICA-CLUSTERON THE RISE

De Deense robotica-industrie is momenteel booming: uit het jaarlijkse onderzoek van de brancheorganisatie Odense Robotics over 2019 blijkt dat er nu 8.500 mensen voor Deense robotica-bedrijven werken, waarvan 3.900 in en rond Odense, de op twee na grootste stad van Denemarken.Als de groeiverwachtingenuitkomen, zal de Deense robotindustrie volgens het Deense analysebureau Damvad in 2025 25.000 werknemers in dienst hebben.

En niet alleen het aantal werknemers groeit. De totale omzet van Deense roboticabedrijven steeg in 2018 met 18 procent tot een bedrag van 995 miljoen dollar. De export nam toe met 26 procent. Deze cijfers zijn met name veelzeggend omdat het nog maar vijftien jaar geleden is, dat de robotica-industrie in Denemarken nog niet zoveel voorstelde.