Universal Robots otorga su “Robot de Oro” a la empresa española Ibéricos COVAP

Universal Robots otorga su “Robot de Oro” a la empresa española Ibéricos Covap

Universal Robots celebra su venta de cobots nº 25.000 regalando un cobot de la Edición de Oro de su mítico robot que entre miles de empresas del Sur de Europa, Oriente Medio y África ha recaído en una empresa española, Ibéricos COVAP, la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, fabricante de productos lácteos, jamón ibérico y productos cárnicos de alta calidad.

tbd

Con una cuota de mercado superior al 60% Universal Robots ha logrado recientemente el hito de alcanzar los 25.000 cobots vendidos desde sus inicios en 2008. Por ello, ha decidido premiar con esta edición especial de su Cobot de Oro con las juntas pintadas en un acabado rico y dorado, que es una versión exclusiva de los icónicos cobots azules y grises de Universal Robots y que estará disponible en los modelos UR3, UR5 o UR10.

Según David Muñoz, Gerente de Neobotik, un integrador de Universal Robots en Andalucía COVAP necesitaba incrementar el ciclo de producción entorno al 50%, así que instalamos una aplicación de pick & place para la colocación de bandejas de plástico sobre la máquina de envasado al vacío del embutido de calidad extra. Ha sido un orgullo formar parte del proyecto de Golden Robot y es una motivación para seguir ofreciendo aplicaciones de máxima calidad con los cobots de Universal Robots”.

Con sede en Córdoba, Juan Antonio Ballesteros, Responsable de Producción de IBÉRICOS COVAP, ha señalado "Desde que incorporamos el primer cobot de Universal Robots, hemos aumentado nuestra productividad a la vez que mantenemos la calidad y estamos muy satisfechos con ella. Estábamos planeando comprar un nuevo cobot, así que fue una sorpresa saber que éramos los ganadores del Cobot de Oro Universal Robots, estamos encantados".

"No podríamos haber alcanzado este hito histórico de 25.000 cobots sin un cliente excelente como COVAP", afirma Vincent Chavy, Director de Marketing de Universal Robots*. "Con ello, celebramos no sólo el éxito de Universal Robots a la hora de potenciar al cliente, sino también los éxitos de nuestros clientes a la hora de innovar y cambiar su lugar de trabajo con robots colaborativos. El cobot de la Edición Oro refleja nuestro compromiso continuo de hacer accesible a todos el potencial ilimitado de la robótica".*

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.