La nueva normalidad en la fabricación requiere una automatización verdaderamente flexible para satisfacer los ciclos de vida más cortos de los productos y las cambiantes demandas de los clientes. Los robots colaborativos satisfacen estas demandas de flexibilidad de frente.
En el panorama de fabricación actual, las posiciones vacías y los equipos inactivos pueden erosionar rápidamente los ingresos y las ganancias. Los trabajadores calificados como soldadores, cargadores de máquinas, ensambladores y manipuladores de materiales son cada vez más difíciles de contratar y retener, lo que socava la productividad. Los robots colaborativos ofrecen una solución confiable, manteniendo alta la utilización de la máquina y la productividad al trabajar junto a su equipo, las 24 horas del día. UR cobots se encarga sin problemas de tareas como el tendido de máquinas, la soldadura, el paletizado, el destornillado, el lijado, el desbarbado, el acabado de superficies y más, liberando a su personal calificado para roles de mayor valor y más gratificantes: un verdadero beneficio mutuo.

Los cobots están transformando las máquinas al automatizar las tareas repetitivas de carga y descarga en máquinas CNC, fresadoras, tornos y prensas plegadoras. Su tamaño compacto y su despliegue flexible garantizan un funcionamiento continuo, incluso en entornos sin luces. Esto mejora el tiempo de actividad, optimiza la utilización de la máquina y permite que los trabajadores calificados se centren en tareas más valiosas, lo que aumenta la productividad sin necesidad de personal adicional.
Los cobots están abordando la escasez global de soldadores calificados mediante la automatización de las tareas de soldadura a través de diversas técnicas, incluyendo MIG/MAG, TIG, soldadura por puntos, soldadura fuerte y corte por plasma u oxicombustible. Los soldadores compactos cobot se adaptan fácilmente a las celdas de soldadura estándar y aumentan la capacidad de producción sin los altos costos de la automatización tradicional. Con la capacidad de programar soldaduras precisas y consistentes, los cobots están mejorando la calidad y la productividad de la soldadura.

Los cobots ofrecen una solución fiable y flexible para automatizar las tareas de envasado y paletizado al final de la línea. Estos robots pueden manejar una amplia variedad de formatos de embalaje, patrones de apilamiento y tipos de carga, lo que reduce la fatiga de los trabajadores y aumenta el rendimiento. Los cobots son perfectos para las industrias que enfrentan escasez de mano de obra o períodos de alta demanda, lo que garantiza que las empresas puedan cumplir los objetivos de producción de manera eficiente.

Los cobots son excelentes para automatizar tareas de ensamblaje complejas, como destornillar, remachar, encajar a presión y recoger y colocar. Al liberar a los trabajadores de tareas repetitivas y ergonómicamente desafiantes, los cobots ayudan a aumentar la eficiencia, reducir errores y mantener procesos de ensamblaje de alta calidad. Su flexibilidad permite una rápida redistribución a diferentes tareas, asegurando un piso de producción versátil.

Los robots colaborativos proporcionan una solución ideal para automatizar las tareas de eliminación de materiales, como el rectificado, el desbarbado, el fresado y la perforación. Al hacerse cargo de tareas repetitivas y potencialmente peligrosas, los cobots mejoran la seguridad de los trabajadores al tiempo que garantizan resultados consistentes y de alta calidad. Estos robots son fácilmente programables para diversos procesos de extracción, lo que los convierte en una opción flexible para las industrias que buscan mejorar el rendimiento y reducir las lesiones.
Hable con un experto en cobot hoy mismo para ver cómo puede encontrar su solución a medida.
Hay disponible una gama de modelos Universal Robots para abordar las necesidades de automatización, desde tareas de precisión hasta requisitos de largo alcance y alta carga útil.
Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde gigantes de Fortune 500 hasta talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros 17 protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, lo que permite que su equipo de fabricación trabaje de forma segura junto con los cobots UR.
¿Quieres saber más sobre los robots colaborativos en el sector del metal y el mecanizado? Obtenga el último folleto de Metal&Machining.