Automatización en Zantech
Zantech es una empresa familiar fundada en 1985. La empresa es proveedora de la industria del metal y se especializa en el corte por láser. Ahora atienden a más de 1000 clientes activos y emplean a 30 personas en Zantech. Cuentan con una superficie de maquinaria no inferior a 13.500 m2.
A Zantech le gusta invertir en calidad y eficiencia y se puso en contacto con WeCobot en la feria Metavak. WeCobot proporciona sistemas de cobot de soldadura y utiliza los cobots de Universal Robots. Para que Zantech reforzara su equipo de soldadura, echaron un vistazo al cobot Universal Robots UR10e.
solía tener un robot de soldadura, pero los empleados no lo percibían como fácil de usar. La persona que programó el robot de soldadura no era la persona que eventualmente lo operaría. Como resultado, faltaba un poco de experiencia práctica, ¡y debe ser posible cambiar eso!
Un robot colaborativo puede ser programado fácilmente por la persona que trabaja con él, lo que lo hace mucho más fácil de usar. Esto debería aumentar el placer de la soldadura entre los soldadores y facilitar su trabajo. Además, el cobot también debe ser flexible y garantizar una calidad de soldadura más consistente.
Echar un vistazo más de cerca al proceso y los detalles clave para una transición exitosa de los procesos manuales a la automatización con robots colaborativos

Tras el contacto en la feria, WeCobot visitó Zantech en Oss, Países Bajos, para impartir un taller. Durante el taller, los soldadores tienen la oportunidad de probar el cobot por sí mismos y dar su opinión. Esto entusiasmó a los empleados de Zantech con su nuevo "colega" y generó apoyo. Se enfatizó que el cobot les ayudará a aliviar las tareas repetitivas y definitivamente no está destinado a reemplazar a un empleado.
Después del exitoso taller, Zantech decidió que quería hacer uso de un cobot UR10e. El cobot se entregó rápidamente y la implementación fue muy bien. Después de un día de capacitación, los empleados pudieron usarlo de forma independiente. "Ese fue el factor decisivo", dijo Bart van der Zande, CEO y propietario de Zantech. El cobot ya lleva más de seis meses en funcionamiento y todos siguen muy contentos.
Dion, operador de cobot en Zantech, dice: "Nuestra experiencia con el cobot es muy buena. Es fácil de usar y la ventaja de soldar con el cobot es que puedes dar un paso atrás tú mismo. De esta manera, ya no estará de pie con la cara por encima del humo y la radiación causados por la soldadura. Y eso facilita el trabajo de un soldador." Bart también lo elogia: "Usamos el cobot con frecuencia y todos nuestros empleados están muy entusiasmados. Y el trabajo que está haciendo el cobot también se ve fantástico".
Bart van der Zande, CEO and owner of ZantechUtilizamos el cobot con frecuencia y todos nuestros empleados están muy entusiasmados. Y el trabajo que está haciendo el cobot también se ve fantástico
Miles de empresas confían en robots colaborativos para...