--

Reducción de lesiones por estrés con la ayuda de cobots UR

YUEYIN Technology

En resumen

La línea de producción de módulos de memoria de YUEYIN Technology está equipada con cuatro robots UR5. El despliegue flexible y la rápida configuración de los robots permiten a YUEYIN Technology organizar los equipos en su línea de producción y ajustar los procesos, acelerando la innovación del flujo de trabajo para ofrecer productos personalizados de alta calidad. Por cada robot UR5 que compró YUEYIN, su retorno de la inversión es de una media de 8-9 meses.

A medida que el comportamiento de compra de los consumidores cambia constantemente, la producción de productos para el usuario final se desplaza hacia pequeñas cantidades y modelos de producción diversificados. YUEYIN Technology, una empresa con experiencia en componentes electrónicos OEM, está entrando en la Industria 4.0 y espera aumentar sus capacidades tecnológicas y optimizar los equipos existentes.

La transformación empresarial

YUEYIN Technology utilizó máquinas de producción automáticas hechas a medida; sin embargo, a medida que los consumidores cambiaron su comportamiento de compra, el ciclo de vida de la maquinaria también se acortó. A pesar de que los datos mostraron altas ganancias y ROI en otras posibles soluciones, debido a un largo período de recuperación, la empresa no pudo encontrar una solución adecuada, sino aumentar su fuerza laboral para satisfacer las necesidades de producción. Desde entonces, YUEYIN Technology comenzó a buscar una mejor manera de mantener el equipo y extender la vida útil de las herramientas más antiguas.

Trabajar en la línea de producción de módulos de memoria de YUEYIN Technology también requería movimientos repetitivos de las manos que causaban fatiga a los empleados y la posibilidad de desafíos ocupacionales que llevarían a aplicar una fuerza desigual sobre los componentes, lo que afectaría la calidad de la producción.

YUEYIN Technology

Industria Electronics and Technology
País Asia
Número de empleados 100-500
Cobots utilizados UR5
Vídeo — 4 x UR5 Robot, YUEYIN Technology, Taiwán

Diversas funciones automatizadas

La línea de producción de módulos de memoria de YUEYIN Technology ahora está equipada con cuatro robots UR5 en tres estaciones de proceso separadas; ejecutando operaciones de proceso de marcado láser, corte de PCB y autocombustión SPD. El robot UR en el proceso de marcado láser es responsable de colocar la placa PCB en la máquina de marcado láser semiautomática y verificar si la placa está bien colocada para iniciar el proceso. Una vez realizado el marcado láser, el UR5 comprueba si el número de serie, el número de modelo y la marca comercial están marcados correctamente en la placa PCB a través de la función de reconocimiento visual aumentado.

Manejo automatizado DE PCB

Manejo automatizado DE PCB

El otro robot UR en el proceso de corte de PCB simula completamente la acción humana y es responsable de colocar la placa de PCB en la máquina de corte de PCB semiautomática. Cuando se completa el corte de PCB, el robot retira la placa de PCB de la máquina de corte de PCB semiautomática. Cuando la bandeja esté llena, la sustituirá por una nueva bandeja para continuar la operación.

Trabajar juntos para aumentar la eficiencia

Trabajar juntos para aumentar la eficiencia

Durante el proceso de autocombustión SPD, hay una colaboración especial entre dos robots UR5. Uno es responsable de alimentar el material en la placa de quemado, mientras que el segundo es responsable de colocar una placa de PCB en la bandeja después de que se complete el quemado. Lo más destacado de todo el proceso es el ángulo y el ahorro de tiempo a medida que dos robots UR5 trabajan juntos. La sencilla función de programación del robot UR simplifica la programación. Todo lo que tiene que hacer el ingeniero es mover el brazo robótico o tocar las teclas de flecha en la tableta de pantalla táctil para completar la configuración de movimiento del robot UR5.

Aumentar el valor de los equipos existentes

Aumentar el valor de los equipos existentes

Después de la instalación de los robots UR5, YUEYIN Technology se beneficia de las características de configuración rápida, despliegue flexible y seguridad, lo que acelera la innovación en el flujo de trabajo y aumenta el valor de los equipos existentes. Después de llegar al final del ciclo de vida del producto, el 90%del equipo se puede aplicar a otra nueva producción, evitando el problema de que los costos podrían no estar cubiertos.

Reducción de los riesgos laborales

Reducción de los riesgos laborales

Además, la instalación de robots UR5 también reduce en gran medida las posibilidades de riesgos laborales del personal, como el láser en el proceso de marcado láser, el polvo de fibra de vidrio en el proceso de corte de PCB y las molestias físicas causadas por movimientos repetitivos de las manos en el proceso de autocombustión SPD. Los robots UR5 aportan una mejor calidad de trabajo y seguridad al personal de YUEYIN Technology. Otro hecho notable es que los cobots UR le dan a YUEYIN Technology un acuerdo de fuerza laboral más flexible, con más empleados en puestos gerenciales, lo que aumenta el valor del trabajo del personal y la sensación de logro.

Retos de automatización resueltos:

  • Eficiencia de la línea de producción y tasa de rendimiento
  • Reducción del coste de operación
  • Aliviar de forma segura las lesiones por estrés repetitivo con los empleados
  • Reducción de la carga de trabajo del personal

Impulsores clave del valor:

  • Reducción del trabajo rutinario
  • Máxima tasa de automatización de los procesos productivos

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Marcado y corte por
  • láser Fabricación de módulos de memoria

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal
Oficina local
  • Universal Robots Mexico SA de CV
  • Bernando Quintana 300
  • 76090 Queretaro, QRO
Contáctenos: 800 877 8005