--

Impulsar el talento de los empleados con la integración de cobot

RNB Cosméticos

En resumen

La empresa RNB Cosméticos ha integrado seis brazos robotizados UR10 de Universal Robots en su planta de envasado y empaquetado para realizar tareas de paletizado final de línea. Las células colaborativas ofrecen a la empresa un alto nivel de versatilidad para cumplir con sus ciclos de producción de seis paquetes por minuto, que requieren soluciones flexibles para adaptarse a más de 350 artículos diferentes. Los cobots colaboran con los trabajadores en el mismo espacio de trabajo, liberando al personal de tareas incómodas, repetitivas y no ergonómicas que implicaban llevar paquetes de 7 kg, corriendo el riesgo de lesiones y fatiga. Para la compañía, las soluciones incorporadas han contribuido a romper una barrera física y mental entre máquinas y empleados.

El ADN de transformación empresarial

de RNB Cosméticos se basa en cuatro pilares: personas y profesionales, imagen y diseño, excelencia y tecnología, y cuidado del medio ambiente. En base a estos compromisos, RNB Cosméticos necesitaba sustituir sus viejos robots por modelos de cuatro, cinco o seis ejes que solo podían trabajar en áreas limitadas y requerían personal experto para su programación y manejo.

El objetivo era encontrar una solución versátil, fácil de usar y fácil de programar que permitiera a los trabajadores dar un salto cualitativo en sus tareas, pasando de tareas físicas y repetitivas, basadas en movimientos engorrosos y no ergonómicos, a tareas de supervisión en un marco de Industria 4.0. Así es como RNB Cosméticos se encontró con los robots colaborativos de Universal Robots.

RNB Cosméticos

Industria Medical and Cosmetics
País Europe
Número de empleados 500-1000
Cobots utilizados UR10
Vídeo — Robot UR10, RNB Cosméticos, España

No estamos contratando personal experto para manejar un robot de alta tecnología. Estamos convirtiendo a nuestro personal en expertos con su nivel de habilidades en aumento

Aurelio Tornero, General Industrial Manager of RNB Cosméticos.

¿Cómo lo hicieron?

A medida que los robots colaborativos llegaban a RNB Cosméticos para llevar a cabo tareas de paletizado eran vistos con recelo por los trabajadores por temor a que sus nuevos compañeros cobot les quitaran puestos de trabajo. Sin embargo, la integración de los cobots de UR no solo ha consolidado el personal existente, sino que ha llevado a la contratación de nuevo personal como resultado del aumento de la producción. Además, ha provocado un aumento en el nivel de habilidades profesionales de los empleados, ya que se están especializando en el manejo básico de los cobots y ahora son responsables de supervisar su operación mientras controlan la línea de producción.

"Los cobots comenzaron a operar en solo una semana y nuestros empleados de larga data, que anteriormente trabajaban en el movimiento de materiales, han estado trabajando con los cobots desde el principio", dice Aurelio Tornero, Gerente General Industrial de RNB Cosméticos. "No estamos contratando personal experto para manejar un robot de alta tecnología. Estamos convirtiendo a nuestro personal en expertos con su nivel de habilidades en aumento." Sinterpack fue la empresa responsable de entregar esta solución de paletización de fin de línea llave en mano a través de la robótica colaborativa de Universal Robots. Las células colaborativas se implementaron en tiempo récord y fueron acompañadas de un análisis de riesgos para garantizar la total seguridad del personal.

Automatización segura y cómoda

Automatización segura y cómoda

"Optamos por la robótica colaborativa porque nuestra planta es pequeña y necesitamos que el cobot trabaje en la misma área que los empleados de una manera cómoda y segura", dice Gregorio Camacho, Técnico de Robótica y Automatización de RNB Cosméticos. "Estábamos buscando una solución que liberara a los trabajadores de las tareas más engorrosas y físicas, como mover paquetes de 7 kg, lo que había provocado bastantes problemas".

Intuitivo enseñan colgantes

Intuitivo enseñan colgantes

Las celdas de paletizado colaborativo de Sinterpack con cobots UR10 cuentan con una pinza para mover los paquetes a un ritmo de seis ciclos por minuto, una columna elevadora adicional que puede alcanzar hasta una altura de 3,20 metros y sensores de seguridad para detener el brazo robótico en caso de colisión o sobreesfuerzo. Los cobots UR disponen de colgantes de enseñanza intuitivos para que cualquier empleado pueda reprogramar el robot colaborativo y adaptarlo a un nuevo elemento.

Una solución versátil

Una solución versátil

“Necesitamos una automatización versátil a la hora de cambiar de un producto a otro con los más de 350 ítems con los que trabajamos”, afirma Cristina Jiménez, Ingeniera de Producción de la compañía. El equipo Sinterpack nos permite reprogramar el formato de paletizado de un artículo a otro de forma sencilla y en tan solo un minuto gracias a la interfaz robótica colaborativa." Además, los cobots de Universal Robots no son estacionarios, se pueden mover, trabajando en otras líneas según los requisitos de producción.

Avanzar hacia una mayor automatización

Avanzar hacia una mayor automatización

El hecho de que los seis robots UR10 se hayan integrado perfectamente en RNB Cosméticos como si fueran un compañero más lo demuestran los trabajadores que les ponen apodos. En el futuro, la automatización colaborativa en la empresa podría avanzar hacia cobots más especializados, una mayor interconexión de los robots con otras áreas de la fábrica y aplicaciones de visión artificial o microbiología.

Retos de automatización resueltos:

  • Automatización flexible que completa una paletización rápida y precisa
  • Eliminar tareas repetitivas
  • Disminuir el riesgo de lesiones para el personal

Impulsores clave del valor:

  • Flexible, ajustable al nuevo producto en un corto periodo de tiempo
  • Programación sencilla
  • Seguro y colaborativo, puede trabajar sin protección junto a los trabajadores después de completar con éxito la evaluación de riesgos Preciso y fiable
  • Estable

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Carga y descarga de máquinas
  • Paletizado

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal
Oficina local
  • Universal Robots Mexico SA de CV
  • Bernando Quintana 300
  • 76090 Queretaro, QRO
Contáctenos: 800 877 8005