--

La solución cobot de UR mantiene al especialista suizo en moldeado en su tierra natal

Profatec AG

En resumen

Profatec AG recurrió a Universal Robots cuando los desafíos de expandir su negocio chocaron con la necesidad potencial de mover la fabricación hacia el mercado asiático más barato. Sin embargo, una combinación de soluciones de brazos robóticos garantizó que la empresa pudiera mantener su base rentable en Suiza. Fundada en Malans, Suiza, en 2003, Profatec AG ha estado proporcionando soluciones especializadas de plásticos moldeados a industrias que van desde la automoción hasta la farmacéutica durante más de una década.

La transformación del negocio

Cuando llegó el momento de ampliar el tamaño y las capacidades del negocio, la empresa se enfrentó a una decisión difícil. En 2007 incorporaría el moldeo por inyección a su oferta, impulsando sus ambiciones y rentabilidad.

Por lo general, la necesidad de más espacio y personal para la fabricación haría que empresas como Profatec recurrieran al mercado asiático en busca de una solución de bajo costo, pero en cambio esta clásica empresa suiza recurrió a Universal Robots para obtener una respuesta automatizada que le permitiera mantener su negocio local floreciente en su propio país.

Profatec AG

Industria Plastic and Polymers
País Europe
Número de empleados 5-25
Cobots utilizados UR5, UR10

Sin nuestros robots no habríamos tenido una oportunidad contra los precios más bajos de China, por lo tanto, estamos más contentos de haber tenido éxito y haber podido ir en la otra dirección, asegurando empleos en Malans y liberando al personal de tareas más monótonas

Chris Battaglia, CEO
Abordar los principales desafíos

Abordar los principales desafíos

Universal Robots tendría que abordar dos desafíos principales para Profatec. Por un lado, cualquier máquina tendría que adaptarse rápidamente a la inyección de nuevas piezas de plástico. Por otro lado, los procesos más diversos tendrían que ser lo suficientemente flexibles como para hacer frente incluso a lotes pequeños de forma rápida y económica.

Flexible y bien recomendado

Flexible y bien recomendado

El robot UR5, según lo recomendado por el especialista en automatización y los representantes suizos de Universal Robots, Bachmann Engineering AG, se implementó para una fase de prueba inicial y demostró ser un gran éxito. A diferencia de los robots lineales, el UR5 fue capaz de trabajar de forma flexible en cinco máquinas de moldeo por inyección diferentes, todas fácilmente programables por el personal sin necesidad de detener la producción.

Aumento de la rentabilidad y la producción

Aumento de la rentabilidad y la producción

Con el UR5, que permite completar los pedidos mucho más rápido, Profatec invirtió en dos UR10 adicionales de Universal Robots para ampliar la producción, reducir los costes y aumentar aún más la rentabilidad. Los dos robots más grandes tienen un radio de trabajo más grande (1300 mm en lugar de 850 mm) y una capacidad de carga más alta (10 kg en lugar de 5 kg) que el UR5, sin embargo, cada robot puede trabajar en todas las máquinas, lo que aumenta aún más la flexibilidad del proceso Profatec.

Retos de automatización resueltos:

  • Liberar al personal para tareas menos repetitivas
  • Creación de procesos fiables más consistentes
  • Reducción de costes

Impulsores clave del valor:

  • Programación sencilla
  • Configuración rápida
  • Implementación flexible
  • Colaborativo y seguro

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Corte de Ensamblaje

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal
Oficina local
  • Universal Robots Mexico SA de CV
  • Bernando Quintana 300
  • 76090 Queretaro, QRO
Contáctenos: 800 877 8005