Con 35 años de experiencia, el centro de formación Pôle formation Bretagne UIMM (Union des Industrias et des Métiers de la Métallurgie) ubicado en Bruz, en el oeste de Francia, se especializa en oficios industriales y tecnológicos. La escuela aborda las necesidades de las empresas de la región mediante la capacitación de jóvenes, solicitantes de empleo y empleados en oficios industriales. Con el fin de proporcionar la mejor formación posible, UIMM ha invertido en diez cobots de Universal Robots. Seguro, fácil de programar y usar a diario, el cobot es el compañero de clase perfecto. Con la UR Academy en línea, los formadores y alumnos también reciben todas las herramientas de enseñanza necesarias para una enseñanza efectiva de la robótica colaborativa.
UIMM Bretagne ha inaugurado un centro de formación de 2.600m2 en Bruz dedicado a las futuras profesiones de la industria y la metalurgia. La UIMM tiene como objetivo atraer tanto a los estudiantes interesados en futuras oportunidades laborales dentro de estas industrias; como a las empresas que desean capacitar a sus empleados en evaluaciones de riesgos y nuevas tecnologías.
En este contexto, el centro quería adaptar sus cursos de formación mediante la integración de tecnologías de vanguardia que ahora están ampliamente desplegadas en la industria. UIMM era consciente de que la robótica colaborativa entra en esa categoría y ahora se implementa cada vez más en muchos campos, por lo que rápidamente se tomó la decisión de trabajar con el líder en robótica colaborativa: Universal Robots. Además del hardware cobot, el centro universitario también buscaba apoyo docente y herramientas para facilitar la enseñanza de la cobótica.
Nordine Medjeroub, Head of Robotics, Pôle formation UIMM BretagnePara un centro de formación como UIMM, es muy importante contar con los últimos equipos para proporcionar la mejor formación a los alumnos. Los cobots UR se ajustan a esta categoría

El centro de capacitación UIMM Bretagne ahora cuenta con alrededor de diez cobots de Universal Robots, incluidos tres en el centro Bruz para sus tres clases de robótica, que van desde la licenciatura hasta la maestría. Flexibles, versátiles y fácilmente transportables en las aulas o de un centro a otro, los cobots ofrecen una experiencia educativa atractiva e interactiva. La programación del cobot UR es multicapa; los estudiantes aprenden rápidamente a desarrollar programas simples, añadiendo waypoints agarrando el brazo del cobot y enseñándole la trayectoria deseada. Los estudiantes también pueden profundizar, programando en Python utilizando la API RoboDK certificada por UR+.

Se han establecido dos líneas de producción automatizadas a gran escala, una para la industria del metal y otra para la industria alimentaria, para ejercicios prácticos. El aspecto colaborativo del robot permite una implementación segura durante los talleres donde los alumnos programan los cobots para diversas tareas, que van desde la simple programación de trayectorias hasta las operaciones de pick & place o incluso el embalaje asistido por un robot MiR móvil autónomo con un cobot UR montado en la parte superior.
Éric Lemane, Robotics Trainer, Pôle formation UIMM BretagneLas principales ventajas de Universal Robots son la facilidad de implementación, las herramientas educativas que se proporcionan y el aspecto colaborativo del robot
Universal Robots permite que tanto los profesores como los estudiantes se beneficien de las muchas herramientas educativas proporcionadas con los robots. Tienen acceso gratuito a los diversos módulos de formación online gratuitos de la Universal Robots Academy. Con videos explicativos en francés y ejercicios prácticos, la Academia UR les da la oportunidad de aprender virtualmente, en el aula o en casa, antes de aplicar lo que han aprendido en el aula.
Cobotics también facilita proyectos como “Johnny the horse”; un proyecto que consiste en robotizar una cabeza de caballo de cartón y darle vida. Para ello, han establecido, con la ayuda de Raspberry Pi (pequeño ordenador de una sola placa), la comunicación entre el cobot y la cabeza, ofreciendo el control de los diversos motores que se encuentran en las orejas, los ojos y la boca del caballo. Esto permite analizar lo que el caballo 'oye' y 've'. En función de los datos recogidos, el cobot realizará diversas trayectorias preprogramadas que corresponden a emociones como la alegría, el miedo o la excitación.
Los cobots han sido muy bien recibidos por los alumnos y profesores que aprenden rápidamente la tecnología. Los estudiantes añaden una valiosa tecnología de cobot de UR a sus CV, haciéndolos más empleables. Y al hacerlo, el centro de formación UIMM Bretagne ha mejorado su atractivo y su relación con las empresas locales. Para el proyecto "Johnny el caballo", la programación se completó en solo un día. Esto fue posible gracias a la tecnología Universal Robots, que destaca por su facilidad de programación y gran flexibilidad. El proyecto aún está en desarrollo: las versiones posteriores incorporarán nuevas trayectorias para que las animaciones sean lo más realistas posible.
Gracias a esta experiencia, el centro de formación UIMM Bretagne planea invertir en otros cobots de UR, tanto para su centro en Bruz como para sus otros centros en la región de Bretagne.

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...