Miles de empresas confían en robots colaborativos para...
- Aumentar la productividad
- Adaptarse a la demanda cambiante de productos
- Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
- Reducir la escasez de personal
OTV Plast estaba buscando formas de utilizar un brazo robótico colaborativo para mejorar la productividad en toda la empresa. La solución de UR satisfizo sus necesidades de un robot pequeño, asequible y seguro. Desde su introducción, la productividad ha aumentado en un 35% y OTV está explorando otras formas de integrar la robótica. OTV Plast produce piezas de plástico para muchas industrias diferentes.
El fresado y el acabado de una pieza es un trabajo repetitivo y es susceptible a fluctuaciones en el tiempo de producción debido al compromiso de los empleados, un ejemplo de libro de texto de dónde un robot puede tener un impacto masivo.
Para satisfacer las necesidades específicas de OTV, un robot tendría que ser lo suficientemente pequeño como para trabajar en un espacio limitado, ser asequible (con un corto período de amortización) y poder trabajar cerca de personas sin la necesidad de un blindaje o una valla voluminosos.
Después de considerar todos los criterios, una solución de Universal Robot era una de las únicas opciones que podía satisfacer todas las necesidades de OTV. OTV eligió una solución UR que, después del tiempo de instalación comparativamente corto, pudo integrarse con la línea de producción.
La instalación, el marcado CE y la formación duraron un total de tres días. Dos días para instalar y optimizar la solución del robot y un día para capacitar a los empleados sobre cómo operar. Casi de inmediato, OTV vio un aumento en la productividad. Y después de un pequeño ajuste de añadir otro dispositivo de agarre al brazo del robot colaborativo, el rendimiento se incrementó en un 35%adicional.
La nueva tecnología permite a OTV pujar por proyectos que antes no hubieran sido posibles. Esto, y la experiencia de usar el robot en la producción, hace que los robots sean una fuerte inversión potencial para OTV en el futuro.
Miles de empresas confían en robots colaborativos para...