Miles de empresas confían en robots colaborativos para...
- Aumentar la productividad
- Adaptarse a la demanda cambiante de productos
- Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
- Reducir la escasez de personal


Minitüb, proveedor líder de sistemas de tecnología de reproducción en animales de granja, buscaba una solución que pudiera estandarizar y automatizar el envasado. El trabajo manual era repetitivo y monótono, y no se podía realizar a una velocidad constante. La solución fue un brazo robótico UR5 liviano de seis ejes que podía empaquetar bolsas llenas a una velocidad constante y requerir poco mantenimiento.
Minitüb había estado buscando una solución completa de embalaje de bolsas durante un largo período de tiempo. Necesitaban una solución que pudiera automatizar el embalaje de las bolsas llenas para que los empleados pudieran trabajar con tareas más desafiantes. Empaquetar las bolsas automáticamente también proporcionaría un flujo constante de producto que estaba listo para ser enviado.
Minitüb introdujo un brazo robótico UR5 en la línea de envasado en el primer trimestre de 2011. El brazo robótico se ha integrado con éxito en la producción en curso y empaqueta una media de 40 bolsas por minuto.
El robot se coloca delante de una cinta transportadora al final de la máquina de llenado y sellado, y recoge los productos recién envasados que caen sobre la cinta transportadora. Para permitir un procesamiento ininterrumpido, se ha desarrollado una herramienta de agarre que está equipada con cinco veces dos ventosas. Son ideales para levantar la bolsa a pesar de su superficie lisa y blanda.
El robot también controla el flujo de cajas de cartón. Cuando una caja está llena, el robot la liberará y una nueva caja de cartón vacía ocupará su lugar. Simplificar aún más el proceso para los empleados de Minitube.


Miles de empresas confían en robots colaborativos para...