Miles de empresas confían en robots colaborativos para...
- Aumentar la productividad
- Adaptarse a la demanda cambiante de productos
- Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
- Reducir la escasez de personal
MARKA es una empresa química productora de detergentes que ha sido un actor del mercado durante muchos años. Después de dedicar los primeros años a producir para terceros, la empresa decidió comenzar la producción bajo su propia marca. Recientemente, la oferta en el campo de los bienes de consumo se ha incrementado aún más. Fue una elección que coincidió con la instalación de un robot colaborativo de Universal Robots que imita el rango de movimiento de un brazo humano.
Marka ha elegido UR3 de Universal Robots para enroscar las tapas en sus productos de consumo de marca propia. Fue una decisión que ha sido recompensada con la precisión y confiabilidad de la máquina por una inversión que se amortizó en un año.
"MARKA ha estado produciendo bienes de consumo para el comercio minorista desde hace algún tiempo", dice Giorgio Belotti, a cargo de Producción e I + D. "Es una elección que ha tenido un fuerte impacto en la forma en que hacemos negocios: significaba revisar la logística de producción, cambiar a la producción de lotes más pequeños de bienes que podrían modificarse más rápidamente mientras se mantienen los mismos niveles de rendimiento y la misma calidad general. Esta es la razón por la que la empresa ha optado por implementar la automatización de robots."
MARKA tenía un requisito principalmente centrado en la producción: poner una tapa en una botella que requiere precisión en la aplicación con el mismo nivel de apriete. "Debido a la forma de la tapa", dice Sergio Melite, técnico especialista de MARKA, "fue difícil conseguir un agarre y un posicionamiento preciso. La razón por la que elegimos un robot colaborativo, UR3, de Universal Robots, es porque fue capaz de hacer precisamente eso. Estamos muy contentos con nuestra elección. La configuración y la gestión del robot UR3 fue más fácil y mucho más simple que la de los robots de la competencia".
UR3 superó el reto del posicionamiento y apriete precisos, gracias a su software de gestión de sensores de par ya incorporado. La tarea asignada podría iniciarse inmediatamente debido a la facilidad de instalación y al diseño del robot. "El robot llegó por la mañana", continúa Melite, "y 4 horas después ya estaba operando en la línea de producción, gracias a un sistema de programación intuitivo que no requiere experiencia previa en la programación de robots. El UR3 también ha simplificado el ciclo de producción: un operador no cualificado es capaz de detener, restablecer y reiniciar la producción muy rápidamente y sin necesidad de estar siempre cerca de la máquina. Es fácil de usar, tiene una interfaz fácil de usar y, además, al ser colaborativo, puede operar de forma segura junto a nuestros operadores en un área compacta.
"Gracias al robot de Universal Robots ", concluye Belotti, Jefe de Producción, "pudimos aumentar la calidad general del producto terminado y recuperar los costos de compra en un año.
Giorgio Belotti, Head of ProductionGracias al robot de Universal Robots, pudimos aumentar la calidad general del producto terminado y recuperar los costes de compra en un año.
Miles de empresas confían en robots colaborativos para...