--

Compact UR cobot transforma al principal fabricante italiano de placas electrónicas

Life Elettronica

En resumen

Life Elettronica decidió automatizar el proceso de encapsulado reemplazando con un robot una máquina que necesitaba la presencia constante de un operador. La aplicación también tuvo que adaptarse a un espacio muy pequeño y garantizar altos estándares de calidad y repetibilidad. Life Elettronica es una empresa de Módena especializada en la producción de placas electrónicas para terceros. Ha invertido mucho en automatización industrial y también tiene un ur3 para operaciones de encapsulado de tableros. La aplicación ha proporcionado una productividad sin precedentes y ha liberado recursos para trabajar en operaciones con mayor valor añadido.

Life Elettronica es uno de los principales fabricantes de peajes electrónicos de Italia. Todos los procesos se llevan a cabo en su planta de Módena, desde la toma de posesión del proyecto hasta la entrega del producto terminado. Para aumentar la productividad y la eficiencia de sus procesos y garantizar una calidad de cartón excelente y repetible, Life Elettronica ha optado por la automatización robotizada con un Universal Robots UR3 para operaciones de encapsulado.

La transformación del negocio

El cobot, instalado por Maxver srl que proporcionó suministro, instalación y capacitación, trabaja en un área de trabajo pequeña y puede trazar 20 placas electrónicas al mismo tiempo. El ciclo de trabajo general, que dura unos 15 minutos, no tiene comparación con los métodos tradicionales de encapsulado, que requieren el uso de otros equipos y, sobre todo, la presencia constante de un operador para supervisar el proceso.

Life Elettronica

Industria Electronics and Technology
País Europe
Número de empleados 50-100
Cobots utilizados UR3
Vídeo — Robot UR3, Life Elettronica srl, Módena, Italia

La solución

Life Elettronica eligió Universal Robots y su cobot UR3 para el proceso de encapsulado. Gracias a su tamaño compacto y ligereza, el cobot se instaló en el espacio de trabajo sin requerir ninguna modificación en el diseño de producción; sus 15 características de seguridad combinadas con un análisis de riesgos preciso significan que puede operar sin ninguna barrera de protección, de modo que el operador puede interactuar sin interrumpir el proceso.

Life Elettronica eligió Universal Robots y su cobot UR3 para el proceso de encapsulado. Gracias a su tamaño compacto y ligereza, el cobot se instaló en el espacio de trabajo sin requerir ninguna modificación en el diseño de producción; sus 15 características de seguridad combinadas con un análisis de riesgos preciso significan que puede operar sin ninguna barrera de protección, de modo que el operador puede interactuar sin interrumpir el proceso.

La automatización con el cobot Universal Robots ha aumentado el rendimiento, la eficiencia y la productividad, y ha preservado la calidad y la repetibilidad del proceso para garantizar productos de alta calidad y perfectamente encapsulados. La repetibilidad también elimina la posibilidad de defectos y productos defectuosos.

Además, la empresa ha podido destinar trabajadores inicialmente ligados al macetado a otras actividades con mayor valor añadido, beneficiando a todo el proceso productivo. Finalmente, la solución se desarrolló en muy poco tiempo, y la facilidad de programación y gestión del cobot garantizó su entrada en servicio inmediata. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, Life Elettronica está ampliando su gama de robots colaborativos Universal Robots

Robot colaborativo UR3, Life Elettronica SRL, Módena, ItaliaRobot colaborativo UR3, Life Elettronica SRL, Módena, ItaliaRobot colaborativo UR3, Life Elettronica SRL, Módena, Italia

Retos de automatización resueltos:

  • Automatización de un proceso manual en un espacio de trabajo restringido
  • Alta calidad de proceso y repetibilidad

Impulsores clave del valor:

  • Productividad
  • Eficiencia
  • Rendimiento
  • Mejora de la asignación de operadores en las fases de producción
  • Cero defectos, facilidad de instalación y programación
  • Flexibilidad operativa

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Empaquetado

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal
Oficina local
  • Universal Robots Mexico SA de CV
  • Bernando Quintana 300
  • 76090 Queretaro, QRO
Contáctenos: 800 877 8005