Saltar al contenido principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/5cd5de540f/case-story-konetehdas-kandk-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/627ae69e75/case-story-konetehdas-kandk-full.png

Los cobots UR transforman las empresas familiares

Konetehdas K&K

En resumen

En 2011, la fábrica de máquinas familiar Konetehdas K&K adquirió un robot UR para alimentar una máquina rectificadora. El presidente y director ejecutivo, Kari Karaslahti, esperaba que fuera grande, voluminoso y difícil de programar, pero se sorprendió gratamente. Ahora, dos robots optimizan una variedad de procesos con gran éxito. Fundada en 1946, la fábrica de máquinas con sede en Helsinki, Konetehdas K&K, Ltd, ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios de maquinaria.

El núcleo de las operaciones son pequeñas ejecuciones de producción, utilizando fresadoras manuales, torneadoras y centros de mecanizado programables. Con clientes que operan en el mercado internacional, las entregas precisas, la alta calidad y los precios competitivos son clave. La empresa decidió probar la automatización robótica para optimizar sus procesos, pero el CEO Kari Haraslahti temía que los robots fueran voluminosos y difíciles de configurar.

Konetehdas K&K

Industria Metal and Machining
País Europe
Número de empleados 5-25
Cobots utilizados UR5
Robot colaborativo UR5, Konetehdas K&K.
Robot colaborativo UR5, Konetehdas K&K.

La solución

En 2011, Konetehdas K&K recibió su primero de dos robots, y Kari Haraslahti se sorprendió por la facilidad de uso y la flexibilidad. "Mi hijo Ari fue a nuestra sala de conferencias, adjuntó el robot a la mesa y apiló piezas de LEGO a su alrededor. Le llevó dos horas programar el robot para hacer los movimientos que necesitábamos. ¡Fue muy intuitivo!"

Inicialmente, el robot estaba conectado a una herramienta de mecanizado, suministrando piezas para el rectificado, una rutina monótona pero de alta precisión. Ahora, los dos robots hacen mucho más. “Empezamos a entender el potencial de estos robots de 18 kg. Son fáciles de mover y programar a otras máquinas, y la transferencia se puede hacer rápidamente porque no requieren ningún equipo de protección. Después de la primera programación, el robot detecta su ubicación y elige la configuración correcta automáticamente", dice Haraslahti.

Retos de automatización resueltos:

  • Eliminación del trabajo repetitivo
  • Optimización de una variedad de procesos, liberando el tiempo y las habilidades de los trabajadores

Impulsores clave del valor:

  • Programación sencilla
  • Configuración rápida
  • Implementación flexible
  • Colaborativo y seguro

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Carga y descarga de máquinas CNC

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal