--

Los cobots ahorran a la imprenta 150 horas en cuatro meses

Inprint A/S

En resumen

Desde 2016, un brazo robótico UR10 ha ayudado a la imprenta danesa, Inprint A/S, a recoger y colocar placas de impresión, reduciendo el tiempo de espera no productivo al tiempo que mejora el entorno de trabajo y libera 2 horas de mano de obra en capacidad por día. Un brazo robótico UR10 ha ayudado a Inprint A/S, a recoger y colocar placas de impresión y a liberar 2 horas de mano de obra en capacidad por día.

La transformación empresarial

InPrint es una empresa de impresión de tamaño medio con 15 empleados, y como proveedor llave en mano de material impreso, la empresa de impresión en el centro de Jutlandia, Dinamarca, lleva a cabo una amplia gama de tareas de impresión. La producción a menudo implica levantar objetos pesados y el tiempo de inactividad del operador mientras las máquinas están imprimiendo. Pero desde octubre de 2016, el brazo robótico colaborativo UR10 lo ha reducido significativamente.

Søren H. Nielsen es responsable de la producción de gran formato en InPrint. Consideró exactamente en qué parte de la producción sería más ventajoso introducir cobots.

"Al trabajar en grandes tareas para la empresa "Joe & The Juice", para la que imprimimos motivos de gran formato, me di cuenta de que aquí era donde tendría sentido tener un robot colaborativo; se tarda cuatro minutos en imprimir un plato, y durante estos cuatro minutos, nuestros operadores de impresión tienen que esperar hasta que la máquina emita un "pitido". A continuación, el operador sustituye la placa por una nueva y espera de nuevo. Noté que en su mayor parte el operador solo esperaba.

Inprint A/S

Industria Electronics and Technology
País Europe
Número de empleados 5-25
Cobots utilizados UR10

Con el robot UR10, ahora somos competitivos en áreas que antes estaban más allá de nuestra capacidad. Simplemente porque ahora podemos hacer que el robot haga el trabajo repetitivo de un empleado, que ahora se encarga de otras tareas.

Søren H. Nielsen, Responsible for large-format production

La solución

"Desde diciembre, hemos producido 4.500 planchas en una de las máquinas, donde el robot manipula las planchas a una velocidad media de dos minutos, liberando una capacidad total de 150 horas de trabajo, ahorrando aproximadamente 45.000 coronas danesas solo por el tiempo de liberación", dice Nielsen.

En octubre de 2016, Søren contactó con BILA, el distribuidor danés de UR Robots, preguntando por el precio del brazo robótico UR más grande, ya que la tarea requería un cierto alcance. Al día siguiente lo ordenó, y en tres días, el UR10 se entregó, programó e integró con el hardware existente. Describe la programación y la interfaz como lógicas e intuitivas.

Con un alcance de hasta 130 cm, UR10 es el robot más grande que ofrece Universal Robots. Automatiza procesos y tareas manuales, donde la precisión es crucial. Y al utilizar el modo de fuerza integrada, el brazo robótico puede agarrar las placas y moverlas hasta una instalación en la impresora para que estén exactamente en su lugar.

Robot colaborativo UR10, InPrint A/S,Dinamarca
Robot colaborativo UR10, InPrint A/S,Dinamarca

An impr

"Estar de pie junto a una máquina esperando que diga "pitido" puede volverte loco.
La persona que solía esperar la máquina ahora se encarga de otras tareas importantes".

El escepticismo de los empleados se convirtió rápidamente en entusiasmo cuando experimentaron el brazo robótico en acción. El UR10 ha reducido el tiempo de espera y ha hecho que la producción sea más eficiente. Según Søren H. Nielsen, también ha llevado a menos horas extras. Con todo, el entorno de trabajo ha mejorado significativamente gracias al robot de Universal Robots:

La mejora del entorno de trabajo y una producción más eficiente no es la única ventaja que ofrece el UR10. Søren H. Nielsen también dice que debido a la mano amiga del robot, la empresa de impresión ahora puede encargarse de tareas que antes no podía pagar, en primer lugar, tareas digitales con tiradas muy grandes.

“Con el robot UR10, ahora somos competitivos en áreas que anteriormente estaban más allá de nuestra capacidad. Simplemente porque ahora podemos hacer que el robot haga el trabajo repetitivo de un empleado, que ahora se encarga de otras tareas".

Retos de automatización resueltos:

  • Liberó 2 horas de capacidad de mano de obra por día.
  • Mejora del entorno de trabajo y de la competitividad de la empresa

Impulsores clave del valor:

  • Programación sencilla
  • Configuración rápida
  • Colaborativo y seguro
  • Corto periodo de amortización

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Carga y descarga de máquinas
  • Recoger y colocar

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal