--

Transformando Guangzhou Li Gong en una fábrica inteligente con cobots

Guangzhou Li Gong

En resumen

Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd. (Guangzhou Li Gong), fundada en 1985, investigó y fabricó máquinas AIoT, incluido el sistema cobot desatendido, el robot móvil autónomo no tripulado y el equipo informático de vanguardia. En 2018, Guangzhou Li Gong comenzó a diseñar una solución basada en cobot que integraba el cobot de Universal Robots (en lo sucesivo, UR) en una plataforma inteligente de carga y descarga: cobot desatendido CoSi (en lo sucesivo, CoSi), reduciendo el costo de mano de obra, mejorando la eficiencia y el rendimiento, mejorando de manera integral la seguridad de la estación y logrando el efecto de liberar mano de obra, reducir el costo y mejorar la eficiencia.

La transformación empresarial La

carga y descarga es un trabajo repetitivo y aburrido que puede provocar lesiones por esfuerzo repetitivo o un error humano. Por lo tanto, Guangzhou Li Gong ha estado buscando soluciones de automatización para mejorar la calidad, la consistencia y la velocidad de producción, ampliando así la capacidad de producción.

El complejo lenguaje de programación de robots, el cambio diario entre diferentes piezas de trabajo y la enorme valla de protección son obstáculos que Guangzhou Li Gong ha encontrado anteriormente en el uso de robots industriales. Con el aumento continuo de los pedidos de los clientes y el cambio diario frecuente entre diferentes piezas de trabajo, Guangzhou Li Gong necesita un conjunto de soluciones más flexibles y eficientes.

Guangzhou Li Gong

Industria Metal and Machining
País Asia
Número de empleados 100-500
Cobots utilizados UR5, UR10, UR16e
Video — Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd. China

La solución

Guangzhou Li Gong puso su mirada en la automatización colaborativa. Después de múltiples consideraciones, Guangzhou Li Gong decidió integrar los cobots UR5, UR10 y UR16e en su plataforma inteligente de carga y descarga.

Guangzhou Li Gong es una empresa sin personal de ventas y solo un pequeño equipo de proyecto para dar seguimiento al proyecto. Sin embargo, han establecido una buena relación de cooperación con cada cliente y han ganado el premio al mejor socio global para clientes de diferentes industrias muchas veces, todo dependiendo de la fabricación inteligente de la fábrica. CoSi es una de las soluciones inteligentes desarrolladas por Guangzhou Li Gong, que puede cargar automáticamente materiales al equipo sin una tediosa programación, para lograr una producción multicategoría, en pequeños lotes, flexible y discreta.

La serie CoSi tiene 6 soluciones, todas las cuales pueden coincidir con el fresado CNC (como el centro de mecanizado de cinco ejes), el torneado CNC (centro de torneado de doble husillo), la EDM y la máquina de medición de coordenadas (CMM), e integrar los cobots UR correspondientes, incluidos UR5, UR10 y UR16e de acuerdo con los diferentes requisitos de la tarea. Incluso el cobot UR16e más grande, con un diámetro de montaje en la base de solo 19 cm, se puede integrar perfectamente en un conjunto completo de equipos.

En la modernización y transformación tradicional, la industria manufacturera se encontrará con los siguientes problemas: la dificultad y complejidad de toda la técnica de programación del robot; la limitación del espacio original de la fábrica; los posibles riesgos de seguridad. Las ventajas de los cobots UR pueden resolver exactamente estos problemas.

Adam Sobieski, General Manager of UR China
Implementación rápida

Implementación rápida

Li Weichong, CEO de Guangzhou Li Gong, dijo: "Solíamos necesitar un colega frente a cada CNC para hacer un seguimiento de la carga y descarga de los productos. Es completamente diferente después del desarrollo de la serie CoSi que integra cobots UR. Solo necesitamos un colega para cinco máquinas CNC, liberando mano de obra. Además, CoSi cumple con el estándar internacional de seguridad de colaboración hombre-máquina y logra una colaboración hombre-máquina segura sin barandillas adicionales. Si la máquina se desplaza debido a una colisión, se detendrá y sonará una alarma. Nuestros colegas son más seguros para colaborar con robots".

Programación intuitiva

Programación intuitiva

La programación de cobot de UR es intuitiva, e incluso los empleados sin experiencia en programación de robots pueden comenzar rápidamente después de la capacitación. Esta es también una razón importante para el despliegue rápido de CoSi. Especialmente después de usar el sistema CoSi XOS, generalmente se tarda solo 15 minutos en implementar CoSi en la máquina herramienta correspondiente y comenzar a cargar y descargar. Además, el reemplazo de la pieza de trabajo y el cambio de la línea de producción se pueden completar en 1 minuto lo antes posible.

El robot CoSi flexible puede lograr una implementación rápida en 15 minutos y el cambio de producto en 1 minuto
El robot CoSi flexible puede lograr una implementación rápida en 15 minutos y el cambio de producto en 1 minuto

Preciso y eficiente

La precisión de posicionamiento repetida de UR cobot con CoSi cobot desatendido es de 0.03mm y la precisión del robot CoSi con accesorios de sujeción CoFi de Li Gong puede ser de hasta 0.015 mm, cumpliendo plenamente con los requisitos de producción flexible de precisión, reduciendo en gran medida la tasa de error y mejorando la eficiencia.

"No necesitamos contratar operadores adicionales para el equipo. Por ejemplo, tome 6 máquinas CNC como ejemplo. Originalmente, se requería un compañero para 2 máquinas CNC, se requería un total de 9 compañeros en 3 turnos. Ahora, solo se requieren 3 colegas en 3 turnos con el cobot desatendido de CoSi. Además, para el despliegue de cobot UR, no es necesario contratar expertos en robots para la programación ni comprar vallas de protección, lo que reduce el coste de la inversión en tecnología. Todo esto nos ayudará a transformarnos en una fábrica inteligente de forma más rápida y fluida", afirma Li Weichong.

Un robot CoSi puede operar dos máquinas CNC simultáneamente, mejorando en gran medida la eficiencia y la capacidad
Un robot CoSi puede operar dos máquinas CNC simultáneamente, mejorando en gran medida la eficiencia y la capacidad

UR+ empodera a los principiantes

Cada cliente tiene diferentes líneas de producción, diferentes entornos de trabajo y diferentes requisitos. Por lo tanto, UR trabaja en estrecha colaboración con distribuidores y socios integradores de sistemas para personalizar las aplicaciones adecuadas para los clientes e innovar las soluciones de UR+. UR+ integra el gran ecosistema de la industria y la "experiencia" del cobot para proporcionar a los usuarios potentes periféricos y suites de aplicaciones. Los usuarios pueden aplicar conjuntos de aplicaciones y componentes UR+ certificados por UR para procesos de automatización más rápidos.

Li Weichong señaló: “Con UR+, los principiantes se convierten en expertos. El software que desarrollamos en UR+ puede convertir décadas de experiencia de un máster en matemáticas y luego en un programa. Lo único que necesitamos es abrir el colgante del brazo, abrir el programa UR+ e introducir el hardware que se va a colocar, como los parámetros de fuerza de sujeción, los parámetros de etiquetado, etc. Todos los estándares cuantificables y las ejecuciones repetibles hacen que la fabricación automatizada y la fabricación inteligente sean fáciles y eficientes".

Con UR+, los principiantes se convierten en expertos. Todos los estándares cuantificables y las ejecuciones repetibles hacen que la fabricación automatizada y la fabricación inteligente sean fáciles y eficientes.

Li Weichong, CEO of Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd.

ROI más rápido

Li Weichong añade: "UR cobot es seguro y fácil de usar; el pionero UR+ podría conducir a un despliegue más rápido y al retorno de la inversión. Como desarrollador y usuario de aplicaciones, Guangzhou Li Gong puede beneficiarse de ello, y es por eso que elegimos firmemente a UR como nuestro socio. También seguiremos explorando la posibilidad de adoptar más cobots UR, o integrarlos en nuevas plataformas de aplicaciones."

El mercado global de cobots se ha multiplicado casi por diez en los últimos cinco años, con un crecimiento del 30%cada año. La carga y descarga desatendida es uno de los principales contenidos del cobot en aplicaciones industriales. En China, hay más de 2 millones de máquinas CNC, lo que significa un mercado de 100 mil millones de nivel.

Adam concluyó: "El cobot tiene un gran potencial y poder de desarrollo en el campo de la aplicación de CNC y tiene un futuro prometedor".

Serie cobot desatendida de CoSi (izquierda: serie T, derecha: serie M)
Serie cobot desatendida de CoSi (izquierda: serie T, derecha: serie M)

Retos de automatización resueltos:

  • Mejorar la eficiencia y el rendimiento
  • Libera a los empleados de tareas repetitivas y aburridas de carga y descarga
  • Mantener la consistencia de la calidad y mejorar de manera integral la seguridad de la estación
  • Lograr una producción multicategoría, en lotes pequeños, flexible y discreta
  • Promover la transformación de la empresa en una fábrica inteligente

Impulsores de valores clave:

  • Soluciones flexibles
  • No es necesario contratar empleados adicionales y desplegar vallas de protección, lo que reduce los costos y mejora la eficiencia
  • Área de piso pequeña
  • La interfaz de usuario es fácil de usar e intuitiva, y los principiantes pueden comenzar rápidamente

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Gestión de máquina herramienta
  • Control de Calidad

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal
Oficina local
  • Universal Robots Mexico SA de CV
  • Bernando Quintana 300
  • 76090 Queretaro, QRO
Contáctenos: 800 877 8005