Gern Glas es uno de los mayores proveedores escandinavos de vidrio plano y espejos para las industrias del mueble, la cocina, la construcción y la energía solar. Para asegurar la posición como fabricante competitivo, se implementó la tecnología de robots en la línea de producción. Como resultado, se ha optimizado el proceso de templado de vidrio de alta energía y se ha aliviado a los trabajadores de algunas de las tareas monótonas.
Si los proveedores de otros países pueden hacer algo un poco más barato, existe el riesgo de que los pedidos de gran volumen vayan al extranjero. Esto también es un hecho para el fabricante danés de cristales y espejos Gern Glas. Con el fin de hacer el mejor uso posible de la capacidad y seguir siendo competitivos, la empresa decidió invertir en tecnología robótica.
Glenn Larsen, Technical ManagerEl Universal Robot es un tipo de robot industrial completamente diferente. No necesitamos cercarlo como un robot normal. Y podemos moverlo fácilmente a diferentes trabajos sin la necesidad de que un programador pase tres días codificando, más tres mecánicos y una grúa para mover el robot

El UR5 y el UR10 resultaron ser la combinación robótica óptima para Gern Glas, que también estaba preocupado por las tareas monótonas a las que sus empleados estaban expuestos todos los días.
La tecnología de Universal Robots no solo ofrecía una forma mucho más efectiva de cargar piezas de vidrio más pequeñas en la cinta transportadora para el proceso de templado de alta energía. También ayudó a limitar el trabajo unilateral de introducir piezas en la máquina.

"El UR5 ahora coloca piezas de vidrio relativamente pequeñas en el transportador en una fila adicional junto a las otras piezas. De esa manera, podemos templar mucho más vidrio para la misma electricidad. Y el robot está feliz trabajando en trabajos monótonos", dice Glenn Larsen, gerente técnico de Gern Glas, quien está muy satisfecho con la forma en que el [brazo robótico](https://www.universal-robots.com/ %7BlocalLink: 32062%7D) ayuda a hacer un mejor uso de la capacidad y evitar problemas de cuello de botella.
Además del UR5 que alimenta el vidrio a la cinta transportadora, la línea de proceso está equipada con un UR10 para el chorro de arena y un UR5 adicional para el encolado. En particular, la flexibilidad y la facilidad de uso de los robots han impresionado a Gern Glas.
Miles de empresas confían en robots colaborativos para...