Dos robots UR5 ahora optimizan el manejo y la clasificación de muestras de sangre para su análisis en el hospital universitario de Copenhague en Gentofte. La solución permite al laboratorio mantener el objetivo de entregar más del 90%de los resultados en 1 hora a pesar de un aumento del 20% en las muestras que llegan para su análisis.
El Hospital Universitario de Copenhague en Gentofte, Dinamarca, quería explorar cómo los robots colaborativos podrían ser una solución rentable que automatice la clasificación manual de muestras de sangre para cuatro vías diferentes para su posterior análisis. La aplicación del robot tuvo que colocarse en un área restringida de espacio en el laboratorio donde los cargadores a granel automatizados más grandes no eran una opción. El laboratorio del hospital quería que los técnicos pudieran interactuar con el robot e intervenir fácilmente si el proceso de manipulación necesitaba interferencia humana. Ante un aumento del 20% en la cantidad de muestras de sangre que llegan al laboratorio, la gerencia también buscó mantener el objetivo del laboratorio de analizar el 90%de todas las muestras de sangre en una hora sin tener que agregar personal adicional.
Los brazos robóticos de colaboración de Universal Robots pueden operar sin vallas junto a las personas, un cambio radical con respecto a los robots industriales tradicionales que permanecen atornillados en recintos de seguridad.
Su diseño interactivo facilita su configuración para una nueva tarea y su sistema de seguridad incorporado permite que el brazo robótico de UR deje de funcionar automáticamente si se encuentra con objetos o personas en su ruta. Estas características fueron fundamentales para el laboratorio de Copenhague:
"Todas las muestras de sangre llegan a un transportador en una esquina del laboratorio sin espacio para erigir cercas de seguridad. Necesitábamos una solución inherentemente segura y fácil de usar que respondiera a la programación guiada por la visión, recogiera, clasificara y cargara rápidamente las muestras en el módulo de entrada para su análisis. Universal Robots cumplió con esos criterios", dice el médico jefe del Hospital Universitario de Copenhague, Steen Stender, quien ahora ha implementado dos robots UR5.
El primer robot de UR recoge una muestra y la coloca en un escáner de códigos de barras. Una cámara de visión fotografía el color del tapón de rosca y se guía al robot para colocar la muestra en uno de los cuatro bastidores diferentes según el color. El segundo robot recoge las muestras del bastidor y las coloca en el alimentador de la máquina para su centrifugación y análisis. Los robots manejan aprox. 3.000 muestras por día, 7-8 tubos por minuto.
Steen Stender, Chief PhysicianNuestro personal acogió con entusiasmo estos robots. Saben que cada muestra de sangre en el laboratorio no analizada es un paciente en espera. Entregar casi todos los resultados de las muestras de sangre en una hora significa que nuestros pacientes ambulatorios ahorran un viaje al hospital, ya que su médico ahora obtiene los resultados durante esa misma consulta. Los resultados de las muestras recolectadas por la mañana en pacientes hospitalizados están listos antes de las rondas matutinas del médico. Todas las muestras se tratan como muestras de emergencia.

Los robots permitieron al laboratorio mantener su tiempo de respuesta sin personal adicional a pesar de un aumento del 20% en el número de muestras de sangre que requieren análisis. Más del 90%de los resultados están listos menos de una hora después de su llegada al laboratorio.
"Nuestro personal acogió con entusiasmo estos robots. Saben que cada muestra de sangre en el laboratorio no analizada es un paciente en espera. Entregar casi todos los resultados de las muestras de sangre en una hora significa que nuestros pacientes ambulatorios ahorran un viaje al hospital, ya que su médico ahora obtiene los resultados durante esa misma consulta. Los resultados de las muestras recolectadas por la mañana en pacientes hospitalizados están listos antes de las rondas matutinas del médico. Todas las muestras se tratan como muestras de emergencia", concluye Stender.
Miles de empresas confían en robots colaborativos para...