--

Superar los límites en la construcción

Autodesk

En resumen

Autodesk ha elegido robots UR para una amplia gama de proyectos debido a las características de seguridad de los robots, que permiten una investigación más "atrevida", y la arquitectura abierta de los cobots que facilita la transmisión de comandos fácil y las iteraciones rápidas.

La transformación empresarial

de Autodesk hace que el software sea de uso común en la industria de la construcción y quiere una investigación exhaustiva para crear nuevas soluciones que permitan a sus clientes trabajar en estrecha colaboración con robots para realizar nuevas tareas. Si bien la cadena de suministro de fabricación permite tolerancias de producto mucho más pequeñas, la diferencia en las piezas manejadas en la construcción suele ser mucho más amplia, lo que crea desafíos para la repetibilidad y el rendimiento de manejo de las soluciones de automatización. Tener la flexibilidad de mover un robot alrededor de un sitio de construcción resistente y desplegarlo en diferentes tareas también es difícil con los robots industriales tradicionales que generalmente permanecen en jaulas de seguridad dedicadas a una sola tarea.

Autodesk

Industria Electronics and Technology
País United States
Número de empleados 1000+
Cobots utilizados UR10 & UR5
Robots UR5 y UR10, Autodesk

La solución

El Laboratorio de Robótica de Autodesk está utilizando los brazos robóticos de colaboración de Universal Robots (cobots) para abordar estos desafíos en proyectos de investigación que abarcan interacciones humano-robot, aprendizaje automático, dibujo y sistemas de ensamblaje inteligente. Cuatro proyectos recientes incluyen:

The HIVE Pavilion: Interacción humano-robot

La COLMENA era un pabellón construido con bambú crudo y cuerda de fibra en estrecha colaboración entre los asistentes a la conferencia en la Universidad de Autodesk, la Universidad ICD de Stuttgart, el Laboratorio de Robótica de Autodesk y los robots de UR.

El objetivo era que los usuarios experimentaran una integración perfecta entre la fabricación robótica, los dispositivos portátiles, el seguimiento RFID y la inteligencia integrada en las piezas de construcción. Era un desafío formidable. El bambú crudo es un material muy desigual y flexible con diferentes longitudes y anchuras. "Cuando empezamos, no estábamos realmente seguros de hasta qué punto podíamos trabajar con nuestro robot y ayudarlo a comprender la incertidumbre y la variabilidad que le estábamos dando", explica Heather Kerrick, ingeniera de investigación sénior del Laboratorio de Robótica de Autodesk. "Estábamos muy orgullosos de nuestra capacidad para empoderar al robot dándole sensores y habilidades de toma de decisiones y luego actuar en consecuencia."

El Hive Pavilion se construyó en "estaciones de bobinado" donde los asistentes sujetaron tres piezas aleatorias de bambú en un Universal Robot que generó la secuencia de movimiento necesaria para enganchar la fibra en las puntas del bambú para crear un elemento de tensegridad único y de aspecto de maleza. "Los robots UR pudieron ofrecer movimientos muy precisos y mediciones muy precisas que habrían sido difíciles de realizar para un humano en el sitio, por lo que el humano no necesitaba tantas herramientas o equipos de medición", dice Kerrick, al tiempo que enfatiza el aspecto de seguridad. "Estamos haciendo una investigación experimental en la que los robots se mueven en función de los datos de los sensores en tiempo real, por lo que la posibilidad de que el robot haga algo inesperado es realmente alta", explica Kerrick, y agrega que si su equipo hubiera utilizado un robot más grande e industrial, no habrían podido interactuar con el público de la misma manera y habría sido un proyecto de investigación mucho más lento. “Pero con los Universal Robots, pudimos ser un poco más atrevidos con nuestra investigación porque podíamos confiar en que el robot no se rompería a sí mismo y no representaría un peligro para los demás." El equipo de Autodesk construyó con éxito la COLMENA en tres días.

Dibujo de ilustraciones vectoriales: Seguimiento de rutas robóticas

Poder operar en un espacio abierto sin protección de seguridad también le dio al robot UR10 un cameo en "Artoo in Love", un cortometraje viral creado por Evan Atherton, ingeniero de investigación de Autodesk. La película presenta el modelo de retrato UR10 de Universal Robots en un parque. "Llevar un robot a este lugar desconocido fue un desafío interesante", explica Atherton. Junto con sus colegas, calibró el robot y escribió un programa simple que dirigía al robot a seguir los caminos de un dibujo vectorial que se proyectaba sobre un lienzo. “El UR10 era perfecto; era pequeño, móvil y seguro. Podríamos sacarlo en un caso Pelican. Si hubiéramos usado uno de nuestros robots tradicionales, habría requerido una carretilla elevadora y una jaula de seguridad, por lo que nunca habría funcionado", dice.

Asistencia robótica flexible en obras de construcción

Las características de seguridad integradas de los robots UR también llevaron a Autodesk a desarrollar un prototipo de "asistente robótico" para obras de construcción que se puede desplazar por las obras. El equipo de investigación puso un router en el extremo del brazo robótico, le dio una cámara y un proyector y desarrolló un software de aprendizaje automático que permitía al robot reconocer gestos humanos y comandos de voz. El UR10 se puede enrollar en un panel de yeso, por ejemplo, y proyectar una toma de corriente en la pared que el usuario puede modificar y luego usar un comando de voz para decirle al UR10 que siga adelante y lo corte.

Sistemas de montaje inteligentes

Otro desafío de la industria de la construcción que ahora se aborda en la investigación de Autodesk con los robots de UR es el desarrollo de un sistema de ensamblaje inteligente con el "Brick-Bot" del equipo que aborda tres subproblemas: recolección de contenedores, nuevo agarre y colocación.

Usando la guía visual, el robot puede seleccionar un ladrillo predefinido en un revoltijo de diferentes tamaños y colores. Si el ladrillo se agarra en la posición incorrecta para su colocación, el UR10 realiza un estudio visual y puede volver a colocar y volver a agarrar el ladrillo hasta que se coloque correctamente en la pinza. La colocación final también es guiada por un segundo robot UR, un UR5, que sostiene una cámara para verificar el ensamblaje del ladrillo. "La siguiente iteración es comenzar a ensamblar diseños, por ejemplo, una casa de Legos o una jirafa de juguete, y luego hacer que el robot la construya automáticamente", explica Yotto Koga, arquitecto de software de Autodesk, enfatizando cómo la capacidad de trabajar justo al lado del robot en este proceso es imprescindible. "Una de las principales razones por las que elegimos Universal Robots es porque es seguro trabajar con ellos. Literalmente podría conectar el robot a mi portátil, trabajar junto a él e iterar rápidamente a través de nuestros experimentos sin preocuparme de que los protocolos de seguridad ralentizaran las cosas. Esto fue muy importante para nosotros para avanzar en este proyecto."

El progreso rápido también se vio facilitado por las API abiertas de los robots UR. "Pudimos obtener un control bastante bajo de los robots UR utilizando la API de transmisión a través de la comunicación TCP, que era vital para nuestras necesidades particulares, ya que necesitábamos acceder directamente al robot sin pasar por el propio sistema operativo del robot", explica el arquitecto de software. Su colega Heather Kerrick relata cómo el proyecto HIVE también se benefició de la arquitectura abierta del robot. "Construir la COLMENA significaba trabajar en un montón de diferentes lenguajes de codificación y entornos en equipos y dispositivos. Pudimos simplificar todos nuestros comandos en una sola cadena que podíamos enviar al robot", dice. Con nuestros robots industriales más grandes, a menudo se requieren pasos adicionales o software adicional para eludir los controles nativos integrados en el robot, lo que no es el caso aquí. El lenguaje de scripting para la UR también es muy, muy simple de aprender y usar ".

Estábamos muy orgullosos de nuestra capacidad para empoderar al robot dándole sensores y capacidades de toma de decisiones y luego actuar en consecuencia.

Heather Kerrick, Senior Research Engineer
Revolucionando los sitios de construcción

Revolucionando los sitios de construcción

Los robots en el sitio de construcción son una rareza, en gran parte debido al hecho de que los robots industriales tradicionales necesitan operar dentro de jaulas de seguridad y no se pueden mover fácilmente. Las características de seguridad incorporadas de Universal Robots les permiten trabajar junto a humanos sin protección de seguridad. Esto permitió que el prototipo de asistente robótico de Autodesk se pudiera mover entre tareas, como cortar piezas predefinidas de paneles de yeso. Robot colaborativo UR10, Autodesk, EE. UU.

Superar los límites de la percepción robótica

Superar los límites de la percepción robótica

“Una de las cosas más interesantes que aprendimos del proyecto HIVE fue que las personas con mucha experiencia en robótica estaban muy impresionadas con lo que podíamos hacer con todos los sensores, mientras que las personas que nunca habían trabajado con robótica lo daban por sentado. Asumieron que así era como funcionaba esta tecnología", relata Heather Kerrick, ingeniera de investigación sénior en el Laboratorio de Robótica de Autodesk. Robot colaborativo UR10, Autodesk, EE. UU.

Integración perfecta de la tecnología habilitada para voz

Integración perfecta de la tecnología habilitada para voz

Autodesk creó un software de habilitación de voz, que permite al operador simplemente decirle al UR10 cuándo cortar el panel de yeso. Robot colaborativo UR10, Autodesk, EE. UU.

Dar rienda suelta a la innovación en la construcción

Dar rienda suelta a la innovación en la construcción

El objetivo al construir el pabellón HIVE era que los usuarios experimentaran una integración perfecta entre la fabricación robótica, los dispositivos portátiles, el seguimiento RFID y la inteligencia integrada en las piezas de construcción. El proyecto HIVE fue una colaboración entre Autodesk Robotics Lab, ICD University of Stuttgart y los asistentes a Autodesk University. Robot colaborativo UR10, Autodesk, EE. UU.

Redefinición de la construcción in situ con una integración perfecta

Redefinición de la construcción in situ con una integración perfecta

"Los robots UR pudieron ofrecer movimientos muy precisos y mediciones muy precisas que habrían sido difíciles de realizar para un humano en el sitio, por lo que el humano no necesitaba tantas herramientas o equipos de medición. Pudieron ir al robot, obtener la pieza que necesitaban y luego llevarla a un sitio de construcción", dice la ingeniera de investigación de Autodesk Heather Kerrick, cuyo equipo creó con éxito la COLMENA en tres días.
Robot colaborativo UR10, Autodesk, EE. UU.

Safety-first innovation - Empoderamiento de la experimentación ágil ”

Safety-first innovation - Empoderamiento de la experimentación ágil ”

"Una de las principales razones por las que elegimos Universal Robots es porque es seguro trabajar con ellos. Literalmente podría conectar el robot a mi portátil, trabajar junto a él e iterar rápidamente a través de nuestros experimentos sin preocuparme de que los protocolos de seguridad ralentizaran las cosas. Esto fue muy importante para que avanzáramos en este proyecto", dice Yotto Koga, arquitecto de software de Autodesk.
Robot colaborativo UR10, Autodesk, EE. UU.

Transformar la expresión artística a través de comandos simplificados

Transformar la expresión artística a través de comandos simplificados

La arquitectura abierta de los robots UR facilita la transmisión de comandos. El robot UR10 fue capaz de dibujar a R2D2 enamorándose de un buzón a través de un sencillo programa que dirigía al robot a seguir los caminos de un dibujo vectorial que se proyectaba sobre un lienzo.
Robot colaborativo UR10, Autodesk, EE. UU.

Desafíos de automatización resueltos

  • Manipulación y montaje precisos de las variantes del producto
  • Dibujo a través de transmisión de comandos
  • Procesos de corte habilitados a través de comandos de voz y aprendizaje automático
  • Colaboración estrecha entre humanos y robots en la configuración del sitio de construcción

Impulsores de valor clave

  • Colaborativo y seguro
  • Interfaz de programación abierta que permite una fácil transmisión de comandos

Tareas resueltas por robots colaborativos

  • Ensamblaje
  • Recoger y colocar
  • plano de corte

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal
Oficina local
  • Universal Robots Mexico SA de CV
  • Bernando Quintana 300
  • 76090 Queretaro, QRO
Contáctenos: 800 877 8005