La soldadura se trata de repetibilidad y precisión. Para las líneas de producción con un alto rendimiento, asegurarse de que cada producto salga con la más alta calidad es crucial para la satisfacción del cliente y la seguridad, así como para la supervivencia del negocio del productor. Cuando es realizada por humanos, la soldadura es un papel altamente especializado. Pero también es repetitiva, potencialmente peligrosa y físicamente exigente. Los errores no solo pueden poner en riesgo al operador humano, sino que también pueden llevar a productos de menor calidad y más desperdicio costoso.
La soldadura robótica ofrece una manera de automatizar esta tarea y garantizar niveles consistentes de calidad sin importar la magnitud de la carga de trabajo. No se trata simplemente de reemplazar a trabajadores humanos especializados. Con un brazo robótico de soldadura manejando las tareas manuales repetitivas, los trabajadores humanos son libres de asumir asignaciones de mayor valor. La relativa facilidad de uso y los requisitos mínimos de capacitación de los cobots en comparación con sus primos robots tradicionales más grandes también los hacen una excelente manera de ayudar a mejorar las habilidades de tu equipo y fortalecer tu experiencia en automatización.
EL CASO EMPRESARIAL PARA LA SOLDADURA ROBÓTICA
Muchas empresas en el sector manufacturero están sintiendo la presión. Con el aumento de precios, cadenas de suministro complejas y preferencias cambiantes de los clientes, todo ello en medio de una escasez global de mano de obra, las empresas necesitan explorar las formas en que la tecnología puede ayudarlas a seguir creciendo. Las aplicaciones de cobot, como la soldadura robótica, ofrecen el potencial de escalar las operaciones y al mismo tiempo ahorrar costos.
De hecho, implementar una máquina de soldadura robótica en tus procesos de producción puede tener varios beneficios clave:
SOLUCIÓN A LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA
Obtener suficientes trabajadores calificados es uno de los desafíos más comunes y urgentes que enfrentan las empresas de soldadura hoy en día. Desafortunadamente, no es una presión que probablemente disminuya pronto. Las empresas que adoptan procesos automatizados no solo pueden mantener o crecer sus operaciones sin necesidad de contratar más trabajadores humanos, sino que también pueden atraer y retener una fuerza laboral calificada al permitirles trabajar con tecnología de vanguardia.
MENOS DESPERDICIO
Los trabajadores humanos calificados son increíblemente precisos y experimentados, pero aún pueden cometer errores. Como dijo un operador de soldadura en uno de nuestros clientes manufactureros:
"Aunque soy un buen soldador, en algún momento incluso me canso. Mis ojos se adormecen y mi espalda empieza a doler. Esto no sucede con un cobot."
Con una fuerza laboral de soldadura manual, tener que descartar ocasionalmente partes o que una porción de productos no pase las pruebas de calidad es una parte aceptada de las operaciones diarias. Las aplicaciones de soldadura robótica cometen menos errores y, por lo tanto, generan menos desperdicio.
PRECISIÓN CONSTANTE
La soldadura es una tarea repetitiva y de alto volumen, y una aplicación de cobot la realizará casi exactamente de la misma manera sin importar cuántas veces la haga. No importa cuán experimentado y hábil sea un trabajador humano, todos tienen un mal día, se enferman o tienen que lidiar con distracciones en el lugar de trabajo.
Para nuestro cliente MT Solar, esta repetibilidad ayuda a mantener la calidad consistente del producto. El propietario Jordan también dice que los clientes de la empresa también están impresionados con la consistencia:
“Siempre emociona a nuestros clientes cuando les decimos: 'Oye, sabes, esa parte fue soldada por un robot.' La colocan y se ve exactamente igual a la última y parecen de alta calidad.”