7 consejos para elegir el sistema de visión ideal para su robot

Una guía práctica sobre visión 2D y 3D, iluminación, tiempo de ciclo e integración en plataforma abierta para fabricantes que aún enfrentan dificultades al integrar sistemas de visión en robots.

Sistema de visión ideal para su robot

La visión computacional está transformando la automatización industrial, pero elegir la solución correcta no siempre es sencillo. Con tantas opciones en el mercado, diferencias técnicas entre sistemas y desafíos de integración, una decisión equivocada puede generar paradas innecesarias, pérdida de eficiencia e incluso aumento de costos. Además, el impacto va más allá de la operación: la elección del sistema de visión influye directamente en la precisión, el tiempo de ciclo y el retorno de la inversión.

Al mismo tiempo, la visión de máquina es solo una parte de una estrategia mayor. Para lograr mejoras aún más relevantes en productividad, muchas empresas también están adoptando herramientas basadas en inteligencia artificial, como AI Accelerator, que ayudan a optimizar el desempeño de los cobots y hacen que la toma de decisiones sea más ágil e inteligente.

7 consejos de especialistas para elegir el sistema de visión adecuado

1. Confirme si la visión es realmente necesaria

No todas las aplicaciones requieren realmente un sistema de visión. En operaciones más simples, como paletizado básico o picking en posiciones fijas, sensores o recursos ya integrados en el sistema pueden resolver la tarea sin aumentar la complejidad del proyecto.

Por eso, antes de invertir en visión computacional, conviene analizar si la tarea exige variabilidad, mayor precisión o un nivel adicional de seguridad.

La visión tiene más sentido cuando el proceso depende de identificar piezas diferentes, compensar desviaciones de posicionamiento o trabajar con escenarios menos predecibles.

2. Defina claramente cuál es su aplicación

Antes de elegir la tecnología, es fundamental entender exactamente qué deberá hacer el sistema de visión. En general, estas aplicaciones se dividen en tres grandes categorías:

Localización y planificación de trayectoria: reconocimiento preciso de objetos y estimación de posición para orientar los movimientos del robot.

Inspección: identificación de defectos, verificación de montaje o control del estándar de calidad.

Seguridad: monitoreo de la presencia humana en el área de trabajo del robot.

Cuando esta definición está clara desde el inicio, resulta mucho más fácil seleccionar una solución compatible con la necesidad real de la operación y evitar tanto el subdimensionamiento como el exceso de inversión.

3. Elija entre cámaras 2D y 3D según la necesidad de la operación

La elección entre visión 2D y 3D depende directamente del nivel de complejidad de la aplicación.

Visión 2D: se recomienda para tareas como lectura de códigos de barras, orientación de etiquetas, identificación de presencia o ausencia y clasificación simple. En muchos casos ofrece excelentes resultados con menor costo y una integración más directa.

Visión 3D: es la mejor opción cuando la operación depende de profundidad, volumen o análisis de superficie. Este tipo de visión es especialmente importante en aplicaciones como ensamblaje de precisión, inspecciones más detalladas y procesos industriales con piezas complejas, como la fabricación de componentes electrónicos.

En la práctica, la mejor elección no es la más avanzada, sino la que resuelve el problema con la precisión necesaria y con la mejor relación entre costo y rendimiento.

4. Ajuste el nivel de precisión a la tolerancia requerida

No todas las aplicaciones requieren la máxima resolución disponible. En operaciones con tolerancias muy estrictas, las cámaras de alta resolución y sistemas más robustos son indispensables para garantizar consistencia y calidad. En tareas menos críticas, una solución más accesible puede funcionar perfectamente.

Lo más importante aquí es equilibrar la necesidad técnica con la inversión. Sobredimensionar el sistema puede aumentar los costos sin generar beneficios reales. Por otro lado, subestimar el nivel de precisión requerido puede comprometer la calidad final del proceso.

Lea también: Ventajas y aplicaciones de visión artificial en los robots colaborativos

5. Considere las condiciones de iluminación desde el inicio

La iluminación es uno de los factores que más influyen en el rendimiento de un sistema de visión. Un proyecto técnicamente correcto puede fallar en la práctica si no se tiene en cuenta la variación de la luz ambiental. Por eso es fundamental evaluar si el sistema puede operar de forma estable incluso con cambios en el entorno y si cuenta con iluminación propia cuando es necesario.

Reflejos, sombras y pequeñas variaciones de luminosidad pueden interferir significativamente en la lectura de las imágenes y afectar los resultados. En otras palabras, la calidad de la imagen no depende solo de la cámara, sino también de cómo está preparado el entorno para ella.

6. Alinee la velocidad de procesamiento con el tiempo de ciclo

En líneas de producción más rápidas, no basta con ver bien. El sistema necesita capturar, interpretar y responder rápidamente para no convertirse en un cuello de botella. Por eso, la velocidad de adquisición y procesamiento de imágenes debe considerarse desde el cálculo del tiempo de ciclo.

Este punto es aún más importante en aplicaciones de alto volumen, donde pequeños retrasos se acumulan a lo largo del día y afectan directamente la productividad. En estos casos, combinar sistemas de visión con herramientas de optimización basadas en IA, como el AI Accelerator de UR, puede ayudar a reducir cuellos de botella y mejorar el flujo de la operación.

7. Priorice la compatibilidad con plataformas abiertas

Al elegir el robot y el sistema de visión, conviene pensar no solo en la necesidad actual, sino también en la flexibilidad futura del proyecto. Las plataformas abiertas facilitan la integración con diferentes soluciones, reducen la dependencia de proveedores específicos y hacen que la automatización sea más adaptable a lo largo del tiempo.

En este contexto, los robots que ofrecen compatibilidad con múltiples tecnologías de visión ayudan a simplificar la implementación y protegen mejor la inversión. La plataforma abierta de UR y el ecosistema UR+ siguen precisamente esta lógica, haciendo que la integración sea más simple y menos limitada.

¿Cómo Universal Robots facilita la integración de un sistema de visión?

Los cobots de Universal Robots fueron desarrollados para funcionar de manera fluida con sistemas de visión ampliamente reconocidos en el mercado, como Photoneo y Datalogic.

Un buen ejemplo es el caso de DCL Logistics, que combinó cobots de UR con cámaras de visión de Datalogic para hacer la verificación de SKU más rápida y confiable. Cuando se recoge un producto, la cámara verifica el SKU y envía una señal de aprobación o rechazo. Si existe cualquier discrepancia, el cobot redirige automáticamente el artículo a una caja de rechazo. El resultado fue mayor precisión en el proceso y mayor eficiencia operativa, sin afectar el ritmo de la línea.

Lea el caso completo aquí.

Rendimiento comprobado en la práctica

MotionCam3D de Photoneo, socio UR+, permite crear modelos 3D de objetos rápidamente para aplicaciones de validación en manufactura, control de calidad y etapas posteriores de procesamiento.

Consulte los componentes disponibles en UR+ en este enlace.

Preguntas frecuentes sobre visión de máquina

Además de las dudas más comunes, muchos fabricantes que comienzan a trabajar con visión computacional en robots también tienen otras preguntas importantes. Estas son algunas de ellas:

¿Cuál es el principal beneficio de usar visión de máquina en robots?

El principal beneficio es la capacidad de adaptación. Con visión, el robot puede identificar piezas, corregir pequeñas variaciones de posición y tomar decisiones basadas en las imágenes capturadas. Esto hace que el proceso sea más flexible y reduce la necesidad de dispositivos mecánicos complejos para posicionamiento.

¿La integración de un sistema de visión es compleja?

Depende de la solución elegida. Los sistemas con plataformas abiertas e integración nativa con robots colaborativos suelen simplificar mucho el proceso. En muchos casos, la configuración puede realizarse con interfaces visuales y bibliotecas preconfiguradas, reduciendo el tiempo de implementación.

¿La visión de máquina puede mejorar la calidad del producto final?

Sí. Uno de los usos más comunes de la visión es precisamente la inspección de calidad. El sistema puede identificar defectos, fallas de ensamblaje, variaciones dimensionales o problemas de acabado que serían difíciles de detectar manualmente a alta velocidad.

¿Es posible usar visión para robots que trabajan con piezas desordenadas?

Sí. En aplicaciones de bin picking, por ejemplo, los sistemas de visión 3D permiten que el robot identifique la posición y orientación de piezas que están mezcladas en un contenedor, lo que hace posible automatizar procesos que antes requerían intervención humana.

¿Cómo impacta la visión de máquina en la productividad de la línea?

Cuando se implementa correctamente, la visión puede reducir retrabajos, disminuir errores de picking y mejorar la consistencia del proceso. Esto aumenta la eficiencia de la línea y ayuda a mantener un ritmo de producción más estable.

¿Los sistemas de visión requieren mucho mantenimiento?

En general, no. El mantenimiento suele estar más relacionado con la limpieza de lentes, la verificación de la iluminación y las actualizaciones de software. En entornos industriales más exigentes, también es importante proteger adecuadamente las cámaras para garantizar un rendimiento constante.

¿Todas las aplicaciones robóticas necesitan visión de máquina?

No. Las tareas más simples, como el paletizado en patrón fijo, muchas veces funcionan bien sin un sistema de visión.

¿Cuándo conviene elegir visión 3D en lugar de 2D?

Cuando la profundidad, el volumen o el análisis de superficie son factores críticos para el resultado de la aplicación.

¿Cómo apoya UR la integración de sistemas de visión?

La plataforma abierta de UR y el ecosistema UR+ garantizan compatibilidad con soluciones líderes del mercado.

Reserve una demostración

¿Quiere ver en la práctica cómo la visión de máquina puede transformar su línea de producción? Reserve una demostración.

Descubra cómo la IA y la visión trabajan juntas para aumentar la productividad: https://www.universal-robots.com/products/ai-accelerator/

Principales conclusiones

  • La visión de máquina transforma a los robots en socios más inteligentes para tareas que requieren precisión.
  • No todas las aplicaciones necesitan visión, por lo que el primer paso es comprender bien el caso de uso.
  • La visión 2D funciona bien para tareas más simples, mientras que la 3D es esencial cuando se requiere profundidad e inspección detallada.
  • La iluminación y la velocidad de procesamiento influyen directamente en el rendimiento del sistema.
  • Los robots con plataformas abiertas, como los de Universal Robots, facilitan la integración y hacen que la inversión sea más segura a largo plazo.