Skip to main content

Programación de cobots simplificada: Cómo aumentar el ROI, reducir costos y ganar productividad

A continuación, conoce 6 ventajas de implementar un cobot con programación simplificada en tu industria

Programación de cobots simplificada

Las implementaciones de robots colaborativos suelen destacar en diferentes áreas de una organización, ya sea en la manufactura, el embalaje o la investigación. Pero, más allá del robot en sí, hay otro factor que rápidamente se vuelve evidente: la facilidad para aprender a programarlo, operarlo en el día a día y ponerlo nuevamente en funcionamiento cuando surgen imprevistos.

Por lo tanto, queda claro que una programación y un mantenimiento simples aportan ventajas al negocio. Sin embargo, lo que no siempre es tan evidente es cuánto puede impactar esto directamente en los resultados de la operación.

A continuación, conoce 6 ventajas de implementar un cobot con programación simplificada en tu industria

1. Retorno sobre la inversión

Este es, quizás, el beneficio más evidente. El tiempo de implementación puede aumentar rápidamente el costo inicial de una nueva aplicación robótica.

Incluso cuando un robot tradicional se reutiliza en otras tareas, cada nueva aplicación requiere inversión de tiempo, además del hardware involucrado.

Por lo tanto, cuanto menor sea este tiempo, mayor será la flexibilidad de la plataforma y mejor el retorno sobre la inversión.

2. Escala y capacidad de implementación

Dependiendo del tamaño de la operación y de los objetivos detrás de la implementación de los robots, no siempre es viable que una sola persona evalúe todas las posibilidades y programe cada aplicación.

Cuando el nivel técnico requerido para implementar y monitorear estos sistemas es menor, aumenta la probabilidad de que los propios colaboradores involucrados en las tareas automatizadas también puedan asumir la implementación de los robots.

En la práctica, un sistema fácil de programar puede actuar como un multiplicador de mano de obra.

3. Valorización de la fuerza laboral

Es cada vez más común ver a fabricantes enfrentando dificultades para encontrar profesionales dispuestos a realizar tareas repetitivas, insalubres o peligrosas.

En este contexto, una plataforma de automatización con una curva de aprendizaje más accesible permite redefinir funciones tradicionales en la línea de producción con una inversión adicional mucho menor.

La reutilización estratégica de trabajadores menos calificados fortalece a la organización y, al mismo tiempo, amplía las habilidades de estos profesionales. En muchos casos, esto incluso justifica aumentos salariales acordes con el valor agregado del puesto, además de elevar la satisfacción laboral.

Por lo tanto, podemos concluir que se trata de una situación beneficiosa para ambas partes: el colaborador desarrolla nuevas competencias y crece profesionalmente, mientras que la organización se vuelve más competitiva como empleador y reduce la rotación.

4. Tiempo de inactividad y recuperación

Con el paso del tiempo, cualquier sistema más sofisticado necesitará diagnóstico, ajustes o reparaciones. La pérdida de producción causada por este tiempo de inactividad puede comprometer el ROI y la productividad, además de generar impactos menos tangibles, como la frustración del equipo técnico, por ejemplo.

Por ello, es importante que la plataforma no solo sea rápida y sencilla de mantener, sino que también cuente con una estructura de soporte sólida para ayudar al usuario final cuando sea necesario.

Lea también*: *Guía completa para la implementación de cobots UR

5. Optimización de recursos

Dado que el tiempo y los recursos son limitados, todo proyecto conlleva un costo de oportunidad, ya sea en la fase de implementación o en el mantenimiento. Hacer que la programación y el soporte sean más accesibles ayuda a reducir este costo y mejora aún más el retorno sobre la inversión de una aplicación específica.

6. Reducción del costo total de propiedad (TCO)

Los costos de capacitación, tanto en programación como en mantenimiento, pueden representar fácilmente varios días de dedicación, además de ser elevados.

Una plataforma intuitiva y de mantenimiento sencillo reduce, o incluso elimina, este tiempo de adaptación, disminuyendo de forma significativa el costo total de propiedad del sistema.

¿Cómo puedes alcanzar estos beneficios?

Una de las formas de abordar la curva de aprendizaje es invertir en un sistema diseñado para ser fácil de programar. En algunos casos, esto se logra mediante la integración de la interfaz de enseñanza en el brazo del robot, lo que permite al programador definir puntos directamente presionando botones en un panel.

En la plataforma de Universal Robots, la facilidad de programación es uno de los principios centrales de la interfaz PolyScope.

Aunque contar con experiencia en programación siempre es útil en aplicaciones industriales, el tiempo promedio de capacitación en un robot UR es de aproximadamente 1,5 días, con posibilidades de desarrollar aplicaciones mucho más complejas para quienes tienen mayor familiaridad.

El ecosistema UR+ ofrece una lista certificada de accesorios, como pinzas, visión, software y otros recursos, que garantizan una integración sencilla con el robot.

La facilidad de mantenimiento también es una prioridad, con operación sin necesidad de mantenimiento frecuente y módulos de articulaciones que pueden sustituirse de forma rápida y práctica para reducir el tiempo de parada.

Lea también*: Robots industriales de UR: Guía completa sobre nuestros robots y sus principales características*

FAQ: Preguntas frecuentes sobre programación de cobots

¿Cuánto tiempo se tarda en aprender a programar un cobot?
En la mayoría de los casos, el aprendizaje básico puede lograrse en pocos días, especialmente en plataformas con interfaces intuitivas. La evolución hacia aplicaciones más avanzadas depende de la complejidad del proyecto y de la experiencia del usuario.

¿Es necesario tener conocimientos de programación para operar un cobot?
No necesariamente. Muchos cobots están diseñados para ser utilizados por operadores sin experiencia previa en programación, con interfaces visuales y comandos simplificados.

¿Los cobots son solo para grandes industrias?
No. Las pequeñas y medianas empresas también pueden beneficiarse de la automatización con cobots, principalmente por la facilidad de implementación y el menor costo en comparación con los sistemas tradicionales.

¿Es posible integrar cobots con otros sistemas de la fábrica?
Sí. La mayoría de los cobots modernos permite la integración con sistemas industriales, software de gestión y otros equipos, facilitando la automatización de procesos más completos.

¿Qué tipo de tareas se pueden automatizar con cobots?
Los cobots son versátiles y pueden utilizarse en tareas como ensamblaje, inspección, manipulación de materiales, paletizado, entre otras actividades repetitivas.

¿Cómo garantizar que la automatización con cobots siga siendo eficiente a lo largo del tiempo?
Monitorear el desempeño de las aplicaciones, realizar ajustes cuando sea necesario y capacitar al equipo son factores clave para mantener la eficiencia de la automatización.

Conclusión

Adquirir un robot colaborativo es una propuesta muy interesante, y es natural que la facilidad de programación y soporte se perciba como un diferencial importante. Además de los beneficios más evidentes, como implementaciones más rápidas y menor tiempo de inactividad, un sistema fácil de usar también puede generar un mejor ROI, reducir costos de oportunidad y hacer que la operación sea más eficiente para fabricantes y sus colaboradores.

¿Te interesa aprender más sobre cómo programar nuestros robots? Accede ahora a la UR Academy y descubre nuestros cursos exclusivos.