Muchas industrias ya utilizan cobots en sus operaciones. Algunos ejemplos de sistemas de producción continua incluyen:
SECTOR FARMACÉUTICO
Los cobots se utilizan para manipular frascos, realizar el llenado y el empaquetado de medicamentos. Con sensores de alta precisión, garantizan que cada dosis se empaque correctamente, minimizando errores y desperdicios.
Universal Robots cuenta con robots colaborativos con certificación de Sala Limpia Clase 06 según la norma ISO 14644-1, lo que permite su uso en entornos esterilizados sin emitir gases o líquidos contaminantes.
El Hospital Gentofte en Dinamarca comenzó a aplicar cobots en tareas de análisis de sangre y logró un aumento en la productividad que permite obtener más del 90% de los resultados en 1 hora, incluso con un incremento del 20% en la demanda.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
En la línea de ensamblaje, los cobots realizan tareas como fijación de componentes, manipulación de materiales, operaciones de pick & place, inspección, ensamblaje, empaquetado y paletización, además de aplicaciones de acabado de procesos.
Su precisión reduce defectos de fabricación y mejora la eficiencia del proceso.
Por ejemplo, el UR10, utilizado por Ford en Rumania, lubrica los ejes de comando, llena los motores con aceite y realiza inspecciones de calidad.
Casi todas las tareas físicas involucradas en la construcción de un vehículo pueden ser realizadas por robots. También existen numerosas oportunidades para que los cobots apoyen en tareas que requieren toma de decisiones, como inspecciones de calidad con OK/no-OK, garantizando que el producto final cumpla con los estándares de calidad.
- Lea también: Cobots en la industria y fabricación automotriz
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Los cobots se emplean en el empaquetado de productos, control de calidad, paletización y otras tareas en el sector de alimentos y bebidas. Aseguran que los alimentos se manipulen higiénicamente y cumplan con los estándares de seguridad alimentaria.
En la industria alimentaria, la calidad del producto y su procesamiento sin errores son fundamentales. La manipulación de alimentos ya envasados y su preparación para el transporte requieren delicadeza y precisión, criterios que pueden ser fácilmente cumplidos por cobots ligeros.
En la empresa italiana Cascina Italia, más de 2,5 millones de huevos deben ser empaquetados cada día. Un cobot UR5con pinzas controladas neumáticamente se encarga de apilar cajas de 10 huevos en contenedores que finalmente contienen 1.440 huevos. De esta manera, el robot empaqueta aproximadamente 15.000 huevos por hora.
ELECTRÓNICA
Los brazos robóticos colaborativos proporcionan a las empresas de electrónica y tecnología la agilidad necesaria para automatizar prácticamente cualquier tarea manual, al tiempo que agregan valor a sus negocios con la tecnología que ofrece el retorno de inversión más rápido del sector.
Las industrias de electrónica y tecnología están en constante expansión y requieren soluciones de automatización que puedan integrarse de forma rápida y sencilla en todo tipo de procesos, incluyendo iluminación, teléfonos móviles, computadoras, dispositivos de entrada, equipos audiovisuales y más.
Paradigm Electronics, fabricante de altavoces y subwoofers de alto rendimiento, implementó un cobot UR10 en aplicaciones de pulido para cumplir con la demanda de productos de alta exigencia. Como resultado, la empresa logró un aumento del 50% en la producción, eliminando cuellos de botella y mejorando el ambiente de trabajo.
Consulta más casos de éxito con cobots en todo el mundo.
¿Quieres saber cómo un cobot puede optimizar la producción continua en tu industria?
Ponte en contacto con uno de nuestros consultores y aclara tus dudas.