Robótica colaborativa en la industria química farmacéutica
Los robots colaborativos son la solución ideal para enfrentar los crecientes desafíos de la industria química farmacéutica, ya que ayudan a cumplir estos requisitos, además de garantizar la satisfacción de los colaboradores.
La industria química farmacéutica es compleja y requiere exactitud, precisión y calidad. Existen muchos procesos que exigen un alto grado de repetibilidad, lo que dificulta el trabajo diario de los profesionales. Por ello, la automatización de la producción es importante para que los fabricantes alivien a los trabajadores y sigan siendo competitivos.
Los robots colaborativos son la solución ideal para enfrentar los crecientes desafíos de la industria, ya que ayudan a cumplir estos requisitos, además de garantizar la satisfacción de los colaboradores.
Beneficios de usar cobots en la industria química farmacéutica
Los robots colaborativos o cobots ofrecen oportunidades de automatización muy atractivas para una amplia gama de aplicaciones en la industria química y farmacéutica. Descubre más a continuación.
Tiempo de implementación y programación
Los cobots de Universal Robots destacan por su operación simple e intuitiva. Nuestros brazos robóticos son rápidos y fáciles de instalar internamente cuando se requieren para nuevas demandas. Este proceso toma, en promedio, medio día para instalar y configurar un brazo robótico y ponerlo a operar en una nueva tarea.
Aumento de productividad y relación costo-beneficio
Los robots colaborativos reducen los costos de producción y aumentan la productividad al mantener los procesos en funcionamiento constante. Los cobots son fáciles de reprogramar y reimplementar para diferentes tareas sin cambiar el diseño de la producción. Esta flexibilidad ayuda a obtener un ROI (retorno sobre la inversión) más rápido.
En general, los costos de los cobots suelen recuperarse entre seis y doce meses.
Precisión y calidad
Los cobots cuentan con altos niveles de repetibilidad, con una precisión de aproximadamente 0,03 milímetros, incluso operando 24 horas al día, 7 días a la semana sin detenerse. La ventaja es que esto reduce el tiempo de ciclo y disminuye el desperdicio de materiales.
Además de las tareas de producción, los brazos robóticos equipados con sistemas de visión pueden ejecutar tareas de control de calidad, como mediciones y pruebas 3D. La identificación de piezas defectuosas antes de un procesamiento adicional también reduce el desperdicio.
Eficiencia y optimización de la fuerza laboral
Los robots colaborativos liberan a los empleados de tareas monótonas y que consumen demasiado tiempo, permitiéndoles enfocarse en actividades de mayor valor agregado.
Mientras los trabajadores humanos realizan tareas ideales para sus habilidades, los cobots pueden encargarse de demandas que requieren mayor esfuerzo físico y que son más peligrosas, protegiendo a los trabajadores de posibles riesgos para la salud debido a la falta de ergonomía, el estrés repetitivo o lesiones por piezas pesadas o afiladas.
Seguridad y colaboración
Nuestros cobots están equipados con sistemas de seguridad certificados que se detienen inmediatamente en caso de colisión u obstrucción. Esto significa que pueden trabajar perfectamente junto a los empleados sin necesidad de protección adicional, tras una evaluación de riesgos.
- Lea también:* Robótica en la medicina: comprende qué es y las innovaciones en el área*
Importancia de la colaboración humano-robot en la industria química farmacéutica
Los cobots pueden implementarse con extrema rapidez y adaptarse fácilmente a diferentes procesos. Además, ofrecen una variedad de soluciones de automatización para el sector:
Análisis y pruebas de laboratorio
Los robots colaborativos ayudan a automatizar proyectos de investigación complejos. Además, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, maximizando la eficiencia en el espacio disponible.
La integración perfecta con equipos de laboratorio aumenta rápidamente la repetibilidad en el análisis de pruebas, garantizando una alta calidad constante.
Empaquetado
La fabricación de lotes más pequeños con ciclos de entrega cortos es un desafío para cualquier línea de empaquetado. Los cobots pueden aumentar la flexibilidad y la eficiencia en este sentido.
Paletización
Cualquier distribuidor desea tener la posibilidad de producir sus artículos en diferentes tamaños y patrones. Los cobots UR ahora ofrecen decenas de soluciones flexibles de paletización en el séptimo eje, con capacidad de paletizar en dos ubicaciones distintas para optimizar las operaciones.
Pick and Place
Los cobots aumentan la precisión del proceso de recogida y colocación y reducen el desperdicio. Además, permiten que la automatización completa continúe incluso después del horario laboral.
El diseño ligero y su tamaño compacto hacen que los brazos robóticos sean adecuados para operar y reconfigurarse en múltiples procesos con espacios reducidos.
Alimentación de máquinas
Los cobots aumentan las tasas de producción en esta actividad monótona, mientras liberan a los empleados de una tarea poco ergonómica.
*- Lea también: *Repensando la relación entre el Hombre y la Máquina
El cobot ideal para la solución que necesitas
El ecosistema Universal Robots+ (UR+) garantiza una integración fluida de productos y software periféricos innovadores de terceros, con el fin de satisfacer los requisitos más diversos para aplicaciones robóticas altamente específicas.
Las soluciones UR+ están certificadas para nuestros cobots y ofrecen compatibilidad plug-and-play para una implementación inmediata.
Casos de éxito de cobots en la industria química farmacéutica
Hospital Universitario de Copenhague
El Hospital Universitario de Copenhague, ubicado en la ciudad de Gentofte, utiliza brazos robóticos colaborativos para lograr un flujo de trabajo eficiente y una respuesta rápida en la atención al paciente.
El desafío
El creciente número de muestras de sangre representó un desafío para el hospital. Esto se debe a que el 90% de las muestras deben estar listas para análisis en una hora, y la tarea requiere clasificación manual en cuatro categorías.
La actividad repetitiva consume un tiempo muy valioso del equipo. Por ello, encontrar una solución de automatización económica, que ahorre espacio y permita la interacción con los técnicos de laboratorio era el escenario ideal.
La solución
El hospital implementó dos cobots modelo UR5 para gestionar el alto volumen de muestras. La interacción directa con humanos, junto con la rápida implementación y facilidad de uso, fueron factores decisivos.
El primer cobot se instaló en el laboratorio clasificando las muestras en estantes según el color, utilizando un sistema de reconocimiento con cámara.
Ambos brazos recogen los tubos de ensayo y los colocan en un dispositivo para centrifugación y análisis. Equipados con múltiples sistemas de seguridad, trabajan junto al personal sin necesidad de barreras.
El resultado
Los dos cobots UR5 clasifican entre siete y ocho muestras por minuto y tres mil tubos al día. El laboratorio alcanzó sus objetivos sin aumentar el personal, a pesar del crecimiento en el número de muestras.
Más del 90% de los resultados se completan en menos de una hora desde la llegada de las muestras.
"Estos robots fueron muy bien recibidos por el equipo..." Steen Stender, médico jefe.
MARKA
MARKA es una empresa del sector químico en Italia, fabricante de productos de limpieza.
El desafío
La empresa decidió producir sus propios productos para retail, lo que implicó trabajar con lotes más pequeños sin perder calidad.
El robot debía ser capaz de cerrar botellas, una tarea compleja debido al formato de las tapas.
La solución
Se eligió el cobot UR3, que resuelve el posicionamiento preciso gracias a sus seis ejes y sensores de torque.
El resultado
El UR3 simplificó el proceso productivo. Los operadores pueden detener y reiniciar la producción fácilmente.
"Aumentamos la calidad del producto final..." Giorgio Belotti.
RNB Cosméticos
Empresa dedicada a la investigación y fabricación de cosméticos.
El desafío
Necesitaban reemplazar robots obsoletos por una solución más versátil y fácil de usar.
La solución
Implementaron cobots UR10 en células de paletización listas para usar.
El resultado
Aumento de cualificación del personal y crecimiento de la producción.
"No contratamos especialistas..." Aurelio Tornero.
¿Quieres saber más sobre nuestros robots colaborativos? Ponte en contacto con Universal Robots ahora mismo y descubre cómo nuestras soluciones pueden transformar tu planta de producción.