INDUSTRIA 5.0: EL REGRESO DEL TOQUE HUMANO

Conozca la Industria 5.0 o Industria Colaborativa, una nueva tendencia que está surgiendo con el objetivo de traer de vuelta el toque humano en la producción.

INDUSTRIA 5.0: EL REGRESO DEL TOQUE HUMANO
INDUSTRIA 5.0: EL REGRESO DEL TOQUE HUMANO

Aunque hay un movimiento global hacia la creación de fábricas inteligentes y permitir que las cosas se comuniquen digitalmente, está emergiendo una nueva tendencia en el horizonte con el objetivo de reintroducir el toque humano en la producción. Esta tendencia se denomina "Industria 5.0" o industrias colaborativas.

Esta redistribución de la creatividad humana es necesaria debido a la evolución del mercado y las demandas de los consumidores. Esto se debe a que los consumidores exigen cada vez más un alto grado de personalización en los productos que compran (como se ve en el sector automotriz, por ejemplo).

Los robots son excelentes en la fabricación de productos a gran escala en procesos estandarizados. Sin embargo, la tecnología sola no puede agregar ese "algo especial" a cada producto. Por lo tanto, las industrias reconocen la necesidad de reintroducir el toque humano en los procesos productivos.

UNA HERRAMIENTA PARA PRODUCIR TODO

La automatización solo puede incorporarse a la producción utilizando todo su potencial a partir de la chispa de creatividad humana que influye en los procesos. Cuando se trata de robots industriales convencionales, la tarea solo se realiza a través de largos y arduos esfuerzos de programación. Sin embargo, en el caso de la robótica colaborativa, es posible que la tecnología y los trabajadores humanos trabajen en sincronía.

Estas dos fuerzas se complementan y prosperan juntas, ya que el humano puede agregar el llamado "algo especial", mientras que el robot procesa el producto y lo prepara para la atención humana. De esta manera, el empleado está empoderado y usa el cobot como una herramienta multifuncional: como un destornillador, dispositivo de embalaje, paletizador, etc. Es decir, en el contexto de la Industria 5.0, el robot no está destinado a reemplazar la fuerza laboral humana, sino a asumir tareas arduas o incluso peligrosas.

Así, los profesionales humanos pueden usar su creatividad para dedicarse a proyectos más complejos. “Ya hemos ahorrado tres años-hombre de trabajo monótono gracias a nuestros dos UR5”, dice Sigurdur Runar Fridjonsson, director de Mjolkursamsalan Akureyri, el mayor productor de lácteos de Islandia.

En Paradigm Electronics, en Toronto, Canadá, un robot UR10 trabaja lado a lado con el empleado que se encarga del pulido de los gabinetes de los altavoces:

Los robots colaborativos son una nueva tecnología que nos permite tener un humano y un robot trabajando en el mismo espacio de trabajo. Ahora están trabajando en una especie de operación de péndulo donde pueden interactuar de manera segura, permitiendo que el humano verifique si el robot ha hecho una cantidad adecuada de trabajo antes de que el pulido final sea entregado. Es un tipo de operación muy práctica.”

John Phillips, Gerente sénior de servicios de producción en Paradigm

Obviamente, esto significa que los robots colaborativos necesitan tener ciertas características: deben ser flexibles, fácilmente programables y seguros. Solo si estas precondiciones se cumplen, una verdadera colaboración entre humanos y robots podrá ocurrir y prosperar.

AL INFINITO Y MÁS ALLÁ

Ya sea que se utilicen para sumergirse profundamente bajo la superficie para recuperar tesoros arqueológicamente valiosos o para ser enviados a zonas de exclusión para desmantelar residuos nucleares, los robots son una herramienta resiliente y multifuncional que, gracias a la tecnología, pueden ser usados como avatares para que los humanos alcancen destinos y realicen tareas que eran imposibles de realizar en el pasado. El conocimiento está disponible, hagamos uso de él.

EL SURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA 5.0

En Japón se acuñó el término Industria 5.0 y allí se concentran los esfuerzos pioneros en este sentido de la implementación de este nuevo modelo de trabajo. En líneas generales, su objetivo es que humanos y robots trabajen juntos en pro de una sociedad más saludable, inclusiva e igualitaria.

Es importante destacar que este nuevo modelo de trabajo pretende aprovechar lo mejor del empleo de mano de obra humana y robótica, dando espacio y creando nuevas condiciones de trabajo para profesionales de todas las edades y niveles educativos.

La gran defensora de esta idea, Yoko Ishikura, consultora del Foro Económico Mundial, miembro ejecutivo del consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Japonés, destaca que la Industria 5.0 tiene los siguientes objetivos: la tecnología centrada en la humanidad para ayudarnos a aprovechar la vida de la mejor manera posible. Defendiendo tres pilares principales: la sostenibilidad, la apertura y la inclusión.

La robótica colaborativa creada en el contexto de la Industria 4.0 ya se adelanta en esta perspectiva, al permitir la división del espacio laboral entre cobots y profesionales y además por democratizar el acceso a la programación, ejecutable por cualquier persona que pueda utilizar un smartphone. Además, Universal Robots se compromete a hacer aún más viable y accesible este tipo de tecnología con opciones de financiamiento y cursos (Academia de Universal Robots) orientados al desarrollo de habilidades para optimizar el uso de cobots en el suelo de fábrica.