Hiperautomatización: ¿Qué es y cómo está redefiniendo el uso de robots en la industria?

La hiperautomatización, un concepto que forma parte de la Industria 4.0, se refiere al uso conjunto de diversas tecnologías avanzadas

Hiperautomatización: ¿Qué es y cómo está redefiniendo el uso de robots en la industria?
Hiperautomatización: ¿Qué es y cómo está redefiniendo el uso de robots en la industria?

La hiperautomatización, un concepto que forma parte de la Industria 4.0, se refiere al uso conjunto de diversas tecnologías avanzadas como inteligencia artificial (IA), automatización de procesos robóticos (RPA), machine learning, Internet de las Cosas (IoT) y robótica colaborativa. Su objetivo es automatizar al máximo las operaciones, aumentando la eficiencia en el piso de producción.

A lo largo de este artículo comprenderemos mejor cómo funciona esta práctica. Continúa leyendo y mira en detalle:

  • ¿Qué es la hiperautomatización y por qué es importante?
  • ¿Cómo combina la hiperautomatización diferentes tecnologías?
  • Beneficios de la hiperautomatización en la industria

¿Qué es la hiperautomatización y por qué es importante?

La hiperautomatización puede entenderse como una evolución de la automatización industriale de procesos. Mientras que la automatización tradicional se enfoca en la sustitución de tareas repetitivas, la hiperautomatización utiliza una combinación de herramientas inteligentes para optimizar cadenas de producción completas.

De esta manera, es posible ir más allá de la automatización de tareas aisladas, enfocándose en flujos de trabajo completos. Como resultado, se logra la conexión de diferentes áreas y sistemas dentro de una empresa.

Este concepto está directamente relacionado con el Intelligent Business Automation (IBA), un enfoque que aplica IA y automatización avanzada para tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Gracias a esta combinación, las industrias obtienen beneficios como:

  • Automatización de procesos;
  • Mayor capacidad de adaptación a nuevas demandas;
  • Predicción de fallas antes de que ocurran;
  • Por lo tanto, las industrias que adoptan esta tecnología pueden mejorar su eficiencia operativa, reducir desperdicios y aumentar la predictibilidad de sus procesos productivos.

¿Cómo combina la hiperautomatización diferentes tecnologías?

Como mencionamos anteriormente, la hiper automatización es un ecosistema tecnológico que integra varias soluciones para optimizar las operaciones industriales de manera unificada. A continuación, presentamos las principales tecnologías involucradas:

1. Inteligencia artificial (IA) y Machine Learning

La IA y el machine learning son componentes esenciales de la hiperautomatización. Estos sistemas analizan grandes volúmenes de datos en tiempo real, identifican patrones y realizan ajustes automáticos en los procesos industriales.

El machine learning permite que las máquinas y algoritmos aprendan de experiencias previas, mejorando continuamente su eficiencia y precisión.

- Lea también: El uso de robots con inteligencia artificial

2. Automatización de Procesos Robóticos (RPA)

La automatización de procesos robóticos (RPA) es una tecnología de software que facilita la creación, implementación y gestión de robots de software que simulan acciones humanas al interactuar con sistemas digitales.

Al igual que los operadores humanos, los robots de software pueden interpretar información en una pantalla, realizar selecciones, navegar por sistemas, identificar y extraer datos, y ejecutar diversas acciones predefinidas.

Sin embargo, los robots de software lo hacen de manera más rápida y precisa que los humanos. Su aplicación abarca desde el control de calidad hasta la gestión de inventarios, asegurando un flujo de trabajo más eficiente.

3. Internet de las Cosas (IOT)

El IoT conecta sensores y dispositivos en toda la línea de producción, permitiendo la recopilación y análisis de datos en tiempo real. Esta conectividad facilita un monitoreo continuo de los procesos industriales, anticipando fallas y optimizando la asignación de recursos.

La integración con IA permite predecir problemas antes de que ocurran, reduciendo paros inesperados y mejorando la productividad.

- Lea también: Sensores en robótica: cuáles utilizar en sus aplicaciones

4. Robótica colaborativa

Los cobots están diseñados para interactuar de manera segura y eficiente con los trabajadores humanos en entornos industriales. A diferencia de los robots industriales tradicionales, que requieren áreas de trabajo aisladas por razones de seguridad, los cobots cuentan con sensores avanzados y sistemas de control que permiten su operación en proximidad con personas.

Esta característica hace que los cobots sean extremadamente versátiles y adecuados para una variedad de tareas, desde el ensamblaje de piezas pequeñas hasta la asistencia en procesos de fabricación complejos.

Cuando se integran con IA e IoT, los cobots pueden ajustar automáticamente sus operaciones en función de los datos recibidos, optimizando la eficiencia productiva.

- Lea también: Costos y beneficios de implementar un brazo robótico industrial

5. Big Data

El Big Data se refiere a grandes volúmenes de datos complejos y diversos que son difíciles de procesar con métodos tradicionales de análisis de datos.

Esta tecnología permite la recopilación, almacenamiento, procesamiento y análisis de estos conjuntos de datos para extraer información valiosa y tomar decisiones informadas en tiempo real.

- Lea también: Big Data en la Industria 4.0: ¿cuáles son sus impactos?

Beneficios de la hiperautomatización en la industria

La implementación de la hiperautomatización ofrece una serie de ventajas para la industria, impactando desde la productividad hasta la seguridad de los trabajadores. A continuación, presentamos los principales beneficios:

1. Reducción de costos operativos

La automatización de procesos disminuye la necesidad de mano de obra en tareas repetitivas y minimiza errores y desperdicios. Con la hiperautomatización, las empresas pueden optimizar el uso de recursos, evitar paros no planificados y reducir costos de mantenimiento correctivo.

2. Incremento de la eficiencia productiva

La integración de IA, IoT, robótica y otras tecnologías innovadoras permite que los procesos sean monitoreados y ajustados en tiempo real, logrando una producción más precisa y eficiente.

Los cobots, por ejemplo, pueden operar de manera continua sin fatiga, manteniendo un estándar de calidad elevado y constante.

3. Flexibilidad

La hiperautomatización permite a las fábricas adaptarse rápidamente a nuevas demandas. Con sistemas inteligentes, es posible reconfigurar las líneas de producción para fabricar nuevos productos o responder a cambios en el mercado sin grandes inversiones en infraestructura.

4. Mejor seguridad laboral

Los cobots asumen tareas peligrosas, reduciendo la exposición de los trabajadores a riesgos. Además, los sensores avanzados garantizan una operación más segura, ayudando a prevenir accidentes laborales.

- Lea también: Normas de seguridad ISO para robots industriales colaborativos

¡Contáctanos para conocer más sobre las ventajas de implementar cobots en tu industria!

Rob Goldiez

Rob Goldiez is cofounder and CEO of Hirebotics. Founded in 2015, Hirebotics is a Universal Robots OEM whose cloud software has made automation accessible to businesses of all sizes with its no-capital approach to robotics, continuous monitoring, and instantly available 24/7 support. Hirebotics’ cloud platform and mobile app unlock unique capabilities, deliver application-specific skills to UR cobots, and enable revolutionary experiences for everyday end users.

Oficina local
  • Universal Robots Mexico SA de CV
  • Bernando Quintana 300
  • 76090 Queretaro, QRO
Contáctenos: 800 877 8005