<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

7 herramientas de calidad para usar en su industria

En este artículo, conocerás 7 herramientas de calidad fundamentales para la industria, entenderás cómo aplicarlas en la práctica y descubrirás cómo se conectan con la automatización industrial.

Profesionales revisando indicadores y herramientas de calidad en proceso de producción industrial

Para tener éxito en un mercado cada vez más competitivo, los gestores de industrias deben utilizar herramientas de calidad que prioricen la eficiencia, la estandarización y la mejora continua de los procesos.

La aplicación de estas metodologías en la rutina industrial ayuda a reducir errores, ya que permiten la identificación de causas raíz, además de optimizar los procesos y garantizar que los productos sigan un estándar de calidad.

Pero, al final, ¿sabes cómo elegir la herramienta más adecuada para tu negocio? En este artículo, conocerás 7 herramientas de calidad fundamentales para la industria, entenderás cómo aplicarlas en la práctica y descubrirás cómo se conectan con la automatización industrial.

Siga leyendo para obtener detalles como:

  • ¿Qué son las herramientas de calidad y por qué son esenciales?
  • 7 herramientas de calidad para tu industria
  • ¿Cómo elegir las mejores herramientas de calidad?
  • FAQ: Preguntas frecuentes
  • Consideraciones finales

¿Qué son las herramientas de calidad y por qué son esenciales?

Las herramientas de calidad son métodos estructurados que sirven para analizar, controlar y mejorar procesos productivos. Ayudan a estructurar una gestión de calidad estratégica y estandarizada, con enfoque tanto en la eficiencia operativa como en la reducción de desperdicios.

En la práctica, estas herramientas ayudan a responder preguntas críticas como:

  • ¿Dónde están los cuellos de botella del proceso?
  • ¿Cuáles son las principales causas de fallas?
  • ¿Cómo estandarizar la producción?
  • ¿Qué variables impactan la calidad final del producto?

Además, estas herramientas pueden alinearse con procesos automatizados en la industria, lo que permite análisis en tiempo real y toma de decisiones más rápida y estratégica.

- Lee también: Control de calidad industrial: entienda qué es y cómo hacerlo

7 herramientas de calidad para tu industria

A continuación, hemos descrito las principales herramientas de calidad que puede utilizar en su sector: el Diagrama de Ishikawa, la Hoja de verificación, el Gráfico de Pareto, el Control Estadístico de Procesos (CEP), los 5 Porqués, el Histograma y el Diagrama de Dispersión. Descubre más.

1. Diagrama de Ishikawa (Espina de pescado)

El Diagrama de Ishikawa es una de las herramientas de calidad más conocidas y utilizadas en la industria. Su principal objetivo es ayudar a las empresas a identificar las causas raíz de los problemas.

¿Cómo funciona?

El diagrama organiza las posibles causas de un problema en categorías distintas como:

  • Método;
  • Máquina;
  • Mano de obra;
  • Material;
  • Medición;
  • Medio ambiente;

Esta estructura visual facilita el análisis sistémico de los problemas. De esta forma, los equipos pueden identificar más rápidamente los factores críticos que impactan la calidad.

¿Cuándo utilizarlo?

  • Cuando hay fallas recurrentes en la producción;
  • En procesos con múltiples variables;
  • Durante análisis de no conformidades;

Insight práctico

Tu industria puede combinar el Diagrama de Ishikawa con datos recolectados por cobots (como fuerza aplicada, tiempo de ciclo y repetibilidad). De esta forma, es posible realizar un análisis más preciso y menos subjetivo.

- Lee también: Kaizen: qué es y cómo aplicarlo en la práctica en las industrias

2. Hoja de verificación

La hoja de verificación es una herramienta simple, pero muy eficaz para la recolección de datos.

¿Cómo funciona?

También conocida como checklist, la hoja de verificación consiste en un formulario que debe utilizarse para recopilar información sobre el proceso productivo. En esta hoja, deben listarse todas las etapas del flujo de trabajo y luego marcarse como completadas.

Este seguimiento mediante checklist ayuda a los gestores en el monitoreo del proceso, ya que pueden entender rápidamente qué ya se ha cumplido y qué está en curso.

¿Cuándo utilizarla?

  • Monitoreo de defectos;
  • Control de frecuencia de fallas;
  • Recolección de datos para análisis posteriores;

3. Gráfico de Pareto

Basado en el principio 80/20, el Gráfico de Pareto ayuda a identificar qué problemas tienen mayor impacto en el proceso.

¿Cómo funciona?

El Diagrama de Pareto utiliza la proporción 80/20 (el 80% de los problemas provienen del 20% de las causas). Su objetivo es organizar las causas de fallas en orden decreciente de frecuencia o impacto, destacando las más relevantes.

Sus resultados muestran cuáles son las principales causas de fallas para priorizar esfuerzos y mejorar resultados.

¿Cuándo utilizarlo?

  • Priorización de problemas
  • Reducción de desperdicios
  • Mejora de procesos críticos

Insight práctico

Puedes utilizar esta metodología para cruzar datos de producción con registros automatizados de defectos. De esta forma, es posible generar gráficos de Pareto en tiempo real y actuar de manera proactiva.

4. Control Estadístico de Procesos (CEP)

El CEP es una de las herramientas de gestión de calidad más robustas para el monitoreo continuo.

¿Cómo funciona?

El CEP funciona mediante mediciones realizadas en etapas específicas de la producción, como peso, temperatura, dimensión, presión o tiempo de ciclo. Estos datos se registran en gráficos de control con límites aceptables de variación.

Cuando los indicadores comienzan a salir del estándar, incluso si el producto aún no ha presentado defectos, el equipo puede identificar una señal de alerta y actuar antes de que la falla afecte la calidad final.

¿Cuándo utilizarlo?

  • Procesos repetitivos;
  • Producción a gran escala;
  • Monitoreo de variables críticas.

Insight práctico

Los cobots, con su alta repetibilidad, son ideales para entornos donde se aplica el CEP. Ayudan a reducir variaciones humanas y hacen que los datos sean más consistentes.

- Lee también: Kanban: cómo funciona y cómo implementarlo en su industria

5. 5 Porqués

El método de los 5 Porqués es una técnica simple, pero poderosa, para el análisis de causa raíz.

¿Cómo funciona?

Funciona como una investigación en capas: partes del problema observado y preguntas “¿por qué?” para encontrar la causa inmediata. Luego repites la pregunta sobre la respuesta obtenida, profundizando el análisis en cada etapa hasta llegar a la causa raíz.

Por ejemplo: hubo un defecto en la pieza. ¿Por qué? La máquina se detuvo. ¿Por qué? Hubo sobrecarga. ¿Por qué? El mantenimiento no se realizó a tiempo. ¿Por qué? No hay control de mantenimiento preventivo. Así, el método conduce a decisiones más acertadas, enfocadas en el origen del problema y no solo en los síntomas.

¿Cuándo utilizarlo?

  • Investigación de fallas;
  • Análisis de incidentes;
  • Mejora continua.

Insight práctico

Cuando se combina con datos objetivos recolectados automáticamente, el método evita conclusiones basadas únicamente en suposiciones.

6. Histograma

El histograma es una herramienta gráfica que permite visualizar la distribución de un conjunto de datos para entender la variabilidad de un proceso.

¿Cómo funciona?

Presenta los datos en barras de diferentes alturas, donde cada barra representa la frecuencia de una variable (como el peso de un producto o el tiempo de un ciclo). Al observar la forma del gráfico, los gestores pueden identificar si el proceso está centrado, si sigue una distribución normal o si presenta desviaciones que sugieren problemas de calibración o materiales.

¿Cuándo utilizarlo?

  • Para analizar el comportamiento de grandes volúmenes de datos.
  • Para verificar si un proceso cumple con las especificaciones del cliente.
  • Para comparar el desempeño antes y después de una mejora.

Insight práctico

En líneas automatizadas, los datos generados por sensores pueden alimentar histogramas digitales automáticamente. Esto permite detectar si la producción se está “desviando” hacia los límites de tolerancia antes de que se produzcan piezas defectuosas.

7. Diagrama de Dispersión

Esta herramienta se utiliza para identificar si existe una relación de causa y efecto entre dos variables distintas.

¿Cómo funciona?

Se representan pares de datos en un eje X e Y. Si los puntos forman una línea o una tendencia clara, existe una correlación. Por ejemplo, se puede analizar si el aumento de la velocidad de un robot (variable A) impacta directamente en el número de microfisuras en una pieza (variable B).

¿Cuándo utilizarlo?

  • Para confirmar si una causa identificada en el Diagrama de Ishikawa realmente afecta el proceso.
  • Para probar hipótesis sobre relaciones entre variables operativas.
  • Para determinar la intensidad de la relación entre dos factores.

Insight práctico

Al integrar robots colaborativos, el diagrama de dispersión es vital para ajustar parámetros de precisión. Puedes cruzar la “presión de agarre” del cobot con la “tasa de daños en el empaque” para encontrar el punto de equilibrio exacto que garantice la máxima eficiencia sin mermas.

- Lee también: 5S: ¿qué es, cómo funciona y cómo aplicar la metodología?

Las herramientas de calidad permiten mejorar procesos y optimizar resultados en entornos industriales

¿Cómo elegir las mejores herramientas de calidad?

Ahora que ya conoces las 7 herramientas de la calidad más utilizadas en las industrias, es momento de elegir cuál usar en tu negocio.

Es importante que esta elección se base en las necesidades de tu empresa, es decir, debes considerar el tipo de problema que deseas resolver y el nivel de control que tu proceso exige.

En la práctica, esto significa evaluar algunos criterios, como:

  • Naturaleza del problema: ¿es recurrente o puntual? Si es recurrente, herramientas como CEP y Pareto tienden a generar más valor. Si es puntual, Ishikawa y 5 Porqués son más indicados.
  • Disponibilidad de datos: ¿ya mides el proceso o aún dependes de observación manual? Sin datos estructurados, lo ideal es comenzar con hoja de verificación.
  • Variabilidad del proceso: procesos altamente repetitivos (como ensamblaje o inspección automatizada) requieren CEP. Procesos más manuales exigen análisis de causa.
  • Impacto financiero de la falla: ¿cuánto cuesta el error? Cuanto mayor el impacto, más vale invertir en herramientas estadísticas y automatización.
  • Integración con tecnología: entornos con cobots, sensores o visión computacional permiten aplicar herramientas más avanzadas con mucha mayor precisión.

El papel de la automatización en las herramientas de gestión de calidad

En la industria, muchas herramientas de calidad aún se aplican de forma manual, con recolección de datos en hojas de cálculo, inspecciones visuales y análisis realizados solo después de que la falla ya ocurrió. Con la automatización, este escenario cambia.

Por ejemplo, el uso de robots colaborativos, sensores y sistemas inteligentes permite monitorear el proceso en tiempo real, además de reducir errores operativos, aumentar la trazabilidad y automatizar etapas de inspección.

En la práctica, esto hace que la gestión de calidad sea más rápida, confiable y preventiva, ya que las desviaciones pueden identificarse antes de generar retrabajo, desperdicio o paradas de producción.

FAQ: Preguntas frecuentes

A continuación, hemos recopilado las preguntas más frecuentes sobre herramientas de calidad. ¡Échales un vistazo!

¿Qué son las herramientas de calidad?

Son métodos estructurados que se utilizan para analizar, controlar y mejorar los procesos productivos, ayudando a las empresas a mantener una gestión de calidad más estratégica, estandarizada y orientada tanto a la eficiencia operativa como a la reducción de desperdicios, además de facilitar la identificación de cuellos de botella, fallas y variables que impactan la calidad final del producto.

¿Cuáles son las 7 herramientas de calidad?

Las 7 herramientas de calidad son el Diagrama de Ishikawa, la Hoja de verificación, el Gráfico de Pareto, el Control Estadístico de Procesos (CEP), los 5 Porqués, el Histograma y el Diagrama de Dispersión, todas ellas utilizadas para recopilar datos, identificar causas de problemas, monitorear variaciones y apoyar la mejora continua de los procesos industriales.

¿Para qué sirven las herramientas de calidad?

Las herramientas de calidad sirven para reducir errores, identificar causas raíz de problemas, optimizar procesos, estandarizar la producción y garantizar que los productos sigan un estándar de calidad, permitiendo a los gestores tomar decisiones más rápidas, precisas y estratégicas, especialmente en entornos industriales cada vez más competitivos y apoyados por automatización.

¿Dónde se aplican las herramientas de calidad?

Las herramientas de calidad se aplican principalmente en la rutina industrial y en los procesos productivos, especialmente en contextos donde es necesario monitorear variables, investigar fallas recurrentes, controlar defectos, reducir desperdicios y mejorar el desempeño operacional, pudiendo también integrarse con tecnologías como cobots, sensores y sistemas automatizados para análisis en tiempo real.

¿Cómo aplicar las herramientas de calidad?

Para aplicar, primero es necesario entender el tipo de problema que la empresa desea resolver, evaluar si se trata de una falla puntual o recurrente, verificar la disponibilidad de datos, analizar la variabilidad del proceso y considerar el impacto financiero del error, ya que cada herramienta debe elegirse de acuerdo con la necesidad del proceso y puede volverse aún más eficaz cuando se combina con automatización industrial y monitoreo en tiempo real.

¿Cuáles son las empresas que usan herramientas de calidad?

Las herramientas son utilizadas por empresas que buscan mayor eficiencia, estandarización y mejora continua de sus procesos, especialmente del sector industrial que necesitan optimizar la producción, reducir fallas y mejorar la calidad de sus productos.

- Lee también: Capacidad ociosa: entienda qué es y cómo esta métrica afecta a las industrias

Consideraciones finales

Las herramientas de calidad son fundamentales para que las industrias mejoren sus procesos, reduzcan errores y garanticen productos con mayor estándar de calidad.

Además, cuando se combinan con automatización y monitoreo en tiempo real, permiten una gestión más eficiente, preventiva y estratégica, contribuyendo directamente a la competitividad de la empresa.

Ponte en contacto con nuestros consultores y descubre cómo nuestros robots colaborativos pueden ayudar en la optimización de tu proceso industrial.

Contáctenos para obtener más información

Avatar

Rob Goldiez

Rob Goldiez is cofounder and CEO of Hirebotics. Founded in 2015, Hirebotics is a Universal Robots OEM whose cloud software has made automation accessible to businesses of all sizes with its no-capital approach to robotics, continuous monitoring, and instantly available 24/7 support. Hirebotics’ cloud platform and mobile app unlock unique capabilities, deliver application-specific skills to UR cobots, and enable revolutionary experiences for everyday end users.